中文

飞速(FS)10G交换机选购指南

更新于 2023年08月18日 by
795

在市场上有许多品牌和类型的10G交换机,用户如何选择最适合应用场景的10G交换机呢?本文将带您深入了解探究。同时,本文还提供了关于飞速(FS)10G交换机的全面指南,帮助您选择最适合您需求的交换机。

请点击查看飞速(FS)10G交换机

如何选择最合适的10G交换机?

在选择之前,您可以先考虑该交换机需要满足哪些参数性能。例如,速率、能耗、端口数以及交换机相关协议功能等。

接下来,我们将介绍评估10G交换机质量和性能的四个关键特性。

速率

稳定的速率是选择10G交换机的一个关键因素。网络速率是受以太网影响的,而交换机本身不能完全改变速率。交换机与以太网速率不匹配、网络连接不稳定等因素仍有可能导致网络连接不稳定、网络速度下降。因此,建议您对采购的10G交换机做一个速率测试,以确保交换机的性能满足您的需求。

能耗

交换机的实际功耗很大程度上取决于其处理的数据量。为保证10G交换机长期稳定运行,我们需要着重关注交换机的能耗。部分10G交换机会配置独立的过载和短路保护,部分10G交换机会配置LED指示灯来显示电源状态,这些均可帮助您监测交换机能耗情况。因此,您可以根据您的需求场景,选择功耗相对较低、能源效率较高的10G交换机。

端口

10G交换机端口的数量通常为8、12、24或48,端口数量的多少并不代表交换机性能的好坏。你应确保所选择的交换机端口数满足您的业务需求。举例来说,8端口和12端口的10G交换机通常适用于家庭或小型企业,24端口和48端口的10G交换机主要部署在数据中心或大型企业网络中。如果您需要一款家用10G交换机,连接3-4台设备上,那么选择8端口10G交换机即可,使用24端口的10G交换机将导致端口的浪费。

协议

交换机的功能协议是不同类型10G交换机的亮点。10G交换机支持一些常见的功能,如MLAG、IPv4/IPv6、VXLAN、NVGRE、SNMP、MSTP等,这些功能确保它们可以适应传统和虚拟化的数据中心。另外,部分10G交换机还支持一些先进的安全功能,如风暴控制和IGMP侦听等,它们可以监控广播、组播或未知单播流量,以节省网络带宽。因此,您可以明确所需交换机的功能协议以及您希望实现什么样的功能,便于更好地选择到合适的10G交换机。

飞速(FS)10G交换机产品大全

我们提供一份飞速(FS)10G交换机的产品指南,以帮助您选择符合需求的交换机。

飞速(FS)S3900系列交换机

飞速(FS)S3900系列10G交换机是千兆以太网第2/3层交换机,采用Broadcom芯片,通常配备24/48个1G下行端口和4个10G上行链路用于堆叠。此外,S3900 10G交换机还支持多种功能,如高级QoS、1+1冗余电源、双风扇等,是中小企业、校园和分支机构网络的理想选择。

深入了解飞速(FS)S3900系列企业级交换机

飞速(FS)S5800&S5850系列交换机

飞速(FS)S5800-48T4S 10G交换机配备48个10/100/1000BASE-T RJ45接入端口和4个10Gb上行链路端口,能提供176Gbps的无阻塞转发,并具备丰富的L2和L3功能。S5850-48S6Q 10Gb交换机是一个高性能的三层交换机,高密度集成端口,配备48个10Gb SFP+接入端口和6个40Gb QSFP+上行链路端口,提供丰富的二层和三层功能,交换容量最高可达1.44 Tbps。这两款交换机为下一代企业、数据中心和城域网提供了一个强大的三层路由解决方案。

深入了解S5800系列 &S5850系列 交换机

总结

为了更好地满足特定的应用场景需求,在选择10G交换机时,您可以参考上述四个关键指标来进行评估。如果有购买上述清单产品的需求,也可以在飞速(FS)官网 进一步了解。