中文

为什么需要智能工业自动化网络?如何搭建?

更新于 2023年07月12日 by
441

在当今快节奏的社会中,工业自动化变得越来越重要。传统的手动操作和生产方式已经不能满足现代工业的需求。因此,建设工业自动化已成为一个必然趋势。通过不断进步的新技术创建更高效、更可靠、更安全的智能工业自动化网络。在本文中,我们将讨论构建智能工业自动化网络的关键注意事项和方法,以帮助您打造智能工厂。

工业自动化的优势

工业自动化是指利用自动控制技术和计算机技术来实现工业生产的自动化,即通过自动化设备和系统来替代人工操作,实现生产过程的自动化、智能化和高效化,帮助企业提高生产效率,降低劳动成本,提高产品质量和安全性,从而提升企业竞争力和经济效益。

提高生产效率:通过使用工业自动化,能够提高生产效率。引入自动化设备和系统,实现机械化、自动化生产,不仅减少了劳动力的投入,还能够保证生产持续进行。

降低成本:虽然前期建设工业自动化会在设备和系统方面有一定投入。但从长远眼光来看,人力资源投入的减少及生产过程中更加精准、稳定的运行,能够降低人工成本和生产成本。

安全性:自动化可以减少工人置身于危险的工作环境中的风险。自动化设备可以代替人类从事危险的操作,降低事故的发生概率,并提供更安全的工作环境。

构建智能工业自动化网络的关键注意事项

构建智能工业自动化网络是一项复杂的任务,需要仔细规划和执行。以下是构建工业自动化网络时应牢记的一些关键注意事项:

可扩展性:您的工业自动化网络应该能够应对未来的增长和扩展。它需要具有足够的可扩展性和灵活性,以便适应业务发展带来的设备新增和流程变革。

安全性:工业自动化网络经常成为黑客远程攻击的目标。为了抵御网络威胁,您的网络应设计有强大的安全措施。

可靠性:工业流程通常对企业的业务运营至关重要,任何停机都可能产生严重后果。因此,高可靠性的网络对工业自动化系统来说是非常有必要的,它能有效避免故障的发生,即便是故障发生也能轻松应对。

系统集成:您的工业自动化网络应与其他系统集成,如企业资源规划(ERP)和客户关系管理(CRM)。这样可以实现数据的无缝集成和共享,提高信息的准确性和一致性,优化企业的运营和决策过程。

互操作性:无论使用的产品制造商或协议如何,您的网络应该能够与各种工业设备和网络设备进行通信。通过提供更大的灵活性和可扩展性,有效地集成和管理不同的设备和系统。

智能工业自动化网络

设计智能工业自动化网络的方法

了解关键注意事项后,以下是设计智能工业自动化网络时应遵循的一套方法:

明确您的需求:在开始设计智能工业自动化网络之前,应明确要求和目标。这将帮助您确定实现目标所需的设备、协议和软件工具。

选择合适的硬件:您选择的硬件将在网络的性能、可靠性和安全性中发挥关键作用。您应该选择能够承受恶劣环境并符合行业标准的工业级硬件。

使用标准协议:Modbus、OPC UA和Ethernet/IP等标准协议广泛用于工业自动化网络。使用这些协议可以完美实现系统集成和互操作性。

实现冗余:冗余对于确保网络的可靠性和可用性至关重要。您可以通过设备级、链路级以及网关级等冗余技术,保证网络的可靠性。

监视和维护:应定期监控和维护您的网络,以确保性能并防止停机。全面的监控和维护计划包括定期备份、固件更新和安全补丁。

飞速(FS)工业交换机让工业自动化更简单

飞速(FS)工业交换机 旨在满足工业自动化网络的苛刻要求。飞速(FS)工业交换机具有工业级设计、高可靠性和强大的安全性等功能,并支持多种协议,使其可以与各种工业设备和系统集成。以下是在工业自动化网络中使用飞速(FS)工业交换机的一些主要优势。

工业硬化设计

飞速(FS)工业交换机配备坚固的 IP30/IP40 金属外壳,防护等级高,散热快,因此在 -40° 至 75°C 的工业环境中工作时可以承受高度的振动和冲击。

高速和低延迟

飞速(FS) IES3110 系列交换机支持 PTP(精确时间协议)。PTP 是一种在网络通过同步信号周期性对所有节点时钟校正的高精度时间同步协议 。相比现有的各种时间同步机制,PTP 能够满足更高精度的时间同步要求,可达到亚微秒级的时间同步精度。因此成为电信和运营商以太网应用的理想选择。此外,借助QoS(服务质量),飞速(FS)工业交换机可以通过优先考虑特定的高性能应用来调整其整体网络流量。

强大的安全性

飞速(FS) 工业交换机支持IPv4/IPv6,能提供一个全面的二层到四层的访问控制列表(ACL),用于加强边缘安全。同时,还支持802.1X(基于端口的身份验证协议),可以与RADIUS一起部署,以确保端口级安全性并阻止非法用户。通过端口保护功能,可以阻止边缘端口之间的通信,以保证用户隐私。飞速(FS)工业交换机还提供DHCP监听、IP源防护和动态ARP检测功能,防御网络DHCP攻击,防止IP监听受到攻击,以及伪冒用户发送伪造的ARP报文,防止ARP欺骗攻击。

简化管理

飞速(FS) 管理型工业交换机支持各种管理模式,如 WEB GUI、CLI(telnet/console)和 SNMP。有了这样的管理方法,无论是专业技术人员还是新手都可以快速熟悉使用这些工业交换机。此外,飞速(FS) 工业交换机还支持安全的远程管理功能( 如SSH、SSL 和 SNMP v3),可为每个会话数据加密,具备较高安全性。

结语

构建智能工业自动化网络可能具有挑战性,但对于打造智能工厂至关重要。结合本文概述的注意事项,参考方法,可以设计出可扩展、安全、可靠且易于管理的智能工业自动化网络。通过使用飞速(FS)工业交换机,您可以简化构建和管理工业自动化网络的过程,同时确保高性能和可靠性。通过正确的规划、执行和工具,您可以创建一个高效、高产且在全球市场上具有竞争力的智能工厂。
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
44
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
数据中心预端接主干铜缆解决方案
2021年12月31日
1.8k