中文

如何清洁MTP/MPO光纤跳线的连接器?

发布于 2020年03月26日 by
2.6k

大型企业和数据中心网络都在向100G/200G/400G以太网升级,而MTP/MPO光纤跳线经常被应用在这些高密度的网络布线中,泥土,灰尘等污垢会影响光纤线路的稳定性,所以MTP/MPO光纤跳线连接器的清洁与维护也是十分重要的。本文将为您介绍一些如何清洁MTP/MPO光纤跳线清洁器的方法。

一般来说,有两种方法可以清洁MTP/MPO光纤跳线的连接器:干洗和湿洗。虽然湿洗更能清除比较顽固的污渍,但是可能会对跳线造成损害,所以更推荐使用干洗的方法来清洁MTP/MPO光纤跳线的清洁器。有关更多关于光纤连接器的清洁方法请参阅:您对光纤连接器的清洁了解多少?下文将对干洗和湿洗两种方法需要用到的工具进行介绍。

清洁MTP/MPO光纤跳线连接器的干洗工具

CLE-BOX盒式清洁器

CLE-BOX盒式清洁器是一种无酒精抗静电的清洁器,适用于大部分光纤连接器,包含LC/SC/FC/ST/MU/MTP/MPO/D4/DIN等连接器。CLE-BOX盒式清洁器可以清除MTP/MPO光纤跳线连接器表面的灰尘,油渍等,它配备了超细纺织纤维可替换的清洁胶带,可以轻松有效地清洁MTP/MPO光纤跳线连接器端面,且不会划伤或刮花表面或者留下酒精痕迹。除此之外,此清洁器的胶带可以在使用500多次后更换,因此,CLE-BOX盒式清洁器对于工程实验室,装配线或者现场使用等需要长期使用清洁器的地方来说更具成本效益。观看视频以了解如何为CLE-BOX盒式清洁器更换胶带。

CLE-BOX盒式清洁器使用步骤

步骤1:滑动盖子露出清洁布。
步骤2:沿卡匣上所示的方向沿布表面滑动套圈端面。
步骤3:按下控制杆以拉出新的清洁布,以进行另一次清洁。
步骤4:按下控制杆以关闭滑盖。

注意:
1.当CLE-BOX光纤盒式清洁器用于清洁MTP/MPO连接器时,只适合用来清洁MTP/MPO连接器的公头。 对于MTP/MPO连接器的母头,需要使用湿式清洁工具。
2.请勿在清洁布上来回移动连接器。 只能朝一个方向移动,以避免不必要的污染。

NEOCLEAN-R2盒式清洁器

NEOCLEAN-R2盒式清洁器是由NTT-AT生产的,非常适用SC/FC/ST/LC/MU/MTP/MPO连接器的清洁。 它和CLE-BOX盒式清洁器很像,但有其自身的优势,它的清洁布比较厚实,能进行更好的清洁,但不会磨损MTP/MPO光纤跳线清洁器的端面或留下任何纤维状物质。NEOCLEAN-R2盒式清洁器使用简化的磁带推进机制,可以使操作更顺畅且降低产量成本。此外,它由抗静电材料制成,具有出色的抗静电性能,操作也十分简单,只需转动绕线轮露出新的清洁布,并在清洁布上滑动连接器即可。同时,NEOCLEAN-R2盒式清洁器可以清洁400多次,但是里面的胶带是不可替换的。

一键式清洁器

MTP/MPO一键式清洁器是专门用于清洁MTP/MPO连接器的端面清洁(在不使用酒精的情况下),只需简单的一键式操作,它就可以清除各种污染物,例如灰尘,70%的IPA残留物,蒸馏水残留物,油脂等。NEOCLEAN-M一键式清洁器能够有效地清洁MTP/MPO-8/12/24连接器,而NEOCLEAN-M2一键式清洁器是用来清洁MTP/MPO-16连接器。MTP/MPO一键式清洁器可以用来清洁带或不带导向销的卡套,以及清洁裸露的连接器。阅读如何使用一键式清洁器以了解更多详细信息。

阅读以下说明,以了解如何用MTP/MPO-8/12/24一键式清洁器来清洁裸露的连接器和适配器中的连接器。

裸露连接器的清洁步骤

步骤1:打开清洁器顶部附件的保护盖。
步骤2:将连接器插入清洁器。
步骤3:按清洁器,直到听到咔嚓声。
步骤4:条件允许的情况下,可使用纤维镜检查连接器的清洁效果。

适配器中连接器的清洁步骤

步骤1:取下附件。
步骤2:将清洁器顶部插入MTP/MPO适配器中。
步骤3:按清洁器,直到听到咔嚓声。
步骤4:条件允许的情况下,可使用纤维镜检查连接器的清洁效果。

清洁MTP/MPO光纤跳线连接器的湿洗工具

传统的湿式清洁工具是用来清洁裸露的单纤和多纤连接器,例如LC/SC/FC/ST/MU/MTP / MPO等连接器。常用的清洁工具是清洁湿巾和棉签。

Kimtech清洁湿巾

该清洁湿巾由纯净的原始木纤维制成,并带有一个分配器盒,该分配器盒可以一次抽出清洁湿巾并防止静电产生。该清洁湿巾可以与异丙醇一起使用,并且这种无绒且无磨擦的清洁湿巾非常适合用于MTP/MPO连接器端面的清洁,而不会刮花或残留棉绒。

无绒泡沫清洁棉签

无绒泡沫棉签价格非常便宜,易于操作且具有出色的清洁能力,非常适合清洁大部分光纤连接器中的污染物。基本清洁步骤如下:将清洁棉签浸入异丙醇中;再将棉签插入MTP/MPO连接器中;轻轻按下并转动棉签以清洁密封垫圈的端面;最后用干棉签擦拭连接器端面以确保彻底清洁。

结论

无论采用干洗还是湿洗,最终目的都是为了保持光纤链路中的高质量传输。 对于MTP/MPO连接器的清洁,盒式清洁器和一键式清洁器等干洗工具非常有效且方便。 使用清洁湿巾或泡沫棉签蘸异丙醇进行湿清洁也很有用,但更具腐蚀性。 选择合适的工具很重要,但也不要忘记清洁时也可能产生新的污染,应养成使用前使用后都进行清洁的习惯。