中文

DHCP和静态IP:哪个更好?

发布于 2020年04月29日 by
13.0k

如今,大多数网络设备(如路由器或以太网交换机)都使用IP协议作为网络通信的标准。在使用IP协议的网络中每台设备都有唯一的地址标识,即IP地址。实现此目的最简单的方法是配置固定IP地址(即静态IP)或自动获取IP地址(即动态IP)。由于静态IP地址存在局限性,因此一些网络管理员会使用动态IP地址。DHCP(动态主机配置协议)是用于连接到网络中设备自动分配动态IP地址的协议,目前被广泛应用于大型的局域网络中。那么DHCP与静态IP到底有什么区别呢?

什么是静态IP地址?

静态IP地址是由ISP永久分配给网络设备的地址,即便是设备重启也不会发生改变。目前静态IP地址拥有两个版本:IPv4和IPv6。静态IP地址通常会分配给服务器托管网站,并提供电子邮件、VPN和FTP服务。在静态IP寻址中,网络中的每台设备都拥有自己的地址(无重复),且必须手动配置静态IP地址。当新设备连接到网络时,必须进行手动配置,输入IP地址、子网掩码、默认网关和DNS服务器等信息。

Web服务器是使用静态IP地址的典型示例。在计算机中,点击开始-运行或直接使用WIN+R快捷键,打开运行窗口,然后输入“cmd”,点击确定;进入命令窗口,输入“ping www.google.com”,将弹出如下所示的界面,其中“74.125.127.147”是www.google.com的当前IP地址。如果该IP地址是静态IP地址,您可以随时在网络浏览器中使用该静态IP地址来连接访问Google。static-IP-address.png

什么是DHCP?

与上述静态IP地址相反的是动态IP地址,而关于静态IP和动态IP地址一直以来都是网络技术人员们热议的话题,动态IP地址是一个不断变化的地址,若是要创建动态IP地址,网络必须配置并运行DHCP服务器。DHCP服务器为连接到网络的所有设备分配了一个空闲的IP地址。DHCP是一种向物理网络上的网络设备自动分配动态IP地址的方法,它能自动为网络设备分配或更新IP地址,以及其他配置信息。若想了解更多有关DHCP的知识可访问《DHCP和DNS是如何工作的?两者之间有什么区别?》

DHCP与静态IP地址哪个好?

正确的IP寻址对于网络设备之间建立通信至关重要。那么DHCP与静态IP地址哪个更好呢?下面将为您揭秘。

静态IP地址允许网络设备始终保持相同的IP地址,网络管理员必须跟踪每个静态分配的设备,从而避免再次使用该IP地址。由于静态IP地址需要手动配置,因此若是对TCP/IP协议不太了解,则可能会出现网络问题。

DHCP是用于自动分配IP地址的协议,对网络管理员来说是非常有利的,因为它能避免网络上的每台设备分配多个IP地址(也就是重复分配IP地址)。通常配置可能只需要一分钟,但是当您配置数百个网络设备时,确实比较麻烦。当网络中接入无线接入点时可利用DHCP自动获取动态IP地址,无需再做配置。对于无线接入点,PoE交换机通常可支持用户定义进行动态绑定,为连接在一起的各个设备分配IP地址。此外,相对于静态IP地址而言,DHCP维护较少且便宜,对于用户而言具备吸引力。通过下表对比可轻松找到它们的优缺点。

IP地址 优点 缺点
DHCP DHCP不需要任何手动配置即可自动连接到本地设备或访问web 可能会植入未经授权的DHCP服务器,从而出现非法目的入侵网络或未经明确许可随机接入网络。
静态IP 除非手动更改配置,否则地址不会出现变化,适用于web服务器和电子邮件服务器 通常ISP会为静态IP地址收取额外费用,因此相对动态IP地址来说静态IP地址较贵。与此同时,它还需要额外的手动配置和安全性,这在连接大量网络设备时会增加复杂性。

经过上述DHCP和静态IP对比后,毫无疑问,DHCP对大多数用户来说是更不错的选择,因为它更加容易部署且便宜。而静态IP需要手动配置,相对比较麻烦且耗时,尤其是对于一些不熟悉此过程的人。但,如果想从家庭服务器托管网站、网络中有文件服务器、以及想使用网络打印机或想要远程访问程序,那么拥有静态IP地址是非常理想的。由于静态IP地址永远不会更改,方便其他设备连接使用静态IP地址的设备。
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
36
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
数据中心预端接主干铜缆解决方案
2021年12月31日
1.8k