中文

交叉线与直通线的区别及制作教程

发布于 2020年09月11日 by
6.6k

超五类、六类、超六类等以太网线是人们日常生活中常见的线缆产品,常用在局域网中连接电脑、路由器、交换机等设备。总的来说,以太网线可以分为两种类型:直通网线和交叉网线,两者的构造和应用各不相同,但是都在局域网中扮演重要角色,本教程将介绍这两种网线以及它们的制作方法。

什么是交叉线和直通线

一般来说,双绞线的制作方式有两种国际标准,分别为EIA/TIA568A以及EIA/TIA568B。在介绍这两种线之前,我们先来了解这两种标准。T568A排线顺序从左到右依次为:白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕。T568B排线顺序从左到右依次为:白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕。

而所谓交叉线就是指一端是采用T586A的标准制作,另一端是则采用T568B标准制作的双绞线。所以其一端为正线的线序,另一端为从左至右:白绿,绿,白橙,蓝,白蓝,橙,白棕,棕。(正线按橙、绿、蓝、棕排线白线在前,两端4,6交换;反线一端按橙、绿、蓝、棕排线白线在前,4,6交换,一端按绿、橙、蓝、棕排线白线在前,4,6交换)。它主要是用来连接两种相同的设备,如计算机至计算机、交换机至交换机。而直通线是指两端都同时采用T568A标准或者T568B标准制作的双绞线,所以两端线序一样,从左至右线序是:白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕。它的作用是将不同设备连接在一起,如计算机至交换机。

直通网线和交叉网线的区别

简单来说,直通网线和交叉网线的主要区别在于线缆两端端接时采用的线序标准不同。直通网线的两端均采用T-568A线序标准或T-568B线序标准,而交叉网线的一端采用T-568A线序标准另一端采用T-568B线序标准。

直通网线和交叉网线的应用

直通网线和交叉网线的应用范围并不相同;直通网线常用来连接不同的设备,例如电脑和路由器、路由器和交换机等,交叉网线用来连接相同的设备,例如电脑和电脑、交换机和交换机等。下表是这两种网线的常见应用范围:

网线类型 常见应用
直通网线 交换机和路由器连接;交换机和服务器连接;集线器和服务器连接
交叉网线 交换机和交换机连接;交换机和集线器连接;集线器和集线器连接;路由器和路由器连接;路由器和个人电脑连接

如何制作交叉线和直通线?

基于交叉线和直通线连接的网络信号比无线网更稳定可靠的事实,我们经常需要用到它们来进行数据连接。下面就和大家分享一下如何来制作交叉线和直通线。在制作之前,首先要准备好网线、网线钳、水晶头和测线仪四种材料和工具。准备就绪后,开始跟着步骤制作。

步骤一:首先将网线的一端用网线钳剪齐,然后将剪好的一端按照比水晶头长0.5cm的长度插入网线钳来剥掉外皮。这里需要稍微握紧网线钳慢慢旋转一圈,让刀口划开双绞线的保护套后,然后来剥掉外皮。

注意:网线钳挡位离剥线刀口长度需等于水晶头长度,这样可以有效避免剥线过长或过短。如果剥线过长往往会因为网线不能被水晶头卡住而容易松动,如果剥线过短则会造成水晶头插针不能跟双绞线完好接触。

步骤二:在网线的保护套被剥掉后,我们可以看到包在里面的四对颜色各不相同的芯线。将这四对芯线分开,按照白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕的颜色一字排列。

注意:直通线一般采用T568B的标准。如果是制作交叉线,则它的另外一端按照白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕的颜色顺序排列。然后用网线钳将线的顶端剪齐,每条芯线分别对应RJ45插头的1、2、3、4、5、6、7、8针脚。

步骤三:将排好序并剪平的网线插入RJ45水晶头,并确保每根线都插入水晶头的顶端。由于RJ45插头是透明的,可以观察到每条芯线插入的位置(注意:插入线头时,水晶头有弹簧片的一端需朝下)。

步骤四:将插好线的RJ45插头插入网线钳的压线插槽中,用力压下网线钳的手柄,使RJ45插头的针脚都能接触到双绞线的芯线。

步骤五:完成双绞线一端的制作工作后,按照相同的方法制作另一端即可。交叉线和直通线两端的芯线排列顺序参照步骤二。至此,一根网线就做好了。

在完成网线的制作后,建议使用网线测试仪对网线进行测试。将网线的两端分别插入网线测试仪的RJ45接口,并接通测试仪电源。如果测试仪上的8个绿色指示灯都顺利闪过,说明制作成功。如果其中某个指示灯未闪烁,则说明插头中存在断路或者接触不良的现象。此时应再次对网线两端的RJ45插头用力压一次并重新测试,如果依然不能通过测试,建议重新制作。

结束语

作为两种不同的以太网线,直通网线和交叉网线各有特点,我们应根据具体的应用选择合适的网线。区分两种网线的方法十分简单,我们只需看网线两端水晶头中导线排列的顺序是否一样,如果一样,是直通网线,如果不一样,则是交叉网线。