中文

什么是网络摄像头?它能给我带来什么?

发布于 2021年11月24日 by
866

随着新冠肺炎席卷全球,为了防止疫情蔓延,许多企业选择开启居家办公模式。同样,为了应对疫情,学校也实施停课,为学生开启线上教学,这种情况下,为了实现高效面对面的远程通信,网络摄像头被大范围使用。

居家办公,通过网络摄像头进行线上视频会议

选择通过视频进行商务面谈或会议,是企业领导层根据各自的沟通方式做出的决定。实际上,为了克服空间限制,一些企业在新冠出现之前已经在采用视频会议了,线上办公满足了部分员工“随时随地工作”的需要,也打破了地域限制,促进了沟通、提高了员工参与度,方便各方建立密切联系。

随着远程工作时代的到来,员工们居家办公更加频繁,为了达到跟办公室办公一样的高效率和协作性,他们通常会借助一些工具,比如网络摄像头。目前大多数笔记本都带有的内置网络摄像头,是可以满足用户视频会议的需求的。但是,内置摄像头仍有很多局限性,对此,一个高性能和多功能的网络摄像头可以打破局限,为您带来更佳的视频和音频体验,无论是使用 Zoom、腾讯会议、钉钉,微信还是任何其它视频会议软件,都能在视频会议时还原最真实的你。

通过网络摄像头进行线上视频会议

在线教育,使用网络摄像头进行线上教学

对于远程授课而言,视觉上的清晰度格外重要,它能让学生领会老师的肢体语言和其它非语言的沟通,促进学生对教材的理解,增进师生感情。可活动的网络摄像头能提供更广阔的视野和更多选择,让教师能使用白板教学或展示其它教学资料,从而实现更加高效率的教学。 高质量的网络摄像头能够帮助老师打造动态课堂,进行实时授课。

同时,课堂上的互动交流也很重要。为此,一些网络摄像头采用了一体化设计,集全高清1080p摄像头、扬声器和麦克风于一体。 虽然部分网络摄像头没有一体化设计,但其打造的视频和音频体验仍然比笔记本上的内置网络摄像头要好,能为学生提供动态课程。

在线教育,使用网络摄像头进行线上教学

远程工作、线上授课的必需品

1、电脑。 要在高效的虚拟环境中召开会议或上课,需要一台功能强大的电脑。

2、麦克风。 在进行语音通话或语音授课时,麦克风是必须的,摄像头则可有可无;需要视频通信时,一个内置网络摄像头足以。 笔记本电脑上的麦克风出现故障时,可使用耳机。

3、网络摄像头。 对于远程工作和线上教学来说,除了语音外,视频也是极其重要的一部分。一个网络摄像头可以大大提高沟通效率,同事之间、师生之间可以通过网络摄像头进行在线面对面交流或展示各种资料,而这些视觉上的呈现仅凭语音通话是做不到的。而且,一些网络摄像头结合了麦克风和扬声器,所以您无需再购买扬声器。

4、稳定的网络连接。网络连接不稳定通常会导致视频卡顿,甚至掉线。 如果无线连接不稳定的话,可以尝试连接有线网络。

最适合您的网络摄像头

网络摄像头通常比标准摄像头便宜,而且更有助于面对面在线交流。 和亲朋好友异地时,用网络摄像头进行视频聊天可以更直观的交流,拉近彼此之间的距离,这也使得网络摄像头成为一款非常适合家用的多功能设备。 此外,如今许多抖音博主也在使用网络摄像头进行直播。

我需要一个网络摄像头吗?什么情况下需要呢?

使用网络摄像头,可以方便您通过线上视频和家人朋友聊天来增进感情,也可以在居家办公的时候和同事交流,同时,网络摄像头对于线上教育来说也是不可或缺的一个工具。在使用Zoom, 微信,钉钉,腾讯会议等视频通话app的时候,您也会用到网络摄像头。如果您在日常工作或学习中不经常参加视频会议,或者说更多的是音频会议,那么您可以使用其它设备来进行视频会议或视频电话,比如手机。