中文

DSL VS 网线 VS 光纤:用于网络连接哪个更好?

发布于 2020年04月13日 by
7.7k

如今,网络已成为家庭和企业中不可或缺的一部分,在部署网络之前,首先需要确认哪种类型的网络连接能满足自身要求。本文将对DSL、网线以及光纤这三种常见的访问互联网的物理连接方式进行介绍,希望本文能在网络部署方案选择时对您有所帮助。

DSL是什么?

DSL是数字用户线的缩写,这是访问互联网时一种比较古老的方法,主要用于家庭和企业通过电话线发送和接收数据(可同时传输语言和数据)。听上去有点类似拨号,但事实上,DSL是一种优于拨号连接的技术,因为DSL可以同时支持上网和打电话,但拨号连接只能支持上网或打电话。目前常见的DSL有两种形式:对称数字用户线路(SDSL)和非对称数字用户线路(ADSL),其中,对称数字用户线路(SDSL)的上传速度和下载速度相同,而非对称数字用户线路(ADSL)的下载速度高于上传速度。

网线是什么?

网线是我们日常生活中最常见的网络线缆类型之一,它主要用于连接局域网中的网络设备,如路由器、交换机和个人计算机等。目前,常见的网线类型有Cat5、Cat5e、Cat6、Cat7和Cat8等,随着网线的迭代升级,其带宽速率不断提升,且信噪比也得到有效改善。其中,Cat6网线被广泛应用于家庭网络中,Cat7Cat8网线则面向于更高带宽和速度的企业用户。

光纤是什么?

光纤是家庭和企业访问互联网时一种相对较新的方法。当提到光纤时,人们对它的评价通常是快速高效。事实上,光纤就是高速的代名词,尤其是在长距离传输中,是上述两者都无法媲美。光纤是由玻璃或塑料制成的纤维,光可在其纤维中进行全反射。光纤根据光纤传输点模数的不同可分为两种类型:单模光纤(SMF)和多模光纤(MMF)。欲知更多有关单模光纤和多模光纤的区别,可访问《单模光纤与多模光纤的对比》。

DSL VS 网线 VS 光纤的区别

DSL 、网线 、以及光纤在结构、速度、安全性、成本等多方面均有所区别,了解清楚DSL、网线以及光纤这三者之间的区别,有助于在面对多种网络解决方案时做出更适合您自身需求的决策。

结构

在某种程度上,DSL与网线拥有类似的结构,两者均由铜缆构成,依靠电脉冲传输数据。但两者的区别在于,DSL使用的是标准的电话线接头(即RJ11水晶头),而典型的网线比DSL多两对双绞线,以及拥有更大尺寸的网线接头(即RJ45水晶头),如下图所示。至于光纤,其结构明显与上述两者存在区别,它是由纤芯(单根或多根芯线组成)和包层构成。

DSL VS 网线 VS 光纤的区别

速度

速度是选择最关键的因素。从早前的DSL来看,其速度较慢,但没有明确的速度标准,它的速度通常来说取决于DSL互联网提供商和其所使用的技术,一般小于1Mbps,但有时也会高达100Mbps。

对于网线而言,早前的速度为10Mbps,随着后期快速以太网的成熟化发展,其速度发展到了100Mbps,现在千兆以太网变得越来越流行,网线也能提供更高的速度进行数据传输。通常,对于家庭网络而言,网络的下载速度在10Mbps到500Mbps之间,上传速度在5Mbps到50Mbps之间。

在这三种互联网访问技术中,光纤的速度是最快速的,光纤跳线的下载速度和上传速度可在250Mbps至1000Mbps之间,且其不会受距离的影响。早前单根芯线的光纤已被业界证明其传输速率可高达100Tbps,而光纤通常包含了多根芯线,由此可见光纤具备较高的传输速率,且传输性能佳。

安全性

DSL为用户提供了一条专用线路,数据信息在中心办公室和用户住所之间进行传递,无需与其他用户的调制解调器连接,因此不太可能出现安全问题。但使用电信号的网线就很容易受到电磁干扰,且很容易被黑客拦截,安全性相对来说差一点。而光纤不像网线那样容易受到电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)的影响,且在系统中任何物理终端都会很容易识别,因此黑客是无法进行监听的。总而言之,光纤拥有较高的安全性和较低的隐私风险,是三者中最安全的线缆。

成本

DSL、网线以及光纤的成本都取决于网络特定要求、位置、提供商以及协议条款等因素。当您需要使用其中某种线缆连接访问互联网时,不仅仅要考虑线缆本身的成本,还需考虑安装和激活费用。通常,光纤成本是最昂贵的,因为它比DSL和网线安装复杂得多,且需要考虑众多变量,以及与光纤的配套设备、专业安装人员等费用。而由于网线的基础设施相对于电话而言贵,因此相对于来说网线的成本比DSL高。

经上述对比,您不难发现DSL、网线以及光纤都有各自的优缺点。具体如下表:

速度 安全性 成本
DSL
网线
光纤

对于速度和安全性要求较高的企业而言,毫无疑问,光纤势必是理想选择。但若是预算有限,DSL和网线也不失为一种好的选择。

总结

虽然光纤暂时没有像DSL和网线一样在互联网中规模化,但不可否认的是它拥有速度快且安全性高的巨大优势,这也正是网络发展的趋势。光纤正在逐步成为互联网连接的主流。
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
44
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
数据中心预端接主干铜缆解决方案
2021年12月31日
1.8k