中文

企业级交换机VS数据中心交换机VS家用交换机:有什么区别?如何选择?

发布于 2020年03月26日 by
5.2k

现如今,交换机已不再是电信专有,在数据中心、企业网络、家居办公等地随处可见它的影子。不同的使用场景对交换机的要求不同,于是就有了数据中心交换机、企业级交换机以及家用交换机等,其中企业级交换机普及率较高,那么您对企业级交换机了解多少?企业级交换机与数据中心交换机和家用交换机有什么区别呢?又该如何选择呢?阅读完本文您将从中找到答案。

什么是企业级交换机?

企业级交换机是一种可为快速以太网、千兆以太网以及万兆以太网提供数据转发的以太网交换机,具备CLI、Web以及SNMP等管理功能和可操作的配置功能(如显示、修改、备份以及还原等)。一般来说,企业级交换机都是机架式交换机,当它作为骨干交换机时,可支持500个以上的信息点。

企业级交换机类型概述

根据三层网络结构模型,企业级交换机可分为接入层交换机、汇聚层交换机以及核心层交换机三种类型。其中,接入层交换机相当于公司架构里的基层员工,主要是为无线AP、电脑、IP摄像头等终端设备提供网络连接;汇聚层交换机就相当于公司架构里的中层管理,是多台接入层交换机的汇聚点,主要是用来汇聚接入层交换机所有的通信并提供到上行链路中;核心交换机相当于公司架构里的管理高层,是网络的枢纽中心,主要是通过高速转发通信提供快速且可靠的骨干传输结构。

Three-tier enterprise network model.jpg

对比项 接入层交换机 汇聚层交换机 核心层交换机
工作层 接入层 汇聚层 核心层
特性

二层交换机

可靠性低 

功能性低 

吞吐量低

二层或三层交换机 可靠性高 功能性高 吞吐量高 三层交换机 可靠性最高 功能性最高 吞吐量最高
网络架构中的数量 较多 一般来说,介于其他两种交换机数量之间 较少(一般一两台)
功能 访问控制、安全管理、VLAN、以太网供电等 数据包过滤、QoS等 QoS、冗余组件等
成本 最高
交换机类型 如,千兆交换机 如,万兆交换机 如,25G/40G/100G交换机

企业级交换机、数据中心交换机和家用交换机有什么区别

上述是从企业网交换机本身来看,接下来将企业网交换机与数据中心以及家居办公交换机对比,以便于进一步了解企业网交换机。那么,数据中心交换机、企业级交换机和家用交换机有什么区别?

首先,三者所连接的对象不同。一般来说,数据中心交换机主要是用来连接服务器或者IP存储,如飞速(FS)推出的高性能N系列交换机,家用交换机主要是用来连接路由器;而企业级交换机主要用来连接无线AP、IP摄像头以及电脑等设备,如飞速(FS) S3900系列交换机。

其次,三者的功能有较大的区别。其中,数据中心交换机的功能复杂且最强大,家用交换机的功能最为简单。


  • 由于数据中心需要更高密度和带宽,且对业务准确识别与控制能力要求较高,因此一般来说数据中心交换机会采用了大缓存、虚拟化、FCOE、TRILL(大二层)等技术,具备更高密度和带宽以及更高质量的业务和控制识别能力,做到快速响应且无丢包,确保业务的连续性和系统的可靠性。与此同时,数据中心为了应对日后带宽的日益增长,将三层网络架构转变为了脊叶网络架构,其中脊交换机作为网络架构的核心,叶交换机为服务器等提供网络连接。

  • 在企业网络中,因为接入设备的多元化,既有有线设备又有无线设备,如打印机、IP电话、电脑等设备,因此企业级交换机一般会采用了PoE、MPLS、QoS、VPN等,具备较高的安全管理能力,可对每个接入设备实现跟踪监控管理,确保网络的安全可靠性。

  • 家居办公通常来说人数不超过10人,因此多数人选择傻瓜式交换机作为家用,功能简单,没有网管功能,只需通信即可。在家居办公网络中,家用交换机相当于只是用来扩展路由器的端口,增加接入用户数。而且因为家用交换机在使用时是即插即用的,没有配置管理,相对来说成本低。

最后,三者的价格也存在差异。一般来说,数据中心交换机的价格>企业级交换机的价格>家用交换机的价格。

企业应该选择数据中心交换机还是企业级交换机?

在网络架构中,交换机作为核心网络设备,它的性能影响着网络的性能,因此交换机选择是非常重要的。由上可知,企业级交换机和数据中心交换机的功能都比较丰富,那么企业该如何做出选择呢?可从以下几个方面考虑。如,


  • 是否需要超大容量的背板带宽和线速的转发率,若是需要则选择数据中心交换机,若对其要求不是特别高选择企业级交换机即能满足需求。

  • 是否需要虚拟化将多台网络设备统一管理,若是需要选择数据中心交换机,若是网络设备少,无需统一管理,选择企业级交换机即可。

  • 是否需要强大的网络管理功能,如果是简单的VLAN间通信、优先级队列服务和网络安全控制,一般来说,企业级交换机是能够满足需求的。若是除了要求其具备路由协议/ACL/QoS/负载均衡等各种高级网络协议以外,还需要FCOE、TRILL等功能,那么选择数据中心交换机更为合适。

  • 是否需要支持多种业务,如语音、视频、数据等,若是需要选择企业级交换机较为合适。

无论如何,企业都须从自身的网络需求出发,以最“美丽”的价格购买到性能良好且符合需求的交换机才是最关键的。

总结

经上述详细介绍,相信您对企业级交换机有了更加充分的认识,能区分出企业级交换机、数据中心交换机和家用交换机,并作出正确的选择。若想了解企业级交换机在选购时需要具体考虑哪些因素,可访问《企业级交换机如何选择?》。