中文

CM/CMR/CMP防火等级有何区别?CM/CMR/CMP级电缆网线如何选?

发布于 2020年09月12日 by
9.3k

CM、CMR、CMP是由美国国家电工标准(NEC)定义的三种不同防火等级电缆网线,属于UL标准阻燃电缆网线,可有效预防火灾,确保数据中心和人身安全。那么这三种防火等级的线缆有什么区别呢?本文将为您详细阐述。

CM/CMR/CMP防火等级有何区别

CM是什么?

CM是目前最常用的电缆网线阻燃等级,它是基于卤化物的化学物质实现阻燃的,其测试标准为UL 1581,根据定义,一小捆CM级电缆网线在燃烧扩散不到5米内将会自动熄灭(火焰最大蔓延2.4米)。

目前,CM级电缆网线的外护套多为PVC材质,绝缘层为高密度PE材质,它在燃烧时会散发出有毒的卤素、烟雾,以及释放出大量的热量。CM级电缆网线一般用于同一楼层的水平走线,常见于英国、亚洲和澳大利亚等地区。

CMR是什么?

CMR防火等级的安全性位于第二,它主要是通过提高线缆的燃点(300℃左右)来达到不易燃烧的目的,其测试标准为UL 1666,在定义中,在风扇强制燃烧条件下,一捆CMR电缆网线必须在燃烧扩散不到5米内自行熄灭(火焰最大蔓延3.6米)。

目前,CMR级电缆网线的外护套为高阻燃PVC材质,绝缘层为高密度PE材料,在遇到火焰燃烧后,会散发出有毒的卤化气体(氯气)及铅蒸汽,卤化气体会迅速消耗空气中的氧气,使火焰熄灭。CMR级电缆网线被广泛应用于通风系统在物理上与布线系统分开的干线应用中,也就是室内的垂直干线子系统中,常见于亚洲和澳大利亚等地区。

CMP是什么?

CMP防火等级的安全性最高,它具有完美的阻燃能力,在燃烧时不会散发大量的有毒烟雾。CMP测试标准为UL 910,根据UL定义,在风扇强制密集燃烧条件下,一捆CMP电缆网线必须在燃烧扩散不到5米内自行熄灭(火焰最大蔓延1.5米)。

CMP级电缆网线的外护套为氟材料(如PTFE聚四氟乙烯,FEP氟化乙丙烯),其分解温度高、燃点高。由于CMP电缆网线使用基于Teflo的化学物质,可阻止燃烧扩散,将散发的烟雾和毒素达到最小,即使在发生火灾时,大楼中也不会充满大量因电缆网线燃烧而散发的烟雾或危害毒素,因此CMP级电缆网线被用于通风管道或空气处理设备使用的空气回流增压系统中,常见于加拿大和美国。

CM VS CMR VS CMP:有何区别?

经过上述介绍,您一定发现了CM/CMR/CMP三者之间的防火等级、燃烧情况以及外护套材质的不同,除此之外,它们在价格、应用地区、取代性上存在差异。

1.价格的不同

由于CM电缆网线与CMR电缆网线的外护套均采用的PVC材质制成,而CMP电缆网线由氟材料制作,因此CM电缆网线与CMR电缆网线的价格相对于CMP电缆网线的价格来说便宜。

2.应用地区的不同

一般情况下,CM电缆网线用于除大楼升降机、充气室以外的其他环境下的中水平布线中,CMR可用于大楼升降机和垂直通道的垂直布线中,CMP用于空气管道、充气室或其他空气流通环境中的水平布线中。

CM/CMR/CMP应用区别

3.取代性

通常情况下CM电缆网线是无法替代CMR电缆网线和CMP电缆网线,但CMR电缆网线和CMP电缆网线是可以替代CM电缆网线的。

CM VS CMR VS CMP:有何区别

CM/CMR/CMP电缆网线如何选择?

由上可知,防火等级CMP>CMR>CM。那么在实际应用中是不是选择CMP电缆网线最为合适呢?

相对来说,CMP电缆网线是个不错的选择。因为CMP电缆网线的防火等级与安全性最高,且适用于任何类型的电缆网线要求,若是大楼不慎发生火灾,吸入有毒烟雾的风险相对较低。但考虑到成本问题,在数据中心布线时不一定非要选择CMP电缆网线,如垂直干线系统中,而目前大多数数据中心都能够在不经过空气管道的情况下进行布线,因此,CMR电缆网线也是一个很好的选择。

相关知识解答(PVC、LSZH、OPNR和ONFP是什么?)

上述是电缆网线的防火等级及外护套材质介绍,光纤光缆也有特定的防火等级(OFNP/OFCP/OFNR/OFCR),与CMR/CMP铜缆防火等级相比,阻燃性更加,欲了解更多可访问《光纤线缆外护套材质和防火等级的重要性以及如何选择》

外护套材质 优点
PVC(聚氯乙烯)
有较好的机械性能、电绝缘性高、柔韧度强、坚固且阻燃性好,但是对光、热的稳定性较差,因此更适用于作为室内光纤线缆的外护套材料。
LSZH(低烟无卤)
具有低烟、低毒、低腐蚀性与高阻燃等特性,LSZH作为一种安全环保的材质,是室内/室外安装的理想选择;但价格更为昂贵。
Plenum
是形成OFNR等级光纤线缆的主要成分之一,具有高阻燃性,同时在极高温度下不会生成毒气或腐蚀性气体。具有Plenum材质的光纤光缆是通风管道或空气处理设备使用的空气回流增压系统中的布线不二选择。
Riser
是形成OFNR等级光纤线缆的主要成分之一,阻燃性能相对Plenum材质较弱,同时无毒气与腐蚀性气体规范。因此,具有Riser材质的OFNR级光纤线缆通常在大楼干线和水平电缆网线中使用。
OFNP/OFCP
NEC标准中阻燃级(增压级),等级最高。假设用风扇强制将火焰吹向一捆阻燃级(增压级)光纤线缆,光纤线缆上的火焰蔓延5m以内将自行熄灭,且无毒无腐蚀性气体生成。
OFNR/OFCR
NEC标准中垂直级(干线级),等级位居第二。同样用用风扇强制将火焰吹向成捆的干线级光纤线缆,虽然火焰蔓延至5m以内也会自行熄灭,但是它没有烟雾或毒性规范。