中文

最详细的以太网交换机端口类型概述

发布于 2020年05月06日 by
5.8k

以太网交换机的速率和功能等各不相同,以太网交换机端口类型也有所不同。本文将从传输速率、功能以及网络体系结构三个方面,为您简单介绍一些常见的以太网交换机端口类型,帮助您更好地了解它们之间的差异性,为将来网络部署做足准备。

根据传输速率的不同划分以太网交换机端口类型

传输速率是决定以太网交换机端口类型至关重要的因素,目前以太网交换机的传输速率有1G/10G/25G/40G/100G甚至更高的速率。下面是这些不同传输速率以太网交换机的主流端口类型。

RJ45端口

目前,1000BASE-T以太网交换机上的端口为RJ45,该类型的端口可用于数据中心中服务器接入、LAN、以及台式机交换机的上行链路或千兆到桌面的带宽应用。当两台1000BASE-T以太网交换机连接时通常使用标准的双绞线,如五类、超五类、六类、超六类网络跳线。

SFP端口

SFP端口(微型GBIC端口)是一种小型热插拔接口。在以太网中,SFP端口速率为1Gbit/s,在光纤通道系统中,SFP端口速率可达4Gbit/s。在带有SFP端口的千兆交换机上插入SFP光模块搭配不同的线缆(光纤跳线或铜缆)使用时,可在光纤上实现长短距离的传输和在铜缆上实现短距离的传输。如,使用SFP1G-ZXC-55光模块和LC双工光纤跳线连接时最大传输距离为160千米,使用SFP-GB-GE-T光模块(即电口模块)和五类网线连接时最大传输距离为100米。

SFP+端口

SFP+端口(小型可插拔接口)是SFP端口的升级版,可支持高达10Gbps的传输速率。SFP+端口具备向后兼容性,也就是说SFP+端口上可支持SFP光模块,但链路的传输速率会降低至1Gbps。需要注意的是SFP端口上不能支持SFP+光模块,因为无法将SFP+光模块的速率调至1Gbps。

SFP28端口

SFP28端口是SFP+的升级版,两者具备相同的外形和尺寸,但SFP28能在单通道上实现25Gb/s的传输速率。SFP28的出现为数据中心网络升级提供新路径——10G-25G-100G网络升级路径,相对早前的10G-40G-100G网络升级路径而言,10G-25G-100G是一种更为经济高效的解决方案,可满足下一代数据中心网络带宽不断增长的需求,欲知更多可访问《10G-25G-100G:未来数据中心升级的必然路径》

QSFP+端口

QSFP+端口是在QSFP(四通道小型可插拔接口)的基础上发展而来,其拥有4x10G通道,适用于40G以太网。也就是说QSFP+端口相当于是通过四个通道 SFP+接口实现40Gbps的传输。

QSFP28端口

QSFP28端口是专为100G应用而设计的,其拥有四个高速差分信号通道,支持从25Gbps到40Gbps的数据传输速率,满足100Gbps(4x25Gbps)以太网和100Gbps 4X InfiniBand增强数据速率(EDR)需求。

以太网交换机可以支持多种端口类型,下面以千兆交换机、万兆交换机和40G/100G以太网交换机为例 ,展示以太网交换机可能拥有的端口类型以及其端口数量。


思科Catalyst 4948 万兆交换机 戴尔 EMC S6010-ON 40G以太网交换机 飞速(FS) S3900-24T4S千兆交换机 飞速(FS) S5850-48S2Q4C 100G以太网交换机
RJ45端口 48 / 24 /
SFP端口 / / / 48
SFP+端口 / / 4 /
QSFP+端口 / 32 / 2
QSFP28端口 / / / 4


根据功能的不同划分以太网交换机的端口类型

与上述传输速率相同,功能和应用也是影响以太网交换机端口类型的重要因素,因为同一端口可具备不同的功能和多种用途。该类别的端口可能更为复杂,但深入了解它们可帮助您更好地选择以太网交换机。

Combo端口

Combo端口(即光电复用端口)是指交换机面板上的两个以太网端口,即电口(RJ45端口)和光口(SFP端口)。简单来说,combo端口其实就是一个复合端口,可支持两个不同的物理端口,共享同一交换结构和端口号。但是这两个不同的物理端口不能同时使用,这意味着,如果您正在使用SFP端口,相应的RJ45端口就会自动禁用,反之亦然。总的来说,Combo端口的最大优势是在不占用未使用的交换结构上提供不同类型的连接,从而为用户提供强大的功能和灵活性,可根据特殊的网络应用要求配置该交换机。

Combo端口.jpg

堆叠端口

堆叠端口是以太网交换机的一种特殊功能端口,主要是用来与相同品牌、型号和软件版本的以太网交换机进行堆叠连接,其中,多台堆叠交换机可视为一台交换机,用户可通过堆叠内的主交换机实现对堆叠内所有交换机的管理。同时,进行堆叠过后的端口容量是所有进行堆叠的交换机端口总和。此外,堆叠端口可以是以太网交换机中的某个上行链路端口,也可以是专用于堆叠的端口。如,飞速(FS) S3900系列可堆叠交换机是使用其上行链路端口来进行堆叠,该设计更加经济且具备较高的灵活性,是长距离传输的理想选择。

堆叠端口.jpg

以太网供电端口

以太网供电端口(即PoE端口)可通过双绞线同时实现数据和电源的传输。以太网供电端口遵循的标准不同,所提供的电源也不同,目前,遵循IEEE 802.3af标准的以太网交换机(即PoE交换机)的端口可提供高达15.4W的电源;遵循IEEE 802.3at标准的以太网交换机(即PoE+交换机)的端口可提供高达30W的电源。但随着距离的增加,其功率会出现衰减的问题,因此PoE交换机的供电设备上可用的最小功率是12.9W;PoE+交换机的供电设备上可用的最小功率是25.5W。

POE端口.jpg

根据网络体系结构的不同划分以太网交换机端口类型

传统的网络体系结构(即三层网络体系结构)通常包含了核心层、汇聚层和接入层。相应地,以太网交换机的端口也可进行如此划分。

接入端口

接入端口主要用来连接台式计算机、笔记本电脑、打印机等设备,只能连接接入链路。通常,接入端口只能属于一个VLAN(也就是说接入端口只能是这个特定VLAN的成员),且只为该VLAN传输数据帧,所有未分类为该VLAN的数据帧都将会被丢弃。其中,接口端口只会以本机格式发送和接收的数据帧,并不会进行VLAN标记,也就是说数据帧不会带有任何的VLAN标记。

中继端口

中继端口指交换机之间或交换机和路由器之间或交换机和服务器之间的连接端口,可连接中继链路的端口。中继端口允许多个VLAN通过,可同时接收和发送多个VLAN的报文。中继端口是连接到其他交换机端口的VLAN聚合端口,而接入端口是交换机连接到VLAN中主机的端口。

混合端口

混合端口是指用于连接网络设备和用户设备的连接端口,用于连接混合链路的端口。混合端口既可支持未标记的VLAN(如接入端口),也支持标记的VLAN(如中继端口)。与中继端口相同的是,混合端口也可允许多个VLAN通过,能接收和发送多个VLAN的报文,但不同的是,混合端口可允许多个VLAN的报文发送时不打标签,而中继端口只允许缺省VLAN的报文发送时不打标签。虽然混合端口与中继端口在很多方面存在相似之处,但是混合端口拥有更多的端口配置功能。

下图展示了接入端口、中继端口以及混合端口如何在同一网络系统中应用。

接入&中继&混合.jpg

总结

若是能辨别以太网交换机端口类型的不同,将有助于您选出更加适用于自身网络的以太网交换机。此外,在考虑所需端口类型和端口数量时,还应当考虑当前和未来的业务量以及对功能的需求。合适您的才是最重要的。
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
44
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
数据中心预端接主干铜缆解决方案
2021年12月31日
1.8k