中文

探索数据中心 Fabric 网络的优势

更新于 2023年09月27日 by
1.1k

随着对数据处理和存储需求的不断增长,人们迫切需要更加敏捷、可扩展和灵活的数据中心。然而,传统的数据中心网络架构在应对增长需求时,敏捷性、可扩展性和灵活性等方面都面临着挑战。为了更好满足对模块化和灵活的数据中心架构的需求,数据中心结构逐渐兴起。在本文中,我们将探讨数据中心网络架构的概念、优点以及如何借助飞速(FS)交换机部署数据中心网络架构。

传统数据中心网络架构目前存在的问题

与传统数据中心架构相比,数据中心 Fabric 的设计更加灵活、可扩展和敏捷,因此成为数据中心网络架构中更受青睐的选择。与之相对的,传统的三层模型,存在着僵化、不灵活等缺点,已经难以适应不断变化的业务需求,进而限制数据中心创新和集成新技术的能力。传统分层数据中心网络存在以下主要问题:

  • 可扩展性有限:传统数据中心网络核心层交换机的容量和吞吐量有限,规模扩展受到一定限制。

  • 网络延迟和瓶颈:在传统的分层互连网络中,数据包的多跳转发会产生较高的网络延迟,并可能引发瓶颈问题。

  • 管理复杂性:传统架构需要复杂的配置和管理,随着数据中心规模的扩大,对网络管理员的要求也会越来越高。

  • 流量工程效率低:传统网络在流量工程方面存在一些缺陷,无法充分利用网络资源实现负载均衡和性能优化,影响了整体网络的吞吐量和效率。

  • 故障恢复困难:在数据中心架构中,故障恢复可能需要多个网络设备进行重新计算和路径转发,导致恢复时间延长,故障排除和定位更加困难。

对比之下,随着云计算技术的不断发展,数据中心 Fabric 的优势将越来越突出,因为它可以提供更高效、更灵活、更安全、更快捷的云计算服务,从而更好地满足用户的需求。

什么是数据中心 Fabric 及其工作原理?

数据中心 Fabric 是一种新的数据中心网络架构方法,它基于 Fabric 的概念,即互联交换机的网状结构。这种架构由叶交换机和脊交换机组成,共同构建了一个弹性和可扩展的基础设施,为安装在服务器上的软件实体提供连接。

两种常见的数据中心 Fabric 网络架构方法分别为CLOS 和 POD。

您对 CLOS 和 POD 了解多少?

CLOS 和 POD 在数据中心结构中发挥着巨大的优势。CLOS 是一种使用多层交换机创建网状网络的网络拓扑结构。这种方法具有高可扩展性、容错性和负载平衡性。POD 是一种通过使用称为 pod 的独立单元的数据中心网络结构模块化方法。每个 pod 包含服务器、存储、网络、电源和冷却基础设施。Pod 可以独立部署和管理,因此比传统的数据中心架构更加灵活敏捷。CLOS 和 POD 为数据中心结构提供了一种更加灵活和可扩展的方法。

CLOS 和 POD 的应用优势

采用冗余链路和交换机,CLOS 和 POD 的设计更具弹性,可最大限度地减少停机时间。由于设计允许使用标准硬件和软件,CLOS 和 POD 更易于维护和与新技术集成。

solution

数据中心 Fabric 的优势

数据中心 Fabric 有如下优点,使其成为现代数据中心网络的首选解决方案:

  • 可扩展性:它采用扁平拓扑结构,允许数据中心内任意两个节点之间直接通信,避免了传统分层网络中核心层的瓶颈问题。

  • 低延迟和高带宽:数据中心 Fabric 的扁平架构减少了数据包在网络中的跳转次数,从而降低了网络延迟。同时,它采用高速连接和多路径设计,提供更大的带宽和吞吐量,以满足高性能应用的需求。

  • 简化管理:数据中心 Fabric 将网络控制平面与数据转发平面分开,实现了集中式网络管理和控制。

  • 高可靠性和快速故障恢复:数据中心 Fabric 采用冗余路径和快速故障检测机制,可在发生故障时快速重新计算和转发流量,从而实现快速故障恢复和高可用性。

solution

使用飞速(FS)交换机部署数据中心 Fabric

飞速(FS)数据中心 Fabric 网络解决方案采用 CLOS 网络架构,结合全网 IP 三层转发,构建模块化的数据中心内部 Fabric 网络(IDC)。它在脊层和叶层使用 N 系列数据中心交换机,可支持 10G/25G/100G 服务器和存储访问。飞速(FS)交换机的设计易于安装和管理,是部署数据中心结构的绝佳选择。

层次 交换机 互联方案 关键功能
脊层

NC8200-4TD

NC8400-4TH

100G 高速互连
  • BGP NSR、BGP PIC、ECMP FRR等

  • RoCE、RoCEv2无损以太网

  • SNMP、ERSPAN、Sflow、INT等

  • 堆叠/MLAG

叶层 N8560-48BC 10G、25G、100G 接入,100G 互连
  • BGP NSR、BGP PIC、ECMP FRR等

  • RoCE、RoCEv2无损以太网

  • SNMP、ERSPAN、Sflow、INT等

  • 服务器 PXE 安装、交换机零接触配置等

  • 堆叠/MLAG