中文

为什么外置网络摄像头比笔记本内置摄像头更值得推荐?

发布于 2021年11月24日 by
1.7k

新冠疫情的爆发,使得在线办公、线上学习的需求激增,网络视频会议行业获得了较大的发展。尽管目前国内疫情得到了较好的控制,但是人们仍在大量使用视频直播会议,因为它既便捷又安全。

为了更好的视频体验,大多数人会选择购买网络摄像头。但也有人存在疑问“笔记本电脑自带的摄像头到底够不够用?”本文针对该问题进行了深入分析。

 

内置摄像头工作原理

目前市面上的主流笔记本电脑都配备了内置摄像头,但规格配置参差不齐。因此尽管一些品牌也在做优化,但受限于笔记本尺寸大小和轻薄化市场趋势,光线不足时的画面亮度和颗粒感仍是其主要劣势。

摄像头一般都在屏幕上方的边框上,高度正对人脸,方便捕捉到人脸图像信息。摄像头旁就是麦克风,保持音画同步。内置网络摄像头只需使用预装软件和驱动程序便可运行,无需进行额外设置。

 

外置网络摄像头工作原理

那有的人就会问了:“既然笔记本都自带摄像头,为什么我还要多花钱去买一个外置摄像头呢?”从本质上看,网络摄像头是结合传统摄像机与网络技术诞生的新一代摄像机。它可将图像或视频实时传送到互联网上,为电子设备提供更高的分辨率、更好的照片和视频以及更优质的音频。

外部网络摄像头体积小,能随心安装。直接放在桌子上,或者固定到笔记本电脑上和各类稳定器上使用均可。并且大多数外部网络摄像头不需要额外配套设备,即插即用。

 

“外置”和“内置”详细参数对比

外置网络摄像头性能强大,功能丰富,因此其定价更高。低档的网络摄像头起售价为30美元左右,但其综合素质也远非内置摄像头可比。定位中档的售价约为60至100美元,而那些最高端的网络摄像头售价可达100至200美元。

参数详细对比图:

对比
内置摄像头 外部网络摄像头
组件尺寸
内置网络摄像头组件小,图像素质比较差

突破体积限制,高质量元器件在分辨率、渲染速度

流畅性、白平衡和噪点控制等优势明显

镜片
没有空间进行多镜片堆叠,影响图像质量
可以充分堆砌镜片,增强镜头解析力和对比度
感光度
弱光环境下,画质会明显下降
(部分)拥有大尺寸Sensor,弱光更清晰
立体声音质
笔记本整机设计和麦克风位置导致音质参差不齐
(部分)已内置立体声MIC,支持高清音频
焦距
焦距有限,成像较模糊
(部分)支持自动对焦,减少失焦状况
视野
更适合一对一交流
宽广视野,可多人参与
安装方式
无需额外安装,但调整视频角度较困难
桌面、笔记本电脑或三脚架均可安装,位置更灵活
认证
大多数都不支持视频通话平台的认证标准
(部分)与常用视频通话平台有紧密合作,进一步优化音视频体验
 

“外置”和“内置”主要优缺点

内置摄像头优势

  • 低成本:笔记本自带,不需要花钱购买额外摄像头。

  • 易使用:只需安装相关软件和驱动,就可激活使用。此外,内置摄像头通常在笔记本上方边框,高度正对人脸,比较适合视频通话。

内置摄像头劣势

  • 低画质:像素较低易模糊,CMOS尺寸小感光能力差,画面亮度低。

  • 不灵活:摄像头调整角度非常有限,容易出现“死亡角度”。

  • 难维护:作为精密笔记本的内置元器件,出现故障更难进行维修。

外置网络摄像头优势

  • 更清晰:绝大多数内置摄像头最高只支持720p分辨率,而网络摄像头可支持1080P全高清和4K超高清分辨率,画面更生动细腻,细节更丰富。

  • 更动听:内置麦克风和提供降噪优化,拾音更远,声音更清晰。

  • 更广阔:提供广角和变焦功能,随心调整。

  • 更智能:弱光算法能有效增强透光率和画面细节。

  • 更灵活:无需移动笔记本,只要单独调整摄像头摆放即可。

外置网络摄像头劣势

  • 附加开销:顾名思义,单独购买外置网络摄像头是一笔额外的支出。

  • 额外安装:插线或者连接WIFI后,还需安装指定驱动或软件才能完美运行。

 

我应该购买外置网络摄像头吗?

读到这里,相信大家心中也有自己的一杆秤了。我需要网络摄像头吗?诚然,有些人很少用到笔记本上的摄像头,因此他们没有太大需求。但毫无疑问,外置网络摄像头不仅在画质表现优异,而且功能更加丰富。

从产品本身来说,如果您更看重画质和音质,那么外置摄像头的超广角、立体声麦克风、自动对焦等功能,更能满足您的多方位需求。从产品运用来看,如果您的日常生活和工作中有大量需要实时视频的场景,那么一个优秀的外置网络摄像头将是您的不二之选。