中文

光缆应该如何正确地储存?

发布于 2020年09月05日 by
3.5k

光缆的过度拉伸,弯曲,挤压或其它冲击力会导致光缆损坏,从而影响其性能。因此,应该用适当的方式存放光缆。本文将为您介绍如何正确地存放光缆以保证其性能与可靠性。

储存前:如何正确地移动线缆卷轴?

由于光缆质地较脆,所以其运输和移动需要格外小心。使用线缆卷轴是光缆运输的常见方式之一。如果线缆卷轴或光缆包装盘太重而无法用手提起来,则必须使用叉车或线缆移动器将其提起,以使光缆垂直移动。切勿让线缆卷轴从车辆上掉到地上。从车辆上卸下光缆卷轴时,请使用尾部升降机/电梯(如果已安装)或合适的机械辅助装置,例如叉车。此外,用叉车移动或搬运线缆卷轴时,操作要恰当,以免损坏光缆,不要用叉车的叉子直接接触线缆卷轴的护套。

图1:如何正确地移动线缆卷轴?

有些线缆卷轴又长又重,只有用起重机从运输车辆上进行装卸。在这种情况下,必须使用足够长的吊杆来移动,以防止线缆卷轴的法兰盘被压缩,损坏光缆。下图显示了运输时的正确操作与错误示范。

图2:保证线缆卷轴的法兰盘不被压缩

光缆应该存放在哪些地方?

光缆应储存在干燥、通风和防紫外线的场所,例如房间或容器中。选择一个湿度较小,无掉落物体,无化学物质溢出(油,油脂等)明火或过热风险的存储地点。选择存储位置时,还应考虑湿度和其他污染物等元素。光缆存储的地方应该是平整,光滑的。在存放场地受限制的情况下,可以将场地整理平整,然后在光缆线盘的前后塞上木块或者砖块,切记不可抵碰光缆。

除此之外,光缆的存储场所需要采取有效的措施防止蛀虫或者其他有害昆虫的侵害。若是将光缆存放在室外,例如在雨水较多的地方,需要将防雨布覆盖在光缆上避免长期淋雨,造成光缆变形。

注意:尽管光缆可以存放在室外,但由于天气变化,光缆卷轴的外观可能会遭受风化或其他损坏。 因此,建议将所有光缆存放在室内。

光缆存储的基本要求

下文列举了光缆存放的四个基本要求。

密封保存

光缆卷轴上的标签必须密封保存,因为标签上包含重要信息,例如光缆使用说明,衰减值,带宽和线缆长度等,这些参数都是光缆的重要信息,以备将来不时之需,需要好好保存。

将光缆卷轴放置在平坦的地方

在存放光缆时,需要将光缆放置在平整的地方,光缆卷轴需要直立地放在平整的位置,且需要保持其光缆卷轴不能随意地移动。切勿将光缆卷轴放置在一个法兰盘上,否则,在展开时可能会损坏光缆,如下图所示:

图3:光缆存储的要求

保护光缆的末端

光缆的保护盖可防止水分入侵光缆的末端,它们可以保护光缆中最脆弱和最敏感的部分。一旦没有保护盖,光缆将会暴露在外面,很有可能受到污染,这也增加了光缆刮擦和腐蚀的风险。

更换光缆卷轴时,请勿超过最小弯曲半径

将光缆重新缠绕到另一个卷轴时,新的光缆卷轴的直径应不小于光缆的最小弯曲半径,否则会导致光缆受损并影响其性能。注意,更换新的光缆卷轴时,需要贴上原始线缆的标签,方便以后核对。

使用光缆时的注意事项

出于安全考虑,在存放或使用光缆时有很多需要注意的地方,如下所示:

  • 储存光缆时,最好是穿一次性围裙,以减少衣服上的纤维颗粒,并使所有食品和饮料远离工作区域。如果纤维颗粒过多,可能导致光缆内部损坏。

  • 始终佩戴专用安全眼镜,合适的安全帽,安全带和防护手套。使用光缆时,请勿触摸眼睛。

  • 切勿直视光缆,除非光缆的另一端没有光源。

  • 仅在通风良好的区域工作,并且在使用光缆时不能吸烟。

  • 使用光缆后,请仔细洗手。

  • 请勿使用异丙醇来清洁光缆,因为它易燃。

存放光缆后,其检查与维护也很重要。检查光缆在存放期间是否有任何损坏。如果可能,可以先检查光缆保护盖的状况。如果没有保护盖,则应使用热缩帽以确保光缆密封保存。

除了存放的注意事项,光纤安装或使用时也有很多需要注意的地方,如尽量避免大幅弯曲光缆,避免用力拉扯光缆,给光缆防雷保护等,更多可参考光缆安装的注意事项。