中文

光纤通道与以太网交换机之间有什么区别呢?

发布于 2020年06月26日 by
5.6k

光纤交换机是一种高速的网络传输中继设备,又叫做光纤通道交换机、SAN交换机,它较普通交换机而言,采用了光纤电缆作为传输介质。光纤交换机主要有两种,一是用来连接存储的FC交换机。另一种是以太网交换机,端口是光纤接口的,和普通的电接口的外观一样,但接口类型不同。那么光纤通道和以太网交换机有什么区别?本文将为您详述这二者的区别。

什么是光纤通道交换机?

光纤通道(FC)是为存储区域网络(SAN)设计的,是一种用于将计算机数据存储连接到服务器的高速网络技术。光纤通道标准支持三种主要拓扑:点对点,仲裁环路和交换结构,以传递有序且无损的原始数据在。交换结构拓扑中(仅需一个交换机),所有设备都通过交换机连接和通信。光纤通道交换机即与光纤通道协议(FCP)兼容的网络设备,并在光纤通道结构中具有高性能,低延迟和无损传输的功能。光纤通道交换机被称为SAN中的主要组件之一,在互连多个存储端口和服务器方面发挥着重要作用。

图1:光纤通道交换机的应用场景

什么是以太网交换机?

以太网由IEEE 802.3定义,以太网交换机是基于以太网传输数据的交换机,以太网采用共享总线型传输媒体方式的局域网。以太网交换机的结构是每个端口都直接与主机相连,以全双工的方式工作。以太网交换机能同时连通许多对端口,使每一对相互通信的主机都能像独占通信媒体那样,进行无冲突地传输数据。

在部署以太网网络时,以太网交换机必不可少。它是将以太网设备桥接在一起的基础网络设施。通常,LAN交换机很可能是具有电口或光口的基于以太网的交换机,其端口数量有所不同。 以太网交换机的速率有10G,25G,40G,100G和甚至更高的速率。

图2:以太网交换机的应用环境

光纤通道交换机与以太网交换机之间有什么区别?

光纤通道交换机主要用于SAN,而以太网交换机则主要用于LAN。以下从可靠性、传输速度和成本等几个方面进行分析它们之间的差异:

可靠性

光纤通道交换机是无损的,而以太网交换机存在丢帧的风险。光纤通道通常比作以太网的一种无损协议。对于光纤通道交换机来说,它可以平滑地工作而不会丢失一个帧,并且数据帧必须按顺序传送。光纤通道交换机在与其他设备连接时会发送信号,因此这些设备会停止发送帧,以免丢帧。这与以太网交换机相反,以太网交换机在网络拥塞时开始丢帧,依靠上层协议(如TCP)来确保一切都能正常工作。

传输速率

光纤通道交换机最初的最大的传输速率为1Gbps,现在它已经发展到128Gbps,且仍然可以使用8Gbps、16Gbps、32Gbps版本。而以太网交换机的传输速率范围从快速以太网(10/100Mbps)、千兆以太网(10/100/1000Mbps)、万兆以太网(10/100/1000/10000Mbps)发展到甚至是40/100Gbps。如今,大多数光纤通道网络的速度为8Gbps或16Gbps,而大多数以太网安装的家庭网络通常为1Gbps/10Gbps,数据中心网络为40Gbps/100Gbps。一般而言,8GFC网络的有效速率接近10GbE,因此差异几乎可以忽略不计。而且16GFC比10GbE快得多。总之,每种交换机的实际传输速率将取决于特定的工作环境。

成本

成本也是一个需要考虑的因素。在大多数情况下,以太网交换机比光纤通道交换机便宜得多。但是,光纤通道交换机主要用于数据中心存储环境,而以太网交换机可以在各种类型的网络中找到:从小型家庭,大型办公室到大型数据中心。对于数据中心网络,8Gbps 的光纤通道交换机通常比10Gbps以太网交换机便宜,而16G光纤交换机的成本与10GbE大致相同。对于企业而言,许多公司已经为光纤通道网络投入了大量时间和精力,而切换到以太网意味着需要额外的费用才能重新启动,所以在这种情况下,以太网交换机并不总是一种明智的选择。

更重要的是,维护也是一个应该考虑的因素。在大型IT系统中,如果以太网交换机出现故障,大多数管理员都可以处理。但是,当光纤通道交换机出现问题时,企业则需要求助于制造商。

结论

总的来说,光纤通道交换机和以太网交换机之间存在显著的差异。对于新型网络的实施,如果您没有建立光纤通道,则以太网交换机是一种不错的选择。但是,作为企业级数据存储的长期解决方案,推荐使用光纤通道交换机。以太网光纤通道(FCoE)通过消除购买HBA(主机总线适配器)的需求来降低光纤通道解决方案的成本。总之,使用光纤通道交换机,以太网交换机或选择以太网光纤通道解决方案都取决于您的需求。

相关文章:

千兆以太网和快速以太网有什么区别?