中文

扁平Cat6网线与圆形Cat6网线有何区别?如何选择?

发布于 2021年12月29日 by
2.6k

Cat6网线是我们日常生活中较为常见的一种网线类型,通常被应用于1000 Mbps 或 1 Gbps 数据传输 (DTR) 或传输需求更高的计算机网络连接中。在配置10Gbps或10Gbps以上的网络时,Cat6网线更是首要选择,但大部分人只知道常规的圆形Cat6网线,并不知道还有扁平型的Cat6网线,更不了解圆形Cat6网线和扁平型的Cat6网线除外观外还有何区别,在这里,我们将对圆形Cat6网线和扁平型的Cat6网线的区别进行详解。

什么是扁平Cat6六类网线?

扁平Cat6六类网线是扁平形式的铜缆,双绞线呈并排排列,而非方形。大部分扁平型六类网线都是非屏蔽的,因为受到扁平的形状的限制,整体屏蔽装置较难放置,这也使得扁平六类网线缺少了EMI屏蔽保护。也正是因为扁平六类网线没有屏蔽层,所以它们更轻、更便宜,对比圆形六类网线也更容易被卷起与携带。

什么是圆形Cat6六类网线?

圆形Cat6六类网线是圆形绝缘线缆,四对双绞线之间的十字骨架使其始终保持圆形,并且十字骨架还可保护圆形六类网线免受一些外部元器件的影响,以及最大限度的减少由于摩擦产生的热量。圆形六类网线通常被用于数据中心、需要更长线缆长度的场景、或者需要网线穿过墙壁的情况。

什么是圆形Cat6六类网线

图1:圆形六类网线 VS 扁平六类网线

扁平Cat6网线与圆形Cat6网线如何选择?

在网络部署中,扁平Cat6网线与圆形Cat6网线应如何选择?它们之间有何区别?显而易见,扁平Cat6网线与圆形Cat6网线之间最显著的区别在于它们的外形,此外,它们在功能和应用场景上也存在很大的区别。下文分四点详细列举扁平Cat6网线与圆形Cat6网线之间的区别。

传输距离:圆形Cat6网线更适合长距离传输

扁平六类网线内线芯都是直线,且对对相邻,没有十字骨架的支撑与间隔,因此抗干扰能力相对较弱。市面上大多数扁平网线的长度都不超过30m,长度越长扁平网线的传输性能越差。

圆形六类网线在长距离传输中信号抗衰减、抗干扰性能更强,因为圆形网线内部双绞线的线芯缠绕较为紧密,且有十字骨架对双绞线进行间隔,可防止部分外界环境对其造成干扰。因此,市面上的圆形六类网线可长达100m,相对扁平网线,更适合较长距离的传输需求。

屏蔽性能:圆形Cat6网线屏蔽性能更好

网线的屏蔽能力其实与网线的形状没有什么关系,决定网线屏蔽性能的主要因素是网线内部是否带有屏蔽层。

如前文所述,圆形六类网线内部带有屏蔽层,有些圆形网线甚至还带有双屏蔽层(双屏蔽网线)。而扁平网线内部通常不带屏蔽层,因此圆形六类网线的屏蔽性能要更好。

图2:扁平Cat6网线和圆形Cat6网线

应用场景:圆形Cat6网线适用范围更广泛

由于扁平的构造,扁平六类网线可被平放在表面、地面或平滑表面之下的任何位置,可轻松藏匿在地毯、门缝、或拐弯等地方,是在狭小空间内短距离传输的绝佳选择。

圆形六类网线相比扁平六类网线更坚实,使用场景更丰富、更自由,甚至可以穿墙放置,如果您的网络部署场景中有网线穿墙需求,圆形六类网线是不二选择。同时,圆形六类网线所配备的标准铜缆芯线保证了其具备良好的传输性能,相比扁平六类网线更适合应用于较长距离的数据传输需求中。因此,圆形六类网线多被应用在家庭装修布线、企业工程布线、大型数据中心网络布线中。

耐用性:圆形Cat6网线更耐用

因造型结构上的不同,圆形六类网线相比扁平六类网线更具有耐用性。前文有讲到圆形六类网线带有屏蔽层和十字骨架,而扁平网线则大部分只有PVC绝缘材质对线芯进行包裹与固定,相比圆形网线,在耐用性上明显逊色。

结论

扁平Cat6网线与圆形Cat6网线各有优劣势,如何选择,主要看实际的应用需求与应用场景,在做出选择之前,先了解一下扁平Cat6网线与圆形Cat6网线的差异点,相信会对您在网线的选择上有所帮助。