中文

福禄克信道和永久链路网线测试的应用与解读

发布于 2020年06月20日 by
3.8k

不管是住宅还是商业建筑,建立高可靠度和安全的有线连接都少不了 网线 ,市面上有些网线无法满足TIA或ISO性能要求,经常导致网络故障。目前存在一个误区,认为只要网线连接能通的就是合格产品,但是是否想过超五类线六类线超六类线为什么还要进行区别呢?为了符合规范,需要对网线进行福禄克测试,来满足行业TIA/ISO标准。

什么是福禄克网线测试?

福禄克网线测试是综合布线工程验收必要的测试,能测出网线通断情况,还能对其他十几项参数进行测试并给出专业测试报告,包括网线长度、传输时延、时延偏离、支流环路电阻、插入损耗(衰减)、回波损耗,近端串扰、远端近端串扰、衰减串扰比,远端衰减串扰比、综合等效远端串扰、远端综合等效远端串扰、综合近端串扰、远端综合近端串扰、综合衰减串扰比、远端综合衰减串扰比等参数。

福禄克网线测试的测试方法有哪些?

常用的有信道测试和永久链路测试两种。信道是指连接两个应用设备端到端的传输通道,包括设备区跳线和工作区用户跳线,例如面板到用户电脑和配线架到交换机;永久链路是信息点与楼层配线设备之间的传输线路,它不包括工作区跳线和用户设备的设备跳线。

网线测试

由上面两个定义我们可以看出信道测试与永久链路测试的明显区别是测试的区间范围不同,这个区别导致了两种方式的测试参数是不一样的。

福禄克网线测试的各项参数详解

  • NEXT(近段串扰)-发送信号与布线同一端其他线对上接收的串扰之间的幅度差(以dB为单位)

  • PS NEXT(功率和近端串扰)-测试信号与在同一段接受的其他线对的串扰之间的差值(以dB为单位)

  • ACR-F(衰减串扰比远端)-计算FEXT减去受干扰对的插入损耗(以dB为单位)

  • PS ACR-F(功率和衰减串扰比远端)-PS FEXT的计算减去受干扰对的插入损耗(以dB为单位)

  • ACR-N(衰减串扰比近端)-NEXT的计算减去受干扰对的插入损耗(以dB为单位)

  • PS ACR-N(功率和衰减串扰比近端)-PS NEXT的计算减去受干扰对的插入损耗(以dB为单位)

  • RL(回波损耗)-发射信号功率与反射信号功率之差(以dB为单位)

测试报告会显示主测试单元和智能远程单元的最差情况余量值,值越大,参数的结果越好。

那么究竟采用哪种福禄克网线测试呢?

在超五类布线系统盛行的时代,行业内基本认定的是:链路通过了永久链路测试,再进行信道测试必然通过,而通过了信道测试,再进行永久链路测试却不一定通过。直到六类布线流行,部分工程验收中还是以永久链路测试为依据,完全把信道测试抛弃了。

然而六类线在设备跳线和用户跳线这部分容易出现瓶颈,而设备跳线和用户跳线就是永久链路和信道的根本区别,及使是通过了永久链路测试,信道测试不一定能通过。

因此工程验收中宜采用信道测试,因为信道测试最贴近用户,最终的布线系统是搭配了设备跳线和用户跳线构成的完整的网络,如果不顾及信道测试往往会给整个系统留下隐患。特别是六类布线系统,六类标准一再强调兼容性,要求连接插件的匹配兼容,如果我们在一个永久链路测试通过的六类布线工程,搭配一些性能不合格的六类跳线作为设备跳线和用户跳线试用,会影响网络稳定性。

飞速(FS)的Cat6跳线经过了信道测试与永久链路测试,下面展示相关检测结果

TIA cat6信道测试

该报告证明了飞速(FS)的cat6网络跳线已通过福禄克信道测试。下图显得NEXT、PS NEXT、ACR-F、PS ACR-F、ACR-N、PS ACR-N和RL都在允许值内,并且NEXT和PL的值明显优于行业标准。

网线信道测试

永久链路测试

该报告证明飞速(FS)的cat6网络跳线已通过福禄克永久链路测试,其结果基本与信道测试相同。

cat6网线永久链路测试

飞速(FS)所有的跳线都经过全方位测试,符合行业TIA/ISO标准,包括Cat5e跳线,Cat6 / 6a跳线,Cat7跳线Cat8跳线 ,可支持数据中心千兆、10G、25G、40G的应用。