中文

GPON MAC SFP ONU模块介绍与应用

发布于 2023年06月13日 by
1.6k

伴随着网络通讯技术的发展,pon无源光网络正逐步走进人们的视野;在这之前你是否仅知道以太网接入?相比与以太网接入,pon作为一种点到多点网络,具有运维成本低、服务范围广、资源占用少等优势;我们最为熟知的FTTH就是Pon的一种主要应用场景,但运营商光猫的无线路由功能是否也让你在峡谷中无法尽情caryy?是升级光猫还是继续忍受?

全新的Gpon MAC ONU模块将为您带来全新的解决方案,通过其高集成的特点该模块可以直接替代运营商光猫,可直接搭载在高性能路由器上,为您提供更高带宽。除了FTTH,在园区网、小型企业网搭建中该模块也为现有网络优化升级提供了更多的选择;

接下来让我们一起去了解一下这款Gpon MAC ONU模块吧!

Gpon MAC ONU模块

产品简介

GPON MAC SFP ONU模块俗称“猫棒”;与传统ONU模块相比结构上除了BOSA等基本部件外,增加了SOC和RAM这两部分,可以支持修改内部基本信息,因此具备ONU设备的 PON MAC 功能,GPON MAC SFP ONU光模块可以充分满足电信级 FTTB\ FTTH\ FTTO 设备的要求,主要用于二层设备;可支持热插拔到二层以太网交换机、 网卡、 路由器等设备的SFP 插槽中,当插入交换机设备后整机就可视作ONT 甚至 MDU,从而使整机设备可直接联入GPON 光网络,局端 OLT 只需要按照配置普通光猫的方式注册 GPON MAC SFP ONU光模块,即可完成该设备从原P2P 网络到 PON 网络的接入切换,基于 OMCI 标准,该模块可以提供高达 1.25Gbps 的上行链路和 2.5Gbps下行链路的高速传输速率。

使用场景

FTTH

完整的FTTH主要是由运营商OLT、ODN、ONT三个部分组成,其中最主要的是ODN(光配线网),ODN完整的规划了从运营商OLT到用户ONT的光纤入户路径,运营商通过OLT设备下连各级分光器(FTTH中主要包括一级分光器和二级分光器,其中一级分光器主要用于用户比较集中的市区城镇,二级分光主要用于人口比较分散的村落)接入用户家中的光猫,完成相应配置,即可完成光纤入户,但是一般运营商提供的光猫无线路由功能都比较差,经过一两面墙体阻隔后,信号会有很大的损耗,用户一般会自行购买性能更佳的AP来缓解这一现象,同时在面积较大的场景下会出现一个AP无法整体覆盖的情况,就需要接入多个AP,上述即可使用GPON MAC SFP ONU模块,常规环境下可剔除光猫,直接用于高性能路由器,在面积较大的情况下可直接将该模块用于网关交换机,通过网关交换机下连多个无线节点来实现更大范围的覆盖,前期的设备投入和后期升级维护成本也将大大降低。

FTTH

网络升级

之前楼道是以太网接入,放的是交换机,客户想升级PON网络接入来提高带宽,可直接在以太网交换机上插入stcik 模块,即可实现PON网络接入,一个OLT带动多个以太网 交换机实现从P2P到点到多点的转换,可在网络扩容的过程中节省设备投入。

网络升级

园区组网方案

GPON MAC SFP ONU内部集成了常规ONU设备的基本功能,在网络接入时能完全取代ONU设备,组网时可直接 从POS连接到搭载了GPON MAC SFP ONU模块的设备端 口,使底层设备直接切换到PON网络接入,节省资本投入

园区组网方案

视频监控方案

目前网络接入正在逐步实现由铜转光,PON STICK光模块可以插在数字摄像头上,成为GPON上行的数字摄像头设备

视频监控方案

小基站、4G/5G回传

目前网络接入正在逐步实现由铜转光,PON STICK光模块可以插在数字摄像头上,成为GPON上行的数字摄像头设备

小基站、4G/5G回传

国外入户场景

国外要求断电8小时内,仍然可以打电话,但是他们使用 SFU和网关组合的话,都需要额外的电池(70美金左右,当然现在价格可能降下来了),使用stick模块可以直接插到路由器上,节约一组SFU和电池,同时国外组网光猫有的需要租用,更换路由器的成本相比于国内而言也比较高,因此他们更加愿意使用猫棒搭配网关交换机的方式来实现组网和升级。

国外入户场景

目标客户

GPON MAC SFP ONU产品属于夹缝产品,无法达到较大的需求量,但是部分特殊场景不可或缺,国内由于基础接入网络建设都比较完善,没有大的需求量,因此该模块主要市场在国外,在网络升级上国内升级主要是通过更换盒子,而国外更换盒子的成本比较高,因此在网络升级上一般会选择通过交换机和更换模块的方式,GPON MAC SFP ONU模块,自然就成了国外客户网络升级比较不错方式因此该产品主要定位的客户是国外的小运营商和企业网用户。

通过上述的讲解相信大家对我司在售的这款GPON MAC SFP ONU模块已经有了基本的了解,虽然这款模块在国内的网络搭建场景中并不常见,但基于这款模块的特殊应用,在一些特殊场景下也不失为一种不错的选择。