中文

什么是光纤收发器?该如何选择?

发布于 2020年06月30日 by
4.6k

光纤收发器是一种灵活,经济且高效的解决方案,因为它可以利用现有的布线基础设施,将电信号转换为光信号来延长传输距离。市面上的光纤收发器各式各样,在选择时难免会挑花了眼,如何为您的网络选择合适的光纤收发器呢?通过阅读本文,希望您能对光纤收发器的常见类型和应用环境有进一步了解,以便做出更好的选择。

光纤收发器常见类型与选购指南

光纤收发器的种类繁多,支持不同的协议、传输速率,可以按照功能和传输介质两大方向进行分类,详见如下:

1、按照功能分类

光纤收发器按照功能来分可分为网管型和非网管型光纤收发器,PoE光纤收发器,迷你光纤收发器,工业级光纤收发器等。

网管型和非网管型光纤收发器

非网管型光纤收发器是即插即用的,对于新手来说很容易安装和排除故障,能允许网络设备在网络中自动通信,但是,非网管型光纤收发器无法提供与网管型光纤收发器相同级别的监视功能,故障检测和配置功能。如果只基于简单的使用或管理需求,对于小型公司或园区来说,非网管型光纤收发器即可满足您的需求。网管型光纤收发器支持电信级网络管理,在主干网和边缘网络中,能实现高效的管理。相比非网管型光纤收发器,网管型收发器能提供额外的网络监视功能,故障检测和远程配置的功能,因此价格会稍高一点。对于大型数据中心和企业网络等复杂环境来说,需要实时监控网络流量,确保网络的安全可靠,需优先选择网管型光纤收发器。

非PoE和PoE光纤收发器

PoE(以太网供电)光纤收发器在进行数据传输的同时还可以为以太网设备供电,如IP电话、视频会议设备、监控摄像头、Wifi设备等。因此,PoE光纤收发器可以被广泛应用于某些无法访问的区域中的安全摄像头和无线接入点的连接。下图显示了PoE光纤收发器的常见应用场景。

图1:PoE光纤收发器的应用场景

商业级和工业级光纤收发器

工业级光纤收发器专为恶劣的工业环境而设计,工作温度为-40℃至85℃,具有不小于4KV的雷电和浪涌防潮保护以及IP40防尘等级的电源,即使在比较危险的区域,例如石油勘探,天然气钻探,采矿等,也能保证网络传输的稳定性。而商业级光纤收发器适用于工作温度为-10℃至55℃的环境,例如企业网,校园网和数据中心中。

标准和迷你型光纤收发器

迷你型光纤收发器的结构紧凑,尺寸小于标准光纤收发器,因此在大型网络环境中非常受欢迎。

Mini-Media-Converter-with-DIP-Switches.png

图2:飞速(FS)迷你型光纤收发器(带有DIP拨码开关)

2、按照传输介质分类

按照传输介质来分, 光纤收发器可以分为应用于铜缆与光缆连接的光纤收发器(光电转转换器)和应用于光缆间连接的光纤收发器。

应用于铜缆与光缆连接的光纤收发器

光纤收发器可以将电信号转为光信号以延长传输距离,通常应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,且通常定位于宽带城域网的接入层应用中。该类光纤收发器常用于点对点的连接,可为以太网,快速以太网,千兆和万兆以太网设备提供连接,延长传统的TDM电信协议铜缆的传输距离。

图3:光纤收发器点对点连接应用

应用于光缆间连接的光纤收发器

应用于光缆间连接的光纤收发器可以实现单多模,单双纤以及波长的转换(主要是将常规波长转换为WDM波长)。当旧设备只支持多模传输,但又实际需要连接单模设备时,可通过多模光纤收发器实现连接,传输距离可达2km,通常部署在短距离传输网络中。而单模光纤收发器可以传输2km~100km的距离,更适用于将企业网或校园骨干网的传输。如下图所示,单模与多模光纤收发器是用来桥接两个建筑物和数据中心的转换器。

图4:应用于光缆间的光纤收发器连接方案

结论

光纤收发器是用来连接网络中的光纤和铜缆的经济高效的解决方案,它可以实现不同光纤类型的无缝集成,增强网络灵活性; 也可作为中继设备通过转换波长或放大光功率来延长网络传输距离。由于光纤收发器的种类繁多,可以应用在不同的环境中,因此,在选择合适的光纤收发器时,应该充分考虑您的网络需求。