中文

光模块主流标准——MSA多源协议详解

发布于 2021年07月14日 by
4.1k

对于经常接触光模块的网络技术人员来说,SFP,QSFP28,QSFP-DD等光模块封装类型都是熟悉的词。是谁定义了这些光模块?这些光模块的规格又是如何成为标准的呢?今天我们就来谈谈光模块的MSA标准。

什么是MSA标准?

如果您搜索光模块的规格,可能会发现协议部分写着“符合MSA的协议”。那么什么是MSA协议呢?MSA是多源协议的缩写,是多个制造商之间的一项协议,旨在使光模块产品在不同供应商之间具有相同的基本功能和可操作性。

尽管MSA现已成为光通信行业公认的标准组织,但它并非官方组织。众所周知,IEEE(电气和电子工程师协会)是全球最大的专业技术组织,IEEE组织为光模块建立了标准。但来自不同制造商的光模块接口类型一度变得多样化,为了解决相互可操作性不足的问题,多家制造商联合成立了一个组织来对光模块的接口类型、安装以及功能进行标准化规范,MSA应运而生,并对IEEE标准进行了补充。

符合MSA的产品包括光模块,光纤跳线和其他网络设备。对于光模块,MSA标准不仅定义了其外形尺寸,还定义了其电接口和光接口,完整的光模块标准就此形成。以SFP MSA为例,SFP光模块不是由任何官方标准机构标准化的,而是由SFP MSA标准化。

MSA标准为什么对光模块很重要?

由于MSA标准定义了光模块的外形尺寸和接口类型,因此光模块供应商在进行系统设计时严格遵循MSA标准,以确保光模块之间的可操作性和互换性。对于用户而言,MSA标准对光模块至关重要主要有以下三个原因。

首先,MSA标准为终端用户提供了多种选择。符合MSA标准的光模块具有相同的外形与尺寸,因此许多第三方光模块供应商提供的光模块产品功能与行业内知名品牌产品相同,从而为用户提供了更多的选择。简而言之,只要这些光模块符合MSA标准,且具有良好的兼容性,客户就可以从任何第三方供应商处选择其所需的任何光模块。

其次为成本,对大多数用户而言,这是一项重要因素。从某种程度上来说,MSA标准阻止了光模块市场被某些主流制造商所垄断。许多使用MSA标准的供应商必须相互竞争才能赢得光模块市场的份额,这种情况有利于降低终端用户的网络搭建成本。

此外,遵循MSA标准生产的光模块,在外形尺寸和功能上与同样符合MSA标准的其他品牌光模块一致,从而可以在网络设备(例如其他品牌的交换机和路由器)中正常使用第三方光模块,实现光模块的互相可操作性和安全性。

符合MSA标准的光模块有哪些?

从定义了GBIC MSA规范开始追溯MSA组织的发展,在过去的二十年中,MSA助力加速了SFP+,CFP和QSFP-DD等光模块的接受进程,从而使光模块能够支持更高速率的400G带宽。下表列出了一些被批准的光模块多源协议。

名称
简介
应用
GBIC
千兆位接口转换器
专为千兆以太网,SDH / SONET(2.5Gb / s)和光纤通道(4Gb / s)设计;被SFP取代
SFP
小型可插拔
专为千兆以太网,SDH / SONET(2.5Gb / s)和光纤通道(4Gb / s)设计
XENPAK
10Gb以太网光模块
被X2和SFP +取代
X2
10Gb以太网光模块
被SFP +取代
XFP
10 Gb小型可插拔
专为10G设计。支持8Gb / s光纤通道,10Gb / s以太网和光传输网络
CSFP
紧凑小型可插拔
SFP版本,支持1.25G以太网/ SDH / SONET /光纤通道
SFP+
小型可插拔Plus
设计用于10 Gb / s。支持8Gb / s光纤通道,10Gb / s以太网和光传输网络标准OTU2
QSFP/QSFP+
四路小型可插拔40G
支持高达40GB / s和100Gb / s的以太网,光纤通道,InfiniBand和SONET / SDH标准
CDFP
400型可插拔
支持400Gb / s(16×25G)
Micro QSFP
Micro Quad小型可插拔
专为100G以太网而设计,预计可用于200G应用
CFP
C型可插拔(100G)
支持40Gb / s和100Gb / s的光收发器尺寸;定义CFP,用于10G,40G,100G和400G的CFP2用于40G和100G的CFP4和用于400G的CFP8
SFP28
小型可插拔28
第三代SFP互连系统,专为25G应用而设计
QSFP28
四通道小型可插拔28
专为100G设计
QSFP-DD
四通道小尺寸可插拔双密度
支持400Gb / s(8×50G)
OSFP
八通道小尺寸可插拔
支持400Gb / s(8×50G)