中文

如何组建100G城域网?

发布于 2020年03月31日 by
1.7k

随着互联网的普及,城域网的数据流量增加,其网络带宽压力越来越大,原有的10G和40G波分设备容量已逐渐不适应高带宽需求了。采用100G波分设备可以承载更多业务量,非常适合应用在大型城域网中。

100G城域网的优势明显

在传统的10G和40G城域网中,运营商选择固定无源滤波器技术或ROADM技术来部署光网络。无源滤波器为城域网提供了低成本、易部署的点对点连接,但是缺乏灵活性和可扩展性;基于ROADM的城域网方案具有易于操作性与灵活性,但存在较高的安装费用。

与10G和40G城域网不同,100G城域网采用新开发的相干分组光技术,该技术与基于ROADM的网络一样具有灵活性和可扩展性,但是没有昂贵的波长选择交换器(WSS)和光学滤波器。借助相干技术,100G城域网不仅可以支持点对点传输,还可以支持点对多点传输,从而使网络既灵活又可以满足未来需求,除此之外,100G城域网还有以下优势:

1、更大的容量,单条光纤传输速率高达100G,满足更大带宽的需求;

2、成本优势,先进的技术创新可帮助网络持续降低成本;

3、较高的竞争力,较高的扩展性帮助网络供应商提高竞争力;

如何建立100G城域网?

城域网的网络架构通常分为三层:核心层、汇聚层和接入层,在汇聚层和接入层采用了不同的传输技术,分别是IP RAN和PTN、IP地址和路由选择,前者用在移动网络,后者用在宽带网络。

100G Metro Transport Network Sublayers.jpg

100G城域网使用的核心设备

和10G、40G城域网类似,在100G城域网核心层需要使用100G DWDM波分复用器,在一些特殊的应用中还需要光放大器色散补偿模块

Basics of One Node in100G Metro Network Core and Regional Layers.jpg

100G城域网主要使用100G DWDM CFP相干光模块,它采用了四通道,每通道波长在DWDM网络中可调谐,与单模双工跳线搭配传输,最终实现4*25G共100G的速率。

波分复用是一项核心技术,通过DWDM波分复用平台可为10G、40G升级到100G提供通道。

使用光放大器克服由于光功率分配不均和其他因素造成的光纤衰减,色散补偿模块被广泛用于克服信号之间的干扰。

结论

在云服务需求的日益增长环境下,100G城域网的普及是不可避免的,只是时间的问题。