中文

40G/100G万兆交换机如何选择?

发布于 2019年05月20日 by
4.7k

为了满足下一代企业网,数据中心和城域网等多种应用场合的需求,交换机端口速率历经了100M口到100G口甚至是400G口的演变。虽然近几年10G以太网一直是数据中心最经济的高性能互联方式,但伴随着云计算、物联网的爆炸式增长,数据中心的带宽需要不断增长,才能满足当前和未来云端的海量数据流需求。如今,数据中心需要考虑的是:怎样选择合适的40G/100G万兆交换机?

40G/100G万兆交换机是什么

40G/100G万兆交换机是三层万兆多协议固定配置以太网交换产品,是为满足高性能、高可靠性要求而设计的新一代智能型路由交换机,主要面向企业网,运营商网络核心、汇聚或接入层的需求,适合要求苛刻的工作负载。

40G/100G万兆交换机的作用

①40G/100G万兆交换机可帮助用户建设高性价比、高可靠性的优化网络,有效保护用户现有设备的投资。

②40G/100G万兆交换机可为客户提供丰富的业务特性和路由功能以及基于硬件的安全特性。

③40G/100G万兆交换机灵活的网络管理,能支持多样化的管理接口,可方便设备管理。

④40G/100G万兆交换机具有强稳定性与高节能性,能满足运营商/企业以太网应用要求。

⑤40G/100G万兆交换机配备完整的系统软件,具有全面的协议和应用功能,可为传统的L2/L3网络提供快速的服务部署和管理。

40G/100G万兆交换机如何选择?

40G/100G万兆交换机多用于骨干核心层和汇聚层,其性能好坏直接会影响整个网络的性能,因此对于交换机的选择要注意以下几点。

①背板带宽和包转发率。40G/100G万兆交换机需要具有强稳定性、易组网全面兼容性、高性能通用骨干数据无损性、宽带扩展能力无阻塞高速转发性等性能。带宽和高速转发的指标越高说明交换机的性能越强大,而这两个指标一般可以非常直观的在交换机的参数中看到。

②交换结构。目前的40G/100G万兆交换机有两种交换体系,集中式交换和分布式交换。集中式交换成本较低,但是性能不够强,分布式交换的性能有保证,但是成本较高。

③可扩展性。在对网络升级的改造中,无可避免地会对核心交换设备提出了可扩展性方面的要求。是否能兼容接入端已有的各个厂商、各个品牌的网络产品?是否能够跟上当前网络设备的发展趋势,能够不断地适应网络发展,实现平滑升级?成为企业进行基础成本投入时必须考虑的问题。

④高性能。这点可以从交换机的电源设计、冗余设计、端口设计等方面来看。在电源设计上是否支持热插拔高能效比,实现更低的总拥有成本冗余和冷却及热和冷通道的气流选择。在端口设计上是否能提供更高速、更快捷的宽带处理能力,能充分满足网络机房中数据快速传输的需求。

⑤高可靠性。40G/100G万兆交换机端口是否采用高集成电路设计,是否能有效减少信号串扰,提高网络的安全性能。如果有攻击性病毒出现,或者有黑客攻击,核心交换机能否抵御非常重要,好的万兆交换机设备可以帮助用户防止和拒绝病毒以及一些黑客恶意发起的攻击。

40G/100G万兆交换机的使用场景

万兆交换机是一款高性能ToR / Leaf交换机,可满足下一代城域,数据中心和企业网络的需求。40G/100G万兆交换机可满足城域以太网接入和汇聚、企业网接入和汇聚以及数据中心等多种场合的需求,具备大容量,高密度端口。能为数据中心,企业机房,互联网,运营商,政府,经融,能源,制造,教育,交通等行业用户建造端到端的解决方案,为客户网创造新价值。

40G/100G万兆交换机的连接方案

如何直接连接40G/100G万兆交换机进行传输数据?如下图所示,只需要将两个40G QSFP+光模块插入对应的交换机,再利用MTP®/MPO主干跳线与之相连,即可完成40G/100G万兆交换机的直连解决方案。

如果想要实现100G数据传输的直连解决方案,则只需要将最高只有40G端口的S5850-32S2Q三层交换机32*10GE+2*40GE)换成含有100G端口的S5850-48S2Q4C三层交换机48*10G + 2*40G+4*100G Uplinks),再将起衔接作用的光模块更换为100G光模块即可。

结语

40G/100G万兆交换机是为满足高性能,高可靠性要求而设计的新一代智能型路由交换机,适用于经济高效的以太网汇聚和数据中心应用的核心层,可帮助用户建设高性价比更高可靠性的优化网络,有效保护用户现有设备的投资。