中文

购买光纤网卡时,我们该注意什么?

发布于 2020年03月24日 by
2.9k

目前,市场上的光纤网卡(NIC, network interface card)根据不同的接口类型可分为PCIe网卡,USB网络适配器等,其类型繁多,令人眼花缭乱。如何选购一款合适的光纤网卡已成为众多用户的一大难题,特别是对于第一次购买光纤网卡的用户来说,更是一项艰巨的任务。那么,如何才能买到心仪的光纤网卡?建议您综合考量以下几个购买因素。

总线接口类型

根据不同的总线接口,光纤网卡可以分为PCI,PCI-X,PCIe网卡和USB网络适配器。 通常,PCI,PCI-X和PCIe网卡可安装在主机或服务器等设备的主板卡槽上,而USB(universal serial bus)网络适配器则是外部总线标准。

图1:PCIe网卡和USB网络适配器外形对比.jpg

图1:PCIe网卡和USB网络适配器外形对比

PCI(Peripheral Component Interconnect)总线于1990年发布,其固定宽度为32位(133MB/s的传输速率)和64位(266MB/s的传输速率)。随着网络的发展,PCI总线逐渐被PCI-X总线取代。PCI-X(Peripheral Component Interconnect eXtended)总线是一种增强的PCI总线技术,其插槽可以向后兼容PCI网卡。PCIe(Peripheral Component Interconnect express)是最新的接口标准,具有软件层与PCI兼容的优势,但其硬件结构与PCI不同。市场上,PCIe网卡支持5种不同的物理尺寸,即PCIe x1,PCIe x2,PCIe x4,PCIe x8,PCIe x16网卡(点击文章《PCIe卡知识扫盲:你想了解的都在这里》了解更多相关信息)。注意,由于PCIe网卡的硬件结构与PCI、PCI-x网卡不同,因此用户无法将PCIe网卡插入PCI或PCI-X插槽,反之亦然(阅读《PCI VS PCI-X VS PCI-E:为什么选择PCI-E网卡?》获取更多内容)。

请注意,PCI和PCI-X网卡已逐渐被市场淘汰,只有一些旧的网络设备支持这两种光纤网卡,PCIe网卡则更受市场欢迎。目前,新上市的服务器,电脑或其他主机通常采用PCIe插槽设计。因此,从长远来看,购买PCIe网卡是更明智的选择。

传输速率需求

在购买光纤网卡时,必须确保该网卡的传输速率适用于您的网络需求。例如,如果您的IPS服务商只提供1Gb的网络速度,那么即使您安装了10Gb光纤网卡,您的传输速率也无法达到10Gb。现今,大多数网卡都支持1Gb的速率,这意味着这些网卡可以满足基本的家庭网络需求。但是,如果您打算将光纤网卡安装在服务器上,用来处理高速率的流量需求,建议您选择高速率的10Gb,25Gb或者40Gb光纤网卡。

端口需求

通常,单端口光纤网卡可以满足大多数传输需求。但是,多端口光纤网卡可同时处理多线任务,是服务器或工作站的理想选择。 例如,用户可使用多端口光纤网卡的某一端口传输核心数据,同时,将其他端口用于传输普通数据,从而帮助用户提高数据传输的安全性。 此外,多端口光纤网卡还能提供网络冗余, 如果一个端口无工作,用户可以使用另一个端口来传递数据。

接口需求

市场上,以太网网卡通常采用RJ45接口设计,光纤网卡则使用SFP+或QSFP+接口,还有些网卡则是BNC(bayonet nut connectors)接口。

配有RJ45接口的网卡如1/10GBASE-T网卡,通常使用Cat5e、Cat6等以太网线进行传输。如图2所示,10G以太网卡安装在RS-7188服务器上,飞速(FS) S5850-48T4Q 10Gb交换机将通过Cat6网线向服务器传输数据。

图2:10GBASE-T网卡利用Cat6以太网线进行数据传输.jpg

图2:10GBASE-T网卡利用Cat6以太网线进行数据传输

如图3所示,光纤网卡通常使用单模或多模跳线作为传输媒介。左端,40G光模块插入飞速(FS) S5850-48S6Q交换机的QSFP+端口;右端,40Gb服务器网卡安装在RS-7188服务器上,左右两端通过MTP OM4跳线连接,则交换机可以以40Gb的速率向服务器发送数据。注意,如果传输距离较短(小于15m),用户可以直接使用40G DAC高速线缆连接交换机和网卡。

图3:40Gb网卡使用MTP跳线完成数据传输.jpg

图3:40Gb网卡使用MTP跳线完成数据传输

如果网卡的接口是BNC接口,则需使用同轴电缆连接。需要注意的是,这种网卡已经过时,因此不建议购买带有BNC接口的网卡。

操作系统需求

不同供应商的电脑、服务器或其他网络设备,其配备的操作系统也不同。例如,一个网络服务器可以支持多种操作系统,如Windows Server 2008 R2系统, 红帽企业Linux操作系统等,因此,在购买之前,请务必确保网卡可用于您的网络操作系统。否则,该网卡将无法正常工作。

功能需求

购买前,应确保光纤网卡可以满足您的功能需求。如果您只打算用它来访问Internet,那么所有NIC卡都适用于您的网络。但是,如果您对FCoE(以太网光纤通道),iSCSI或PCI-SIG等高级功能有需求的话,则需要查看产品手册或直接询问供应商,以确认该网卡是否可以满足您的要求。

其它购买需求

用户在决定是否购买某个光纤网卡时,价格始终是其重要的考量因素。由于市场上,光纤网卡类型较多,各类网卡的速率、性能也不尽相同,其价格存在较大的差异。因此,用户可根据自身的网络需求购买价格合适的光纤网卡。同时,建议用户从信誉较好的网卡供应商处购买网卡,因为可靠的供应商能为用户提供更好的服务,而某些供应商则无法为客户提供全面的服务。比如,当光纤网卡在使用过程中出现故障时,提供24小时客户服务及技术支持的供应商可以及时帮助用户解决问题,减少客户损失。

结论

综上所述,建议您在购买光纤网卡前,根据实际网络需求综合考虑网卡总线类型,传输速度,端口数量,接口类型,操作系统,功能,供应商信誉及价格等因素。