中文

如何挑选一款理想的万兆交换机?

发布于 2020年05月05日 by
3.3k

随着网络的发展及价格的下降,IT人员对10Gb交换机的需求急剧增长,特别是在数据中心网络中充当Leaf(叶)交换机的SFP+万兆光口交换机。如何选购一款心仪的万兆交换机已成为众多用户最关注的问题。本文将聚焦SFP+万兆光口交换机,从端口数量、交换机容量、功耗、应用层次、功能等方面,教您选购一款合适的交换机。

为什么需要购买SFP+万兆光口交换机?

使用10Gb交换机,用户可以利用10Gbps速率传输数据,能有效避免网络拥塞,缩短任务的响应时间以提高生产率。目前,市场上万兆交换机包括SFP+万兆光口交换机和万兆电口(10GBASE-T)交换机,但是,由于万兆光口交换机的功耗、延迟较低,因此大多数人会选择购买万兆光口交换机。

在功耗方面,基于不同的传输距离,万兆电口交换机单个端口的功耗一般为1.5-4瓦;而万兆光口交换机每端口的功耗约为0.7瓦,且该功耗值与传输距离的长短无关。此外,如前文所述,万兆光口交换机具有更低的延迟,每条链路的延迟仅有0.3μs;而对于万兆电口交换机来说,由于交换机内部采用了更复杂的编码系统,其每条链路的延迟大约为2.6μs。因此,万兆光口交换机具有低功耗和低延迟的优势,适用于大型的、高速率的网络环境。飞速(FS) 10Gb switches..jpg

图1:飞速(FS) 10Gb交换机

如何购买一款合适的SFP+万兆光口交换机?

市场上不同类型的万兆光口交换机让人眼花缭乱,使用户的购买难度大大增加。为了买到一款理想的万兆光口交换机,建议您在购买时,考虑以下几个方面。

交换机端口类型及数量

端口类型及端口数量是购买交换机时首要的考量因素。通常,10Gb交换机的端口类型包括:10G SFP +端口,RJ45以太网端口,SFP combo(光电混合)端口以及控制端口。每种端口类型适用于不同的链接,例如10G SFP+端口用于上行链路传输,combo端口则用于连接接入层网络。此外,10Gb交换机的端口数量不同,它的使用场景也不一样。目前,市场上的常见的10Gb交换机端口数量包括8口,12口,24口及48口。通常,8口和12口万兆光口交换机适用于家庭或小型企业网络,24口和48口万兆光口交换机主要用于数据中心或大型企业网络。建议您根据实际需求选择合适的端口类型及端口数量。欲了解更多关于交换机端口类型的信息,请参阅文章《最详细的以太网交换机端口类型概述》

交换机容量

交换机容量是用于衡量交换机的带宽和每秒包转发率的重要指标。理论上,选择容量大,包转发率快的交换机是完美的解决方案。但是,请注意,万兆光口交换机的端口密度和交换机容量之间并不存在关联关系。比如,有的万兆光口交换机拥有高密度的端口数量,但该产品的数据交换能力却很低。或者,有的万兆光口交换机的端口密度较低,但它支持更快的数据交换。因此,建议您在购买交换机时,综合考量交换机容量及包转发率等因素。

功耗

来自不同供应商的万兆光口交换机,其功耗也有所不同。功耗因素是购买交换机的重要考量因素,特别是对于数据中心用户来说尤为重要,这是因为数据中心需要大量的、高密度端口交换机,因此,在购买前,必须确保每台交换机的功耗适用于其网络环境,以确保交换机正常工作。市场上,有的万兆光口交换机配有单独的过载保护、短路保护功能,还有的万兆交换机则设有LED指示灯以显示电源状态。这种电源保护设计能有效地帮助用户更好地管理、运行交换机。请注意,交换机具体的功耗值在很大程度上取决于您处理数据的程度。因此,建议您选择符合您功耗需求的万兆光口交换机。

应用层次

通常,万兆光口交换机适用于二层或三层网络。二层网络交换机属数据链路层设备,可以识别数据包中的MAC地址信息,根据MAC地址进行转发,并将这些MAC地址与对应的端口记录在自己内部的一个地址表中,即将数据包从一个端口发送到另一个端口;而三层交换机是具有数据交换及路由功能的产品。因此,二层交换机是小型网络高性价比、理想的解决方案;三层交换机则更受大型网络的青睐,用户可以利用三层交换机企业网络进行分段、管理,而不会影响带宽。当然,这并不意味着在任何情况下,购买三层网络交换机一定比二层交换机更好,请记住,只有合适的,才是最好的,您需要根据特定的网络环境做出明智的选择。

功能需求

在购买交换机时,还要考虑该产品的功能是否能满足您的实际需求。万兆光纤交换机常见功能包括MLAG,IPv4/IPv6,VXLAN,NVGRE,SNMP,MSTP等,这些功能适用于传统或完全虚拟化的数据中心。某些万兆光纤交换机还支持一些高级安全功能,例如风暴控制、IGMP Snooping (侦听),这些功能可以帮助用户监视广播,组播或未知的单播流量,以节省网络带宽。建议您在购买前,确保该万兆光纤交换机能满足您的功能需求。

结语

万兆光纤交换机是家庭或数据中心网络的理想解决方案,建议您在购买前,综合考量交换机端口、交换机容量、功耗、应用层次及功能需求,并作出明智的购买选择。