中文

藏在网线中的“猫腻”——网线好坏如何区分!?

发布于 2020年06月04日 by
5.8k

光纤自2009年开始在全国普及,并在2019年达到七成的普及程度,这是否意味着网线将被光纤完全取代呢?其实不然。在综合布线最后一百米、设备与设备的直连中,网线比光纤更具优势(低成本、布线和维护便利),因此网线至今仍在家庭网络、企业网、数据中心等担当着重要角色。但市面上网线的价格差异较大,从一位数到两位数参差不齐,这给部分消费者在选择网线时带来了一定的困扰,难道这其中有什么“猫腻”吗?网线的好坏如何区分?是不是价格越高的网线越好呢?本文将带您一探究竟。

一分钱一分货,价格与质量成正比

俗话说“人不识货,钱识货”,理论情况下价格较高的网线在质量上一定更胜一筹,但是难免存在不法商家用“以次充好”的手段将低质的网线卖高价,因此消费者需要掌握一些辨别网线质量好坏的方法,以免上当受骗。

小白必读篇

如果您不懂网线,作为一名小白,可从以下“三看”来判断网线的好坏。

一看网线外皮标识——网线外皮标识上是否标明符合ISO/TIA、PVC/LSZH以及CM/CMR/CMP等字样

通常情况下,质量好的网线外皮标识上会标明ISO/TIA、PVC/LSZH以及CM/CMR/CMP等字样。ISO/TIA是指网线性能的两种国际标准,其中ISO标准表示该网线遵循国际综合布线标准,TIA标准表示该网线遵循国际配线标准;PVC/LSZH表示该网线的材质,两者都具备一定的阻燃性,但LSZH材质的阻燃性更优且环保,价格也相对偏高;CM/CMR/CMP表示该网线的防火等级,其中CMP/CMR防火等级主要针对工程网线,CM防火等级主要针对普通网线,而一般防火等级越高(CMP>CMR>CM),网线的价格越贵。若没有以上任何标识出现,通常情况下表明该网线的材质、防火性差,不符合国际综合布线以及配线标准,使用该种类型的网线会出现网络障碍或者安全隐患等问题。

二看网线参数——导体材质是否为无氧铜、网络水晶头是否采用50μm镀金设计

虽然镀铜、杂铜、铜包铝、铜包钢、铜包铁等导体材质的网线价格比无氧铜的网线价格便宜,但无氧铜的含氧量极低,基本无氢脆现象,不容易被氧化,使用寿命长;且其柔韧度高、抗拉力好,具备良好的延展性,弯曲不容易断裂;与此同时,无氧铜网线还具备导电性良好,信号衰减小的优势,能够保障电气设备在额定功率下工作时信号稳定顺畅的传输。

目前市面上网络水晶头镀金有30μm和50μm两种类型,30μm的价格相对于50μm的价格来说便宜,但是网线水晶头镀金越厚,越耐插拔(支持插拔次数越多)、使用寿命越长,且传输性能也越好,因此,相对于30μm的网络水晶头来说,50μm的网络水晶头质量更加好。

三看是否提供福禄克测试报告

是否通过福禄克测试是判断网线好坏最重要的标准之一。一般来说,质量好的网线都能经过福禄克测试,您可以在购买网线时询问商家是否能够提供福禄克测试报告。福禄克测试包含了链路测试、信道测试、单体测试。

  • 链路测试:也被称之为永久链路测试,主要测试工程网线(箱装网线)是否达标,通过该测试的网线适用于长距离的室外连接。

  • 信道测试 :是目前最常用的网络跳线测试项,通过该测试的网线可满足大部分网络需求,适用于短距离的小型企业网和家用网络布线连接。

  • 单体测试:也被称之为跳线测试,专门针对网络跳线,是高级别的测试项目,该测试项目主要用来确保网线的使用时间更长,性能更加稳定,保证在网络连接时不会出现丢包,数据丢失现象。相比通过信道测试的网线来说,通过了单体测试的网线性能更高,更适用于对性能要求高的应用环境,如中大型数据中心或品牌数据中心。

想了解更多网线测试相关信息可点击查看《网线测试过程及报告解读》视频。

技术晋级篇

如果您对网线有一定程度的了解,且是一名动手达人的话,不妨尝试用以下四种方式亲测网线的好坏。

测试网线——看传输速率

网线传输速率测试是判断网线好坏最有效的手段。为了更贴近实际使用环境,同时减少外界干扰,最好采用双机(两台计算机)直联的方式进行测试。通常情况下,质量好的网线测试的速率可能会超过规定速率,而质量差的网线测试的速率远远达不到网线标准速率。

剥网线——看绞距

网线内是由四对双绞线相互缠绕组成的,而四对双绞线绞的越密,其屏蔽性能越好,抵消外来干扰的能力也越强,网线的质量也就越好,如Cat6网线的绞距比Cat5e网线的绞距密集,其性能更优。不过对于屏蔽网线来说,网线内已有屏蔽层,无需再通过绞距来判断网线的屏蔽性能,但我们依然可以使用剥线钳将屏蔽网线剥开看四对双绞线的绞距。

质量好的网线为了将每对双绞线之间产生的串扰程度降低到最小,会将每对双绞线按照逆时针方向紧密地缠绕在一起,且每对双绞线的绞距不同,也正是因为网线生产工艺相对较复杂,导致了网线成本的增加,而一些不良商家为了节省制作时间、降低生产工艺成本,网线内四对双绞线的绞距达到了一厘米甚至高达好几厘米,这样每对双绞线之间的串扰增大,会对网线性能产生严重影响。

其实有时从网线外观上也可直接查看,四对双绞线绞距密集的网线外皮上能清楚的看到四对双绞线明显缠绕的痕迹。

剥纤芯——看材质

在剥开网线的同时,我们可以再次使用剥线钳将纤芯的外皮剥开查看纤芯材质是否为无氧铜。无氧铜的纤芯质地柔软、色调亮黄,在光照的反射下,纤芯剖面会反射出金黄色光泽;若是剖面泛白且质地较硬,那么可能是杂铜,若是剖面亮白且质地非常柔软,那么可能是铜包铝。

火网线——看网线燃烧状态

为了减少安全隐患,避免火灾的发生,一般网线的材质都要求具备阻燃性,因此可以利用火来测试网线的好坏。首先,质量好的网线,其燃点高,一般不会自燃,就算燃烧起来切断火源,会自行熄灭,如CM/CMR/CMP防火等级的网线。而质量差的网线为了节省成本,外护套会采用劣质材料,在一定温度下会自燃,燃烧起来会释放大量有毒气体且产生较大的黑色烟雾。

了解了网线的好坏如何判断,也就理解了为什么网线的价格会存在如此大的差别。

1块钱的网线 VS 10块钱的网线:如何选?

虽然清楚一根10块钱的网线肯定比一根1块钱的网线质量好,但是有人认为都能正常连接设备使用就可以,并不是一定要选择价格高的。确实,从短期来看,1块钱的网线和10块钱的网线都能连通,且1快钱成本更低,那为何需要花更多的成本购买10块钱的网线呢?我们需要考虑更长远的成本与利益。

有数据表明,符合质量标准的网线寿命在5年左右,假设一根10块钱的网线寿命也是5年。而1块钱的网线因为材质、纤芯等达不到标准,可能出现弯折断裂的情况,寿命在1年左右,由于网线是整个布线体系中的一环,牵一发而动全身,替换一根网线可能需要耗费超过网线成本本身的时间和人力成本;若是长时间使用会出现延时过大、丢包、卡顿、网络故障无法上网的情况,其成本无法用金钱衡量;更严重的是若是工作环境温度过高时,会自燃引发火灾。

因此从长远来看,10块钱的网线成本反而更低。

不管是家庭网络、企业网还是数据中心,面对日益增长的数据流和多媒体服务,大容量、高速率网络不断扩大,对网线的要求只会越来越高,因此从长远来看选择一款质量好的网线势在必行。

上述也已提及一款质量好的网线均能通过福禄克测试,因此对于家用网络和小型企业网来说,其网络结构简单,对传输速率及性能要求不高,选择通过福禄克信道测试的网线即可。而对于中大型数据中心或者品牌数据中心来说,网线连接整个网络系统,若是使用质量差的网线,则会引起丢包、卡顿、网络故障甚至瘫痪的严重后果,因此最好是选择通过福禄克单体测试的网线。

目前,飞速(FS)可提供全系列网线产品包括超五类网线、六类网线、超六类网线、七类网线、八类网线、28AWG细径网线等,所有网线均通过福禄克测试,能保证其连接畅通。飞速(FS)六类网线(包括细径)均通过单体测试,具备高质量和高性能,完全符合综合布线系统的要求,适用于服务器机房的布线,以及复杂的电子设备环境(干扰源多),是室内数据中心的理想解决方案。