中文

InfiniBand vs 光纤通道,存储协议的选择

更新于 2023年08月22日 by
1.2k

数字时代,数据量爆发增长,企业越来越迫切地追求高吞吐量、低延迟和更高性能的网络基础设施,存储协议的选择变得愈发至关重要。在众多存储协议中,InfiniBand和光纤通道备受关注。本文旨在深入探讨InfiniBand和光纤通道作为存储协议的区别,帮助读者在网络存储技术上做出明智决策,推动业务发展。

存储协议的重要性

存储协议在存储系统中起到至关重要的作用,它决定了数据在存储网络中的传输方式和规则。以下是存储协议的重要性:

1. 数据传输效率:存储协议直接影响数据的传输速度和效率。采用高性能的存储协议可以提供更高的带宽和更低的延迟,从而实现更快的数据传输。

2. 可靠性:存储协议能够提供多种级别的数据完整性保护和故障恢复机制,确保数据的可靠性和稳定性。一些存储协议还具备多路径和负载平衡功能,可以在出现故障时自动切换路径,减少数据丢失的风险。

3. 兼容性:存储协议使应用程序、服务器和其他系统能够与网络上的存储设备进行交互,以确保数据的正常传输和接收。选择合适的存储协议可以使存储系统与目标硬件和软件环境兼容。

4. 扩展性:存储协议应具备良好的扩展性,能够适应不断增长的存储需求。一些存储协议还支持横向扩展,可以通过添加更多的存储设备和网络节点来扩展存储容量和性能。

5. 市场支持和生态系统:存储协议的市场支持和供应商生态系统是评估其重要性的一个关键因素。成熟的存储协议通常有更多的供应商支持和设备选择范围及丰富的技术文档和社区支持。

综上所述,存储协议是存储系统中的关键组成部分,决定了数据的传输效率、可靠性和兼容性。选择适合需求的存储协议可以提高存储系统的性能、可靠性和扩展性。

常见的存储协议中,InfiniBand和光纤通道都是为了解决数据中心高速数据传输需求而诞生的技术,它们在不同的场景中各具优势。接下来,我们将具体介绍一下InfiniBand和光纤通道这两种高速互连技术。

什么是InfiniBand?

InfiniBand是一种用于高性能计算和数据中心环境的高性能、低延迟的互连技术。它不仅提供服务器、存储系统和其他网络设备之间高带宽、低延迟的通信通道,还支持灵活的互连拓扑和多种网络协议。InfiniBand HBA(主机总线适配器)和网络交换机的主要制造商包括Intel和Mellanox。其中,Mellanox Quantum交换机是飞速(FS)推出的支持200G传输的InfiniBand交换机,是高性能数据中心的最佳选择之一。

InfiniBand

InfiniBand作为存储协议,具备高性能、低延迟、可靠和灵活的数据传输功能,适用于要求高速存储访问和大规模数据处理的应用场景,如高性能计算、大数据分析和虚拟化存储等。

什么是光纤通道?

光纤通道是一种用于连接计算机设备和存储设备的高速数据传输技术。它通过光纤或铜缆传输数据,能够提供高带宽和低延迟的数据传输。传统的光纤通道网络由光纤通道交换机、光纤跳线、光纤通道 HBA卡等共同组成。其中,光纤通道交换机作为构成 SAN 网络的核心设备,所有设备都通过其实现连接和通信。

光纤通道

另请检查 - FS 光纤通道收发器模块

光纤通道作为一种高速、高可靠性的存储网络技术,主要用于连接计算机系统和存储设备,支持同时传输多个数据流,实现高速数据传输和高性能存储访问。

选择考虑因素

通过上述基本介绍,可以知道InfiniBand和光纤通道都是用于提供高带宽、低延迟的数据传输。为更好比较它们之间的差异,将从以下几点对比说明。

1. 技术特点: InfiniBand是一种高性能、低延迟的互连技术,具有高带宽、低延迟和灵活的互连拓扑等特点。它支持RDMA和多路径技术,可以提供更快、更可靠的数据传输。 光纤通道是一种用于存储网络的专用协议,提供可靠性、稳定性和兼容性。

2. 速率、性能: 最新的InfiniBand规范支持了200 Gb/s的速率。InfiniBand通常提供更高的带宽和更低的延迟,适用于需要大规模数据传输和高性能计算的工作负载。 最新的光纤通道规范支持了32 Gb/s和64 Gb/s的速率。光纤通道的带宽和延迟相对较低,性能较稳定。

3. 环境兼容性: InfiniBand通常用于新建的高性能计算或大规模数据中心环境,并且需要与InfiniBand硬件和技术集成。 但是,如果已有光纤通道设备、交换机和存储系统,并且没有特殊需求,那么光纤通道可能更方便兼容和使用。

4. 扩展性: InfiniBand在设计上具有很强的可扩展性,通过使用多个子网支持灵活的拓扑布局,有助于在系统扩展或重构时轻松添加、重新配置或删除子网。 光纤通道在存储领域具有很高的可扩展性。通过添加和扩展存储设备,它能够满足不断增长的存储需求。此外,光纤通道还支持主机和存储设备的多路径连接,提供冗余性和负载均衡,并通过光纤通道交换机的互连来支持大规模存储系统。

5. 成本: Inifiniabnd有比Fibre Channel高5倍的性能,在价格上则已与光纤通道在同一个数量级上。 另外在构筑连接所有服务器和存储器的高速网络时使用Infiniband 织物可以省去光纤通道织物,从而给客户带来巨大的成本节省。

综上所述,选择InfiniBand还是光纤通道需要综合考虑具体需求,如性能需求、现有环境、扩展需求、市场支持和成本等因素。

结论

综上所述,存储协议的选择,将影响了数据的传输效率、可靠性和拓展性等。在实际应用中,选择合适的存储协议,需要综合考虑特定的应用需求以及成本和兼容性等因素进行抉择。

从发展的角度来看,光纤通道在高性能方面的发展可能相对较慢,而InfiniBand的发展速度则超出预期。需要光纤通道的企业可以继续利用其出色的数据传输性能。未来,InfiniBand很可能会得到广泛部署,以适应高速通信的发展趋势。