中文

接入交换机有什么作用?如何选购接入交换机?

发布于 2020年04月01日 by
3.3k

在企业、数据中心等网络中,由于位置复杂以及众多设备、协议等导致网络部署相对复杂,因此思科 提出了一种构建网络分层模块化方法,将网络分为了三层:核心层、汇聚层和接入层,轻松地实现了网络管理、扩展和故障排除。其中接入层位于三层网络架构的最底层,主要依靠接入交换机向本地网段提供工作站接入。那么您知道接入交换机有什么特点?选择时又该考虑哪些因素吗?阅读本文您将从中找到答案。

Access layer.jpg

接入交换机在网络中的作用及特点

在三层网络架构中,为了使网络的不同层次分担不同的职责,保障网络的正常运行,每层网络都有自己的层次结构、作用以及某些特定的功能。如,接入层的作用主要是允许终端用户连接到网络,解决相邻用户之间的互访需求,并且为其提供足够的带宽。

接入交换机作为接入层的物理实体(核心设备),位于网络边界,在网络中担当着终端用户网络接口的角色,主要的作用是为终端用户提供网络连接,因此接入交换机通常都具备低成本、高端口密度和即插即用的特性,以及用户信息收集和用户管理功能,如MAC地址、IP地址、地址认证、用户认证等。

接入交换机选购时需要考虑的因素

毋庸置疑,接入交换机是三层网络架构中最为常见的交换机之一,不管是在办公室、机房还是数据中心,随处都能见d它的身影。那么在选择接入交换机时应该考虑哪些因素呢?可从以下几个方面入手:

硬件方面

端口密度

接入交换机的端口速率是终端用户关心的主要问题。一般来说,对于小型企业而言,接入交换机提供多个具有10M/100M/1000M自适应能力的端口即可,但若是对端口速率要求较高的,如数据中心等,则需考虑更高端口速率的接入交换机,如10G交换机等。

性能方面

包转发率

上述提及端口速率是选取考量因素之一,同样包转发率也是一样。因为端口速率并不代表着线速,有些交换机可能并不能达到满负荷的吞吐。那么,什么是包转发率?包转发率是指每秒钟内所转发的数据包的个数,就是通过标定交换机每秒能够处理的数量来定义交换机的处理能力。包转发率越高接入交换机性能越好。

帧缓冲区

接入交换机的存储帧能力在网络中非常重要,因为它可以用来协调不同端口(网络设备)之间的速率匹配问题。当数据包通往服务器或网络其他区域出现拥塞时,可将数据包存储在缓冲区内,直到被慢速设备处理。是否帧缓冲区越大越好呢?其实并不是,过大的缓冲区会影响正常通信状态下数据包的转发速度,但是过小又容易引发拥塞,所以在选择接入交换机时,适当的缓冲大小加上先进的缓冲调度算法才是最重要的。

功能

管理方式

接入交换机分为网管型和非网管型。一般来说,网管型接入交换机可基于console口、Telnet、CLI和Web界面等进行管理,与此同时,也可通过网络管理协议(SNMP)等来实现配置。而非网管型接入交换机属于傻瓜交换机,只是单纯地支持通信。若是终端设备复杂,建议使用网管型接入交换机。

安全可靠性

由于接入交换机位于网络边界,它的安全性至关重要,若是随意就被黑客攻击,那整个网络都将陷入瘫痪。因此,接入交换机需要支持IEEE 802.1X类似的访问控制和认证协议,以便确保网络的安全性。当然,接入交换机也可以凭借VLAN隔离技术、RADIUS / TACACS+身份验证、DHCP侦听、IP源保护和动态ARP检测、DoS攻击防御等,确保网络安全性。

此外,若是网络中存在语音、视频和数据等多种网络流量,那么接入交换机需要支持QoS,以便维护管理流量的优先级,避免网络出现延迟、阻塞等问题,确保指定流量优先传输以及网络正常运行。

以太网供电

随着视频监控技术的快速发展,网络视频监控系统备受用户推崇,目前大多数的网络中都接入无线接入点AP、IP电话、IP摄像头等PoE设备,由于接入交换机需要连接这些PoE设备,因此选择一款支持以太网供电技术的PoE交换机更为合适。但,若是接入层所接入的设备为非PoE设备,如计算机等,这时就无需选择以太网供电的企业级交换机作为接入交换机。

可扩展性

随着网络规模的扩大,网络中用户的数量也将增加,因此在选择接入交换机时,不能单单只要求满足现有需求,需考虑未来用户的接入数,避免到时端口不够又要重新规划网络。那么如何通过接入交换机获得更高的扩展性呢?扩展性一般是指接入能力、处理能力、带宽以及平滑的扩展,其中接入交换机的堆叠功能和LACP功可实现更高的接入能力和带宽。


  • 通过堆叠实现更高接入能力。接入能力的扩展是实际应用中最常见的扩展,一般有两种方式实现。第一,更换更高端口密度的交换机;但此方式成本较高且会造成资源浪费。第二,增加交换机数量;而增加交换机数量势必会通过堆叠或者级联的方式与原来的接入交换机进行连接,因此为了便于日后网络的扩展以及确保网络的可靠性,所选的接入交换机最好是能支持堆叠功能(因为级联网络可靠性低且故障点多);

  • 通过LACP功能实现更高带宽。带宽扩展一般可以依靠LACP功能实现或者更换端口速率更快的交换机,考虑到成本问题,建议在选择接入交换机时,直接选择支持LACP的企业级交换机作为接入交换机。

成本

接入交换机的成本也是考量的关键因素之一。接入交换机的成本取决于接口的数量和速率、所支持的功能以及品牌等等。相对于汇聚层/核心层交换机来说,接入交换机的性能要求不高,因此以相对较低的价格购买足矣。

总结

总的来说,接入交换机简单、安全且可靠,在选择接入交换机时考量上述因素可有效避免选择失误。若是您正在部署三层网络架构,相信您免不了集中采购各层级的交换机,欲知汇聚交换机和核心交换机选择时需要考虑哪些因素,可访问《汇聚交换机有什么作用?该如何选择?》《核心交换机有什么用?如何选择?》