如何为10G网络选择合适的超六类网线
随着数据中心吞吐量的激增,10G网络需求急剧增长。超六类网线专为高性能10G网络设计,是10GBASE-T应用的理想网线。接下来,本文将详述超六类网线类型及应用场景,指导您为10G网络选择合适的超六类网线。
超六类网线概述
超六类网线又名Cat6a网络跳线,由四根双绞线构成,通常与RJ45水晶头端接。它由ANSI/TIA-568-C.2标准定义,在10GBASE-T网络中传输距离长达100米。超六类网线的带宽是六类网线的两倍,高达500MHz,最大传输速率为10Gb/s,并可以向后兼容超五类网线和六类网线。超六类网线因导体直径大、线芯绞距密以及采用屏蔽层设计,可同时抗外部串扰(ANEXT)和电磁干扰(EMI),常用于各种复杂的电磁环境或干扰较强的机房环境中。
超六类网线的应用场景
千兆以太网:与光纤跳线相比,超六类网线能以更低的成本支持千兆以太网传输,最远传输距离为100米,是新型布线系统的理想方案。
PoE供电:超六类网线可以支持PoE供电(以太网供电),且不存在线路中断风险。
无线网络:超六类网线可以用于无线接入点布线,满足市场对高带宽网络需求。
HDBaseT连接:连接HDBaseT接口时,相比超五类网线和六类网线,超六类网线能够以更优的性能传输高带宽信号,例如4K超高清,传输距离长达100米。
超六类网线的类型
目前,超六类网线主要可分为非屏蔽 (UTP)、单屏蔽( FTP)以及双屏蔽(SFTP)超六类网线三种类型。
非屏蔽(UTP)超六类网线:非屏蔽超六类网线由四对双绞线构成,不带有金属屏蔽层和加蔽线,安装及维护方便且价格较便宜,通常适用于低干扰环境中,例如家庭网络。
单屏蔽(FTP)超六类网线:相比非屏蔽超六类网线,单屏蔽超六类网线的外护套内因有一层铝箔屏蔽层,具备一定的抗串扰性,能有效减少电磁干扰,防止数据信号丢失。
双屏蔽(SFTP)超六类网线:双屏蔽超六类网线除了外护套内有一层金属编织网屏蔽层外,每对双绞线外还包裹着一层铝箔屏蔽层,因此它的抗近端串扰和强干扰性能卓越,可为10GBASE-T网络提供更快、更稳定的数据传输。如今,双屏蔽超六类网线在政府、医疗和教育等多个垂直领域得到广泛应用。
总而言之,非屏蔽、单屏蔽和双屏蔽超六类网线均适用于10GBASE-T网络传输,但双屏蔽超六类网线性能更优,在10GBASE-T网络部署中能提供更多优势。
了解更多关于非屏蔽和屏蔽网线知识,详见《UTP网线和FTP网线,哪一种更适合超六类布线?》一文。
选择超六类网线需要考虑的因素
由上文可知,网线屏蔽类型关系着网线性能的好坏,是选择优质超六类网线时需要考虑的首要因素,除此之外,网线性能还与其尺寸大小、线芯材质和弯曲半径有关,如下所示:
尺寸大小
网线尺寸可以通过线规(AWG)值大小进行区分:线规(AWG)数值越大,导体直径越小、网线越细。通常,粗网线耐老化且电阻小,适用于室外布线,而细网线安装方便,适用于室内应用,如高密度或狭窄空间布线。总的来说,室内高密度布线优先选择28AWG超六类网线,室外工业布线选择24AWG超六类网线即可。
推荐阅读:《28AWG网线 PK 24AWG/26AWG网线:有何优势?》
线芯材质
目前,网线线芯材质有以下四种常见类型:
1、无氧铜芯:无氧铜芯网线性能优良,导电率高、信号衰减小,适用于长距离PoE供电且线路损耗小,但价格相对较高。
2、铝芯:铝芯网线性能仅次于无氧铜芯网线,因电阻较大,通常适用于短距离PoE供电,可用作家庭或小型办公室布线。
3、铜包铝芯:铜包铝芯网线是指在铝芯线外面镀上一定比例的铜,比无氧铜芯网线要软一点,便于电缆运输和施工,但它的导电性能较差。
4、铁芯:铁芯网线电阻较大,仅适用于短距离传输且对传输速率要求不高的应用环境。
由于线芯材质决定着网线传输性能的好坏,不考虑成本的情况下,优先选择无氧铜芯超六类网线。
弯曲半径
网线弯曲半径是指在实际敷设中网线弯曲的角度,如果无法满足最小弯曲半径,网线传输性能一般较差。弯曲半径主要取决于线缆结构和材质,一般网线线径越小、弯曲半径越大,线径越大、弯曲半径越小。通常来说,网线弯曲半径不得小于直径的7倍。对于狭窄空间(例如墙内)布线而言,建议选择弯曲半径较大的超六类网线。
结束语
如今,伴随着网络升级迭代,超六类网线逐渐成为网络工程布线的主流产品。实际上,选择何种超六类网线主要还是基于您的应用需求而定,若仍不清楚如何选择超六类网线,可咨询飞速(FS)客服详细了解!
相关文章推荐
邮箱地址
-
Cat5e、Cat6、Cat6a和Cat7网线有什么区别?哪个更好?
2020年08月21日
-
一文带你了解SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28之间的区别
2024年04月13日
-
OM1、OM2、OM3、OM4和OM5多模光纤有什么区别?
2021年11月24日
-
SFP端口是什么?有什么作用?可以接RJ45吗?
2020年09月15日
-
QSFP-DD封装有何优势?800G光模块是否会沿用QSFP-DD封装?
2020年10月16日