中文

如何安装配线架与交换机?

发布于 2020年05月05日 by
4.9k

配线架是是综合布线管理系统中非常重要的组成部分,是可以用于局端对前端信息点进行模块化管理的设备。使用配线架有助于更方便地或更快捷地管理线缆或更换故障线缆,从而保证整个布线系统的稳定性与可靠性。那么您知道配线架该如何安装吗?配线架又该如何与交换机连接呢?本文将为您一一详述。

cable-management-for-patch-panel-and-switch.png

配线架 vs 交换机

从外观上看,配线架和交换机看起来很相似,因为它们都有很多端口。实际上,配线架是具有一行端口的无源设备,是用来进行线缆管理,它也是实现垂直干线和水平布线两个子系统交叉连接的枢纽。在配线架中,可以标记单个线缆走线方向来创建一种清晰,井井有条的方式来识别信号传输方向,以便于线路出现问题时对其进行故障排除。另外,使用配线架也避免了由于线缆的多次插入和拔出而造成的交换机端口损坏的问题。

网络交换机具有很多以太网端口,但是它是一种有源设备。交换机是一种用于电(光)信号转发的网络设备,可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。它通过使用数据包交换将数据接收,处理以及转发到目标设备,从而将计算机网络上的设备连接在一起。如果是结构化布线,则可以将交换机端口与配线架上的端口连接,从而将以太网设备连接在一起。

配线架与交换机的安装步骤

安装配线架和交换机时,需要以下工具:压线钳,线缆测试仪,十字螺丝刀,直螺丝刀和模块打孔工具。主要安装步骤如下:

准备工作

在安装交换机和配线架之前,必须考虑机架的高度和整体布局,以便确定有多少个机架单元可用于配线架和交换机。然后确保安装线缆的类型,因为不同的线缆不能混合使用。

然后检查配线架,附件(包括跳线架,线缆固定环等)是否齐全,并确定这些工具的摆放位置。通常,配线架在机架的中有三个安装位置,具体位置取决于您的布线结构。


  • 当采用接地式插座时,线缆通常从其底部进入机架内部。因此,配线架应安装在机架内部的下方。

  • 使用桥接式插座时,线缆从其顶部穿过机架。配线架应安装在机架内部的上方。

  • 当线缆从侧面插入机架时,配线架应安装在机架的中间。

安装步骤

  • 使用适当的螺钉将配线架固定到机架上。

  • 整理合适长度的线缆,并将每根线缆接入合适的端口,然后使用绑带固定线缆。

  • 确定交换机端口该与配线架的哪些端口相连(应考虑电源线的布线方式)。

  • 安装配线架,然后将其切换到配线柜中的机架式落地支架上。

  • 使用准备好的线缆将配线架端口分别连接到交换机端口。

  • 安装水平和垂直电缆管理,并使用Velcro扎带将线缆捆扎在一起,以备将来使用。

  • 在两端用相同的标签标记每根线缆,以方便识别。

验证

最后一步是进行检查,以确保所有设备都放在安全且正确的地方。出于安全地考虑,这一步不可忽略。

配线架和交换机的线缆管理工具

水平线缆管理工具

水平线缆管理工具主要是应用于容纳机柜内部相邻单元设备之间的线缆连接,它有各种样式,例如塑料单面或双面理线架(带卡线环),金属水平理线架(带5环,带D型塑料环或带刷),金属嵌入水平理线架(带D型环和带刷),可拆卸水平理线架等来满足多种应用。它们可以随意组装以有效地简化布线。 以下视频显示了带有端环的1U金属水平理线架,可以用来整理并清洁凌乱的机架。

垂直线缆管理工具

垂直线缆管理工具分机柜内和机架外两种,内部的垂直线缆管理工具主要用于管理机柜内部上下单元设备之间的线缆连接,一般配备可左右开启的铰链门,机架外的垂直线缆管理工具可以用于铜缆和光纤连接,配线架安装于机柜前端,一般在前部进行配线。常见的垂直线缆管理工具有3"垂直手指理线器,4.9"英寸塑料单面或双面垂直理线架等。这类线缆管理工具可以和扎线带一起使用,使网络布线系统井然有序。

线缆扎带 & 线缆标签纸

线缆扎带线缆标签纸也可以帮助提高安装效率。在构建网络时,机架中会内置大量线缆,线缆扎带和线缆标签纸可以帮助管理这些线缆,并对线缆做标记,以便于日后识别。可拆卸式的线缆扎带可以用于固定线缆,可以重复使用,不浪费资源;多色可选的线缆扎带,用于颜色编码;带有固定元件的线缆扎带,用于面板、焊接螺柱等的连接固定;不锈钢扎带,用于恶劣环境。魔术贴扎带是将线缆固定在一起的最常用工具。同时,线缆标签纸也有助于提高效率,其主要作用是保证电线线缆条理化、正确性及方便工作人员维护检查。