中文

如何做好电信布线?

更新于 2023年07月22日 by
612

电信布线作为通信网络骨干,对于任何现代企业或组织来说都是至关重要的组成部分。随着业务量的持续增长,对电信布线安装提出了更高的要求。为此,飞速(FS)提出了FHD®电信布线解决方案,在满足了电信机房要求的基础上,从根源上解决了电信布线混乱的问题,提高了可靠性、美观性和维护的便利性,更好地适应不断变化的市场需求。

为什么要进行电信布线?

电信布线在现代企业或组织的运营中扮演着重要角色,它将各种设备(如计算机、电话、服务器和交换机)连接到数据中心或服务器机房等中心位置,通过高效,快速且稳定的数据传输,实现了实时通信和协作,从而提高了生产力和效率。正确且规范的电信布线不仅确保了数据信号的传输不受干扰、错误或延迟,还有效防止了未经授权的访问或数据泄露,提升了网络安全性。相反,设计或施工不当的电信布线可能会导致网络缓慢或不可靠,进而造成停机、生产力损失和收入减少。

电信布线

电信布线需要哪些产品?

当今市场上有多种不同类型的电信布线产品包括线缆、配线架和线缆管理组件。所需的产品类型取决于通信网络的特定需求。

1. 铜缆:高带宽的以太网电缆,如适用于10GBASE-T网络的Cat6、Cat6a 和 Cat7网线,适用于25/40GBASE-T网络的Cat8 网线。 单击此处获取详细信息:Cat5e、Cat6、Cat6a和Cat7网线有什么区别?哪个更好?|飞速(FS)社区

2. 光缆:光缆按照光纤传输模式不同主要分为单模和多模两种类型。飞速(FS) OS2单模光纤在1310nm波长下传输距离可达10km,在1550nm波长下传输距离可达40km,适用于连接远距离传输中的网络交换机。而飞速(FS) OM3/OM4/OM5等多模光纤则适用于电信机房和主配线区之间的1-100G连接。了解更多:详谈单模光纤和多模光纤的区别及常见疑问解答 |飞速(FS)社区

3. Cat5e/Cat6/Cat7 网络配线架:网络配线架是以太网电缆进行端接和连接的中间设备,用来连接和管理机架内或机架之间的铜缆,具备灵活布线、易维护、美观等特点。

4. 光纤布线系统: 电信布线中使用的线缆管理组件包括光纤配线盒/适配器面板/光纤配线箱、理线架、线缆扎带和线缆标签。这些组件用于组织和管理线缆,确保布线基础设施整洁。

电信布线

以上是电信布线所涉及的一些产品和组件,您可以根据具体的网络需求选择合适的产品,提高布线质量和效果。

飞速(FS) FHD®电信布线解决方案

飞速(FS)电信布线解决方案是一种综合布线系统,包括在高密度机架安装光纤配线箱,即插即用MTP光纤配线盒,带有US Conec MTP高密度连接器的MTP® 主干光纤跳线以及低损耗单模光纤跳线。配备这些产品,飞速(FS) FHD®电信布线解决方案能够有效解决因布线混乱导致性能不稳定或管理困难等问题。该方案的好处具体体现在以下四点:

高密度集成:飞速(FS) FHD® 光纤配线盒 ,可在 1U 空间内安装四个光纤配线盒,容纳多达256根光纤,非常适合集中处理电信线缆,以减少跨区域布线的操作。

易于操作和维护:飞速(FS) FHD®光纤配线盒采用独特的一体式即插即用模块化设计,可以快速安装到光纤配线箱,无需更换整个网络基础设施即可根据需要轻松更换或升级。此外,光纤配线盒兼容所有类型的FHD ®光纤配线箱和配线架,允许用户与现有设备实现高性能网络连接。这使得管理区的线缆处于免检状态,降低工作难度,同时,有效降低主链路发生故障的几率。

高效率:飞速(FS) FHD®光纤配线盒 遵循基于TIA-598-D标准的颜色识别方案,具有清晰的可见端口标识,可以为用户提供更好的线缆管理选项,简化了故障排查和识别过程,同时,它不会干扰其他工作负载,有助于跟踪光纤阵列连接。

提升美观:在提高电信机房整体稳定性的同时,提高电信布线的美观性。

结论

良好的电信布线对于任何通信网络的正常运行都至关重要。它提供高速连接、实时通信和协作,从而提高生产力和效率。飞速(FS)FHD®电信布线解决方案可为企业提供高密度连接可靠性,帮助企业打造理想通信网络,是电信布线的理想选择。
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
40
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
数据中心预端接主干铜缆解决方案
2021年12月31日
1.8k