中文

如何实现多模光纤到单模光纤的转换?

发布于 2021年09月04日 by
4.5k

光纤因其传输速率高、传输容量大的特性而主要用于数据的传输。由于光纤的抗电磁干扰能力强、色散和损耗小,所以它的传输带宽宽,相比网线(以太网电缆)其传输距离更远,但使用多模光纤还是单模光纤进行传输就取决于实际网络通信需求。

距离是光纤组网时考虑的重要因素之一,通常部署光纤网络都会涉及到光纤传输模式的转换,尤其是多模光纤到单模光纤的转换(MMF到SMF的转换)。接下来本文将会介绍三种多模光纤到单模光纤的转换方法。

什么时候需要进行多模到单模的转换?

在了解多模光纤到单模光纤的转换方法之前,我们必须先弄清楚单模光纤和多模光纤的区别。由于单模光纤和多模光纤支持光的传输模式不同,因此它们的应用范围也不同。单模光纤主要用于长距离、高带宽应用,而多模光纤主要用于短距离应用。然而,光纤网络并不只是简单地使用一种类型的光纤,在信号传输过程中经常会发生光纤传输模式转换的情况,如多模光纤到单模光纤的模式转换。当网络距离超过多模光纤的最远传输距离时,通常需要在多模光纤和单模光纤之间进行模式转换。其中,多模到单模的转换具体取决于部署的网络设备及连接类型,例如,低成本的传统设备使用多模端口与单模设备连接或建筑物中的多模设备需要与服务商进行单模连接。

图一:多模光纤和单模光纤

如何实现多模光纤到单模光纤的转换?

由于光纤网络中的模式转换是通用的,因此这里介绍三种可以实现多模光纤到单模光纤转换的方法。

光纤收发器

众所周知,光纤收发器支持多模光纤到单模光纤、双纤到单纤以及波长的转换。这里我们主要讲解多模光纤到单模光纤的转换。光纤收发器能以经济高效的方式将多模光纤转换为传输距离长达140公里的单模光纤,例如,SFP千兆以太网光纤收发器可以将多模光纤(最远传输距离为550m)转换为用于千兆以太网(传输速率为1000Mbps)的单模光纤(最远传输距离为20km)。

在延长光纤网络传输距离的实际应用中,光纤收发器通过将多模光纤转换为单模光纤实现了两台以太网交换机之间的远距离连接,如下图所示:


图二:用于多模到单模转换的光纤收发器

WDM转发器

WDM转发器也具有与光纤收发器类似将多模光纤转换为单模光纤的能力。顾名思义,WDM转发器常用于WDM系统,尤其是DWDM系统,因为在长距离的DWDM传输中,通常需要多模光纤到单模光纤或单模光纤到多模光纤的转换。

图三:用于多模到单模转换的WDM转发器

模式调节光纤跳线

与上述两种方法相比,模式调节光纤跳线在多模光纤和单模光纤的转换上有所不同。模式调节光纤跳线不能像WDM转发器一样改变光纤类型来延长网络传输距离,它是通过改变光的传输模式以实现多模光纤到单模光纤的转换。模式调节跳线的光纤连接头可以以一种特殊的位移将单模激光发射到多模光纤中心,致使单模激光可以在多模光纤纤芯直径内传播,从而屏蔽当光在多模光纤中以多种模式传播时产生的差值模式延迟(DMD)效应带来的影响。此外,模式调节光纤跳线只适用于千兆1000BASE-LX(或10G以太网 10GBASE-LRM和10GBASE-LX4 )设备的应用。

图四:用于多模到单模转换的模式调节光纤跳线

飞速(FS)多模到单模转换解决方案

飞速(FS)为高速以太网和千兆以太网提供多种多模光纤到单模光纤转换的解决方案,支持长达120公里的MAN(域域网)应用扩展。除此之外,我们还提供相匹配的SFP光模块和高品质光纤跳线来帮助您以最经济高效的方式部署网络。如需了解更多信息,可访问飞速(FS)官网

相关文章推荐

技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
光分路器光衰多少,如何计算和测量?
2022年01月25日
14.9k
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
FTTH网络应如何设计分层与分光比?
2022年01月25日
3.7k
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
20
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
数据中心预端接主干铜缆解决方案
2021年12月31日
1.8k