中文

如何保护您的工业网络?

更新于 2023年08月29日 by
505

工业网络通过连接机器、设备和系统,在实现工业流程的高效生产、监控和管理方面发挥着关键作用。保护工业网络,确保其关键资产和流程的完整性、可用性和机密性,是工业组织的首要任务。在本文中,我们将探讨保护工业网络安全面临的障碍,并提供保护工业网络安全的实用策略。

工业网络安全的障碍

由于组织经常会面临一些障碍,保护工业网络具有一定的挑战性。以下是工业网络安全中常见的障碍:

缺乏可见性

工业网络是复杂且互连的系统,可以跨越包括生产车间、远程站点和云环境在内的不同位置。缺乏对网络的可见性可能会使组织可能无法及时识别和检测潜在的漏洞和异常活动,从而增加了网络受到攻击的风险。如果没有对网络的全面了解,组织可能很难实施有效的安全措施来保护其工业资产。

缺乏控制

工业网络通常涉及多种设备,包括遗留系统、工业控制系统 (ICS) 和工业物联网(IIOT)设备,这些设备可能具有不同级别的安全功能,并且不易修补或升级。由于缺乏对设备的控制,组织很难在整个网络上统一实施一致的安全策略,从而留下可被网络攻击者利用的漏洞。

缺乏协作

工业网络通常由多个利益相关者管理,包括 IT 和 OT(运营技术)团队、第三方供应商和承包商。这些利益相关者之间可能因为在实施安全措施、修补漏洞和监控潜在威胁方面缺乏协作导致安全问题。

如何保护工业网络?

保护工业网络需要采用包含技术和组织措施的多层方法。让我们探讨一些保护工业网络安全的实用策略。

工业网络

注重安全的网络基础设施

构建安全的网络基础设施是工业网络安全的基础。这涉及实施网络设计和体系结构的最佳实践,包括对网络进行分段以最大限度地减少攻击面、使用防火墙实施访问控制策略以及虚拟专用网络(VPN) 或其他安全通信协议来保护数据传输的安全性。组织还应确保所有网络设备(例如工业交换机、路由器和防火墙)都配置了最新的安全补丁和更新,以修复已知的漏洞。

安全设备配置

安全配置工业设备对于防止未经授权的访问和最大限度地降低网络攻击的风险至关重要。组织应遵循“最小权限”原则,即只允许设备进行必要的访问和功能。默认或弱密码应更改为强、唯一的密码,并且应禁用或关闭未使用的服务或端口。组织还应确保设备配置为将日志和警报发送到集中式安全监控系统,这有助于实时检测和响应潜在的安全事件。

网络安全管理

有效的网络安全管理涉及实时持续监控、检测和响应潜在威胁。组织应实施网络安全监控工具,例如入侵检测和防御系统(IDPS)、安全信息和事件管理(SIEM)系统以及安全运营中心(SOC),主动监控网络异常活动和潜在安全事件。应定期进行安全审计和漏洞评估,以识别和解决网络中的潜在弱点。此外,组织应该制定事件响应计划和程序,以确保在发生安全漏洞时及时、协调地做出响应。

结论

为适应不断变化的危险形势并确保工业网络的安全,持续监控和更新安全措施至关重要。通过采取主动和全面的工业网络安全方法,组织可以保护其关键资产和流程,并维护其工业运营的完整性、可用性和机密性。