中文

小型企业如何选择非管理型交换机?

更新于 2023年11月15日 by
341

FS Small Business Switch

网络的一个关键要素都是交换机,它在连接设备和确保无缝数据流动方面发挥着关键作用。特别是非管理型交换机,为希望提升网络能力的小型企业提供了一种经济高效的解决方案。在本文中,我们将探讨非管理型交换机在小型企业网络中的广泛应用以及小型企业如何选择合适的非管理型交换机。

小型企业网络中的非管理型交换机

非管理型交换机 是网络基础设施的基本组成部分,它执行连接局域网(LAN)内设备的基本功能。与提供高级功能和可定制性的管理型交换机不同,非管理型交换机是即插即用的设备,配置过程简化。这种简单性使它们成为IT资源可能有限的小型企业的热门选择。

small business network

非管理型交换机具有多种用途,可以在小型企业的各种网络场景中使用:

  • 办公室连接: 非管理型交换机可以连接办公环境中的计算机、打印机、VoIP电话和其他设备。这种简单直接的连接确保员工可以无缝共享数据和资源。

  • 零售商店:零售业通常需要多个销售点(POS)终端、库存扫描仪和安全摄像头。非管理型交换机能够轻松设置和扩展这样的网络,而无需进行复杂的配置。

  • 小型咖啡馆或餐厅:这些场所可能对于客人的Wi-Fi、POS系统和安全摄像头有一定的网络需求。非管理型交换机提供了一个轻松的解决方案来连接这些设备。

  • 家庭办公室:许多小型企业在家庭办公室中运营。非管理型交换机非常适合在这种环境中建立可靠的网络,连接计算机、打印机和个人设备,无需专业的IT技术。

  • 远程办公:在远程办公的时代,非管理型交换机可以促进远程员工的连接,确保他们拥有稳定的互联网访问并能够与总部进行通信。

非管理型交换机基础知识

在深入选择过程之前,了解非管理型交换机的基本功能和特性是至关重要的:

  • 即插即用:非管理型交换机设置简单。 通常,您只需插入要连接的设备,它们将立即开始工作。

  • 经济高效:这些交换机通常比管理型交换机价格更低,使其成为预算有限的小型企业的有吸引力的选择。

  • 有限的定制:非管理型交换机缺乏管理型交换机中的高级配置选项。这意味着您将无法微调网络设置或实施虚拟局域网(VLAN)。

  • 无远程管理:与管理型交换机不同,非管理型交换机不提供远程管理功能。您必须物理访问交换机才能进行更改或解决问题。

  • 自动流量处理:非管理型交换机自动处理网络内的流量,将数据包转发到预定目的地,无需手动干预。

非管理型交换机是否适合您的小型企业?

选择适合您小型企业的交换机取决于各种因素,包括网络需求、预算和IT专业知识。以下是一些建议,帮助您确定非管理型交换机是否适合您的业务:

  • 预算限制:如果您在网络基础设施上资金有限,非管理型交换机可以提供一种经济高效的解决方案,而不会影响基本的连接需求。

  • 简易性:如果您缺乏内部IT专业知识或喜欢轻松的设置,非管理型交换机是您的理想选择。它们专为简单的安装和操作而设计。

  • 基本网络需求:如果您的小型企业主要需要为计算机、打印机和其他设备提供基本的连接,而不需要如虚拟局域网(VLAN)或服务质量(QoS)等高级功能,那么非管理型交换机足够了。

  • 可扩展性:非管理型交换机可以在您的业务增长时轻松添加到您的网络中。这种可扩展性对于具有不断发展的连接需求的企业特别有利。

  • 局域网络:如果您的网络主要用于连接单一位置或办公室内的设备,非管理型交换机非常适合。

然而,如果您的小型企业需要高级网络管理功能,比如网络分割、流量优先级设置或远程管理,您可能需要考虑管理型交换机,尽管它们的成本和复杂性更高。

不同型号的非管理型交换机

在为您的小型企业选择非管理型交换机时,关键是考虑端口数量以及是否需要支持以太网供电(PoE)功能。以下是这两个关键因素的详细说明:

  • 端口数量:非管理型交换机有多种型号,具有不同数量的端口。常见的选择包括5、8、16、24或48个端口。根据当前和未来设备连接需求选择合适的端口数量的交换机。请记住,为潜在的扩展留一些备用端口是一个方法。

  • PoE与非PoE:PoE交换机具有传输数据和电力的能力,可以通过以太网电缆供应给设备,如IP摄像机、VoIP电话和接入点。这消除了对独立电源的需求,并简化了电缆管理。考虑您的业务是否需要PoE功能,因为它可以用于为在电源插座稀缺的位置上的设备供电。

不同类型的企业需要哪种非管理型交换机?

选择非管理型交换机取决于您企业的具体需求。以下是不同类型企业可能最适合哪种类型未管理交换机的详细说明:

小型办公室或家庭办公室(SOHO)

拥有少数员工的SOHO企业可以选择5到8端口的非管理型交换机。除非有像IP电话这样需要供电设备的特殊需求,否则PoE功能可以不是必需的。

零售店铺

拥有多个POS终端、库存扫描仪和安全摄像头的零售机构可以选择16到24端口的非管理型交换机。对于为安全摄像头供电,PoE交换机可能是理想的选择。

咖啡馆/餐厅

需要为客人提供Wi-Fi、POS系统和少量安全摄像头连接的小型咖啡馆或餐厅可以选择8到16端口的非管理型交换机。安全摄像头供电可能需要POE。

远程工作环境

如果您的业务支持远程工作者,考虑使用8到16端口的非管理型交换机,为远程员工提供可靠的连接。除非有特定需求,否则可能不需要PoE。

总之,非管理型交换机是小型企业网络不可或缺的组成部分。它们简单、经济高效和可靠,可满足基本网络连接需求。通过了解您企业的需求,考虑端口数量和PoE功能,并评估您行业的具体需求,您可以在为小型企业选择合适的非管理型交换机时做出明智的决定。