中文

5G前传中25G SFP28光模块的种类及应用解析

发布于 2020年05月05日 by
6.6k

随着5G商用的逐步落地,5G网络已正式进入我们的生活,相关技术的飞速发展推动了25G设备的兴起。相比10G接口,25G前沿技术可提供更多的带宽。25G光模块作为25G网络中的重要设备,现今已发展出多种型号,可覆盖不同距离传输,满足不同的网络传输需求。飞速(FS)将通过本文为大家详细解析25G SFP28光模块的种类及应用。

25G SFP28光模块种类及应用

25G SFP28常规光模块

根据传输距离来划分, 25G SFP28光模块可分为SR光模块、LR光模块、ER光模块。

25G SFP28 SR光模块一般搭配OM4多模跳线来进行短距离传输,传输距离不超过100米;而25G SFP28 LR和25G SFP28 ER光模块则一般搭配OS2单模跳线来进行远距离传输,SFP28 LR光模块理论上最远传输距离可达10千米,而SFP28 ER光模块最远传输距离可达40千米。

25G SFP28常规光模块主要用于数据中心服务器、交换机和路由器等的互连,当前被广泛应用于数据中心25G以太网和5G前传CPRI/eCPRI网络中。

25G BiDi SFP28单纤双向光模块

25G BiDi SFP28单纤双向光模块利用WDM(即波分复用)技术,发送和接收两个方向的不同中心波长,从而实现光信号在一根光纤中的双向传输。一般光模块有TX发射端口和RX接收端口两个端口,而BiDi光模块只有一个端口,通过光模块中的滤波器进行滤波,同时完成光信号的发射和接收。因此,BiDi光模块必须成对使用。

25G BiDi SFP28单纤双向光模块目前有1270nm/1330nm和1330nm/1270nm两种波长组合可供选择。BiDi光模块具有节省50%的光纤资源、上下行等距,可有效保证高精度时间同步等优势,其典型传输距离为10km、15km和20km。通常与OS2单模跳线搭配,被广泛应用于数据中心25G以太网和5G前传CPRI/eCPRI网络。

25G WDM SFP28彩光模块

25G WDM SFP28彩光模块又包含25G CWDM SFP28光模块、25G DWDM SFP28 光模块以及25G LWDM SFP28三种类型的光模块。

25G CWDM SFP28光模块是一款单模双工CWDM模块,工作波长范围1271~1331nm,可应用于25G以太网的交换机、路由器、网络接口卡(NIC)和存储网络设备中的短距离数据传输,能够在当前阶段很好地解决5G毫米波前传难题。

目前市面上的25G DWDM SFP28光模块,通过单模光纤最远传输距离可达10km。增加带宽的同时还能实现远距离传输。

相较于前面两种25G CWDM/DWDM光模块,25G LWDM SFP28光模块采用高性能低成本的DML激光器,提供12波复用,在5G前传的应用中较其他同类25G前传产品更具优势,可满足5G前传多种应用场景。在降低光纤资源消耗的基础上还可提供更高灵活性,不带前向纠错功能可以传输30km,带前向纠错功能可以传输40km。


类型 传输距离和媒介 应用
25G SFP28 常规光模块 25G SR 100m,OM4多模跳线 25GBASE-SR以太网
25G LR 10km,单模跳线 数据中心骨干网; 高速服务器
25G ER 40km,单模跳线 高速存储网络; CPRI 10
25G BiDi SFP28 单纤双向光模块 25G BiDi 10km,单模跳线 25GE LR; eCPRI & CPRI
25G WDM SFP28 彩光模块 25G CWDM 10km,单模跳线 25G GE LR; eCPRI , CPRI; 高速服务器; 高性能计算机集群
25G DWDM 10km,单模跳线 25G Ethernet Data Center Networks; CPRI/eCPRI 5G 前传网络
25G LWDM 40km,单模跳线 25GBASE-ER Ethernet Data Center Networks; CPRI/eCPRI 5G前传网络

25G光模块的市场前景

5G相对于4G而言,最大的变量在于前传,前传流量由于天线通道数从原来的2通道变为64通道,天线通道数量整整翻了32倍,导致前传流量大幅增加。与4G主要采用10G光模块不同的是,5G前传现最常见的光模块的使用为25G和100G,带宽最低需要25G光模块,100G光模块的价格相对于25G光模块来说较高,正因如此,现阶段大部分数据中心在5G前传中依然将25G光模块作为首要解决方案,5G前传对25G光模块的需求大幅度提升了25G光模块的市场占有率,且随着5G的逐步推进落地,25G光模块还有较大的市场发展空间。

25G SFP28 光模块FAQ

25G SFP28光模块最大传输距离是多少?

目前SFP-25G-ER型号光模块的传输距离最大,理论为40千米。不排除将来会有更长传输距离的25G光模块。

不同品牌的25G SFP28光模块可以互通吗?

25G 光模块只要符合行业标准规范,就可以互通

SFP28 SFP28光模块可以插入SFP+端口吗?

如果端口识别的软件设置没有特殊要求的话,理论上是可以的。此时的工作速率为10Gb/s而不是25Gb/s。

SFP+光模块可以插在SFP28端口里使用吗?

理论上是可以的,不过实际工作速率是10G。

SFP28端口可以和QSFP28端口互连吗?

答案是可以的。将设备上的100G QSFP28端口配置为4*25G模式(如果支持的话),再将100G模块插入该端口,通过一分四线缆连接SFP28端口中的SFP28光模块。

结束语

25GbE光模块是在云和企业数据中心环境中实施25G以太网技术的重要载体。 作为SFP +的升级版本,SFP28可以每个通道可处理25Gbit/s,同时确保向后兼容SFP和SFP +。

相关阅读:

《5G前传网络中的25G SFP28 LWDM模块》