中文

InfiniBand NDR OSFP解决方案

更新于 2024年01月17日 by
1.3k

英伟达(NVIDIA)Quantum™-2 InfiniBand平台已成为大规模云数据中心的首选解决方案。该平台提供超高带宽、极低延迟和简化运维操作,是应对全球性挑战的理想选择。Quantum™-2相较于其前身,实现了跨越性进步,端口速度翻倍、交换机端口密度提高三倍、交换机系统容量提高五倍,并且具备32倍的交换机加速能力。通过采用Dragonfly+拓扑结构,Quantum™-2网络可在三个跳数内实现400Gb/s连接容量,可支持超过一百万节点的网络。这使得开发人员和研究人员能够获得卓越的网络性能,从而更好地应对全球性挑战。

英伟达(NVIDIA)Quantum™-2 InfiniBand交换机

英伟达(NVIDIA)Quantum™-2 InfiniBand交换机包括两个型号:MQM9790-NS2F和MQM9700-NS2F。它们的主要区别在于管理方式,NVIDIA QM9700具有外部管理支持接口。两个型号都具有相同的端口类型和速率。英伟达(NVIDIA)QM9700系列交换机支持灵活配置,可提供64个400G端口或128个200G端口。值得注意的是,NVIDIA QM9700采用1U设计,具有一个32×OSFP端口的单面板,每个OSFP端口支持2X400G速率。

Quantum™-2采用了第三代英伟达(NVIDIA)SHARP技术,可以在各种规模下聚合网络数据,实现几乎无限的可扩展性。第三代SHARP技术具有比前一代高32倍的加速能力,支持多租户和并行应用程序,确保出色性能。关键功能包括MPI_Alltoall加速、MPI标签匹配硬件引擎、高级拥塞控制、动态路由和自修复网络等,为高性能计算(HPC)集群提供了显著增强。

ConnectX®-7 InfiniBand网卡

英伟达(NVIDIA)ConnectX®-7 InfiniBand网卡(HCA)ASIC可提供400Gb/s数据吞吐量,支持16个PCIe 5.0或PCIe 4.0主机接口通道。通过每条通道100Gb/s的先进SerDes技术,交换机和HCA端口上的OSFP连接器实现了400Gb/s的InfiniBand传输速率。交换机上的OSFP连接器支持2个400Gb/s的InfiniBand端口或200Gb/s的InfiniBand端口,而网卡HCA则具有一个400Gb/s的InfiniBand端口。产品系列包括有源和无源铜缆、光模块和MPO光纤跳线。尽管两者都采用OSFP封装,但物理尺寸上存在差异,交换机端的OSFP光模块配备了散热片进行冷却。

NDR光纤连接解决方案

针对NDR光纤连接,NDR交换机端口采用每个接口8个通道的OSFP光模块,每个通道采用100Gb/s SerDes。这样可提供三种主流连接速率选项:800G到800G、800G到2X400G和800G到4X200G。此外,每个通道都支持从100Gb/s到50Gb/s,从而促进与上一代 HDR 设备的互操作性。400G NDR系列的光缆和光模块提供了多种产品选择,用于配置网络交换机和网卡系统,主要用于500m覆盖距离范围的数据中心,以加速算力系统。不同的连接器类型,包括无源高速线缆(DAC)、有源光缆(AOC)和带跳线的光模块,适用于不同的传输距离和带宽需求,确保高带宽和加速计算应用的低延迟和低误码率。

OSFP-SR8-800G InfiniBand光模块技术概述

飞速(FS)OSFP-SR8-800G是一款采用100G-PAM4调制技术的2x400Gb/s双端口多模并行8通道光模块。这项技术利用2个4通道多模MPO-12/APC光纤跳线,将其最大传输距离延长至50m。这款双端口2xSR4光模块内部集成了2个光引擎,可在Quantum™-2交换机的32个OSFP端口中实现64个400Gb/s端口。

光模块应用场景部署

OSFP-SR8-800G光模块在NDR InfiniBand Quantum™-2交换机生态系统中具有多种应用场景,它可以用于连接不同的交换机,也可以连接到ConnectX®-7网卡或BlueField-3 DPU上。

1. NDR InfiniBand Quantum™-2交换机 - NDR InfiniBand Quantum™-2交换机

利用OSFP-SR8-800G光模块和MPO-12/UPC光纤跳线,在最大传输距离为50m的情况下,英伟达(NVIDIA)QM9700/QM9790交换机通过OSFP端口以800G(2x400G)的速率进行互联。

2. NDR InfiniBand Quantum™-2交换机 - 400G ConnectX®-7(OSFP/QSFP/QSFI9112)网卡

针对800G到2x400G链路,双端口OSFP-SR8-800G光模块通过直连多模MPO-12/UPC光纤跳线,可支持最多2个400G ConnectX®-7网卡/DPUs。ConnectX®-7网卡一侧的OSFP端口采用OSFP-400G-SR4光模块。

3. NDR InfiniBand Quantum™-2交换机 - 200G ConnectX®-7(OSFP/QSFP112)网卡/BlueField-3 DPU(QSFP112)

采用两根1-2分支MPO光纤跳线,双端口OSFP-SR8-800G光模块最多支持4个200G ConnectX®-7网卡/DPUs。如上,OSFP-400G-SR4光模块用于OSFP端口,而Q112-400G-SR4光模块用于QSFP112端口。

在OSFP-400G-SR4和Q112-400G-SR4光模块中,只有400G光模块内的2个通道被激活,建立200G速率的链路。

4. NDR InfiniBand Quantum™-2交换机 - DGX H100 GPU系统

对于配备8个"Hopper" H100 GPU的DGX-H100 GPU系统,每个双端口OSFP-SR8-800G光模块在DGX和Quantum™-2交换机之间建立了2个400G ConnectX®-7链路。这种简化方式与DGX A100设置相比,减少了冗余、复杂性以及ConnectX®-7网卡和光模块数量。DGX-H100还支持其他网络选项,包括最多4个ConnectX®-7网卡/2个BlueField-3 DPU,以实现使用InfiniBand和/或以太网进行存储I/O,为各种网络配置提供灵活性。

InfiniBand OSFP-400G-SR4光模块

光模块技术简介

飞速(FS)OSFP-400G-SR4是一款采用100G-PAM4调制技术的单端口OSFP封装的SR4多模并行光模块,速率为400Gb/s。通过搭配单个4通道多模MPO-12/APC光纤跳线,它可以在最大传输距离为50m的情况下进行传输。当与1-2分支MPO光纤跳线一起使用时,只有分支端的2个通道被激活,从而自动创建了一个200G的速率。这种配置不仅降低了功耗,还确保高效的传输。

光模块使用概述

OSFP-400G-SR4光模块在400Gb/s ConnectX®-7/OSFP PCIe总线网卡中扮演重要角色,用于连接Quantum™-2 InfiniBand交换机内的单个800Gb/s双端口2x400G OSFP光模块(OSFP-SR8-800G)。

OSFP-400G-SR4光模块可支持2种不同速率,即400Gb/s和200Gb/s,具体取决于所使用的光纤跳线类型:

  • 400Gb/s模式:配合MPO-12/APC光纤跳线使用,该模式要求对端的OSFP-SR8-800G光模块与2个OSFP-400G-SR4光模块配对使用,每个光模块连接到1个200Gb/s的ConnectX®-7/OSFP网卡。

  • 200Gb/s模式:使用1-2分支MPO光纤跳线,OSFP-400G-SR4光模块以200Gb/s的速率(NIDR200)运行,由于只有2个通道被激活,只能自动降低功耗。在这种模式下,对端的OSFP-SR8-800G光模块可以与4个OSFP-400G-SR4光模块配对使用,每个光模块连接到1个200Gb/s的ConnectX®-7/OSFP网卡。

1. NDR InfiniBand Quantum™-2交换机 - 2 x 400G ConnectX®-7(OSFP)网卡

双端口OSFP-SR8-800G光模块器,配合2根直连的多模MPO-12/APC光纤跳线,最多支持2个ConnectX®-7/OSFP网卡。每个网卡使用1个OSFP-400G-SR光模块,可以实现最大传输距离为50m。

2. NDR InfiniBand Quantum™-2交换机 - 4x200G ConnectX®-7(OSFP)网卡

同上,双端口OSFP-SR8-800G光模块与两根直连的多模MPO-12/APC光纤跳线(M4MPOA12FB)配合使用,最多支持2个ConnectX®-7/OSFP网卡。每个适配器采用1个OSFP-400G-SR4光模块,可以实现最大传输距离为50m。ConnectX®-7/OSFP网卡与OSFP-400G-SR4光模块配合使用时,仅激活两个通道,建立一个200G速率链路,可自动降低功耗。

MFA7U10-H030 InfiniBand线缆

有源光缆(AOC)技术概述

飞速(FS)英伟达(NVIDIA)InfiniBand MFA7U10-H030兼容OSFP 400G转QSFP56 2x200G分支线缆是一种有源光分支光缆(AOC),将OSFP转换为2个QSFP56端口,实现400Gb/s到2个200Gb/s的速率。该线缆将单个OSFP端口的8对多模光纤的成对数据信号连接到每个QSFP56多端口端上的4对光纤。

光缆使用洞察

MFA7U10-H030线缆将具有OSFP端口的NDR交换机与2个HDR交换机或HCA QSFP56端口连接。

  • NDR InfiniBand Quantum™-2交换机 - 2个HDR InfiniBand Quantum交换机

  • NDR InfiniBand Quantum™-2交换机 - 2 x 200G QSFP56 Connect®-6网卡/BlueField-2 DPU

MTP光纤跳线

该MTP光缆是一根8芯无源多模光纤跳线,每个方向有4根独立的光纤。它采用8°倾斜研磨(APC)方式MTP连接器,最大程度地减少了光信号的反射并保证了信号的完整性。该光缆设计用于连接2个交换机或将交换机与2个网卡连接,支持可插拔的光纤400GbE/NDR光模块。

MTP光纤跳线专为连接两个交换机或建立交换机与2个网卡之间的连接而设计。该光纤跳线布线非常灵活,支持与可插拔的光纤400GbE/NDR光模块配对使用。例如,它可与用于InfiniBand和以太网系统的OSFP 800G 2xSR4双端口光模块在交换机端无缝集成。此外,当与ConnectX®-7网卡和BlueField-3 DPU配合使用时,它可与OSFP-400G-SR4或QSFP112-400G-SR4光模块搭配使用。

飞速(FS)测试简介

综合测试包括硬件兼容性测试(插拔、端口重启、电源重启)、软件兼容性测试(连接性、关闭/开启、参数测试)和性能测试(DDM、误码率、稳定性测试)。该链路已经以全速运行了一个星期,没有出现任何丢包、错误、CRC错误或中断。所有测试参数均符合相关行业标准。

总结

凭借对构建高性能InfiniBand网络的深入理解和广泛的实施经验,飞速(FS)为不同的应用场景提供理想的交换机、智能网卡和AOC/DAC/光模块的组合解决方案。飞速(FS)的产品和解决方案为数据中心、高性能计算、边缘计算等应用带来机遇优势和价值,以低成本和出色的性能实现业务加速迭代。