中文

IP等级&标准介绍

更新于 2023年10月20日 by
1.2k

Industrial Switch

在技术进步的领域中,设备充当着我们坚定的伙伴,一个小众却至关重要的参数出现了:IP等级和标准。这些不醒目的首字母缩略词是我们每天所依赖的设备的耐久性和可靠性的关键,通常要应对从潮湿到灰尘的各种环境挑战。本文深入探讨了IP等级的复杂性、重要性,以及在工业交换机中IP等级的重要性。

什么是IP等级?

IP Ratings

IP等级,即Ingress Protection,是一种普遍采用的标准,用于评估电气外壳的密封有效性等级。该等级系统确定这些外壳能够多好地防止各种外部元素(如固体物体,如尘土、泥土或工具,以及湿气)的侵入。这些等级不仅仅是任意的数字,而是结构化的代码,提供了关于设备防护能力的丰富信息。

IP 等级是如何定义的?

IP 等级的字母数字结构乍一看可能会令人困惑。 IP 等级由两个数字组成。 第一个数字表示防尘等级,即对固体颗粒的防护等级,范围从0(无防护)到6(防尘)。

IP Ratings Chart

第二个数字表示防水等级,即防止液体进入的等级,范围从0(无保护)到8(高压水和蒸汽)。

IP Ratings Chart

例如,具有IP67防护等级的工业交换机。 第一个数字“6”表示该设备完全受到保护,防止固体颗粒(包括灰尘)进入,并提供防尘密封。 第二个数字“7”表示该设备能够承受浸入 1 米深水中长达 30 分钟的影响,而水不会渗入外壳。

为什么 IP 等级对于工业交换机很重要

IP 等级是 工业交换机的一个重要考虑因素。 如前所述,IP(入口保护)等级在确定设备的适用性方面起着至关重要的作用。 在工业环境中,交换机经常暴露在灰尘、潮湿甚至水浸等恶劣条件下。 IP 等级确保交换机能够承受这些条件而不影响其功能。 由于工业交换机经常在高湿度、灰尘或化学物质暴露的极端环境中运行,这一点变得尤为重要。

例如飞速(FS) IES3110-8TF工业交换机采用坚固的 IP30 铝金属外壳,使其能够承受 -40°C 至 75°C 的极端温度。此外,它还可以承受高度的振动和冲击。交换机IP 等级的额定值受到设计、使用的材料和制造技术等因素的影响。在高风险场景中,了解这些额定值对于确保无缝操作的完整性至关重要。

工业交换机的IP等级直接影响其承受恶劣条件的能力,使其成为选择此类设备时要考虑的重要因素。 通过选择具有适当 IP 等级的交换机,企业可以确保在充满挑战的工业环境中实现可靠且不间断的网络连接。

选择正确的 IP 等级

设备本身多样,它们运行的环境也多种多样。在选择合适的 IP 等级时,按需定制才是方向。了解设备的具体要求、评估其运行环境以及识别可能出现的潜在危险都是关键因素。然而,这些因素并不是盲目采取的。咨询标准和法规同样重要。这些标准通常由权威组织制定,为复杂的IP 等级领域提供了指引。

总结

在技术触及我们生活方方面面的世界中,设备的使用寿命和可靠性至关重要。 了解 IP 等级(从解读防水和防尘等级到理解数字刻度的重要性)使我们能够做出明智的选择。 因此,下次当您对智能手机的时尚性或工业交换机的坚固性感到惊叹时,请记住,在背后,IP 等级和标准的世界默默地发挥着它们的功能。 这是一个韧性与创新、保护与进步并存的世界。

进一步了解工业以太网交换机请参阅:如何区分工业以太网交换机和常规以太网交换机