IPv6/IPv4是什么?IPv4和IPv6有什么区别?
IP协议(互联网协议)是互联网协议群(IPS)中最重要的通信协议之一,其主要用于网络设备(如计算机、电脑、单个网络或一系列互连网络的以太网交换机)数据包的寻址和路由选择,并负责将其从一个网络转发到另一个网络。目前IP协议具备IPv4和IPv6两个版本,相信很多人对它俩并不熟知,更加不清楚IPv4和IPv6有什么区别。本文将对IPv4和IPv6进行详细介绍,便于您后期对网络设备的选择做出更加明智的决策。
IPv4是什么?
IPv4是互联网协议第四版,是计算机网络使用的数据报传输机制,此协议是第一个被广泛部署的IP协议。每一个连接Internet的设备(不管是交换机、PC还是其他设备),都会为其分配一个唯一的IP地址,如192.149.252.76,如下图所示,IPv4使用32位(4字节)地址,大约可以存储43亿个地址,但随着越来越多的用户接入到Internet,全球IPv4地址已于2019年11月已全数耗尽。这也是后续互联网工程任务组(IEIF)提出IPv6的原因之一。
IPv6是什么?
IPv6是由IEIF提出的互联网协议第六版,用来替代IPv4的下一代协议,它的提出不仅解决了网络地址资源匮乏问题,也解决了多种接入设备接入互联网的障碍。IPv6的地址长度为128位,可支持340多万亿个地址。如下图,3ffe:1900:fe21:4545:0000:0000:0000:0000,这是一个IPv6地址,IPv6地址通常分为8组,4个十六进制数为一组,每组之间用冒号分隔。
IPv4和IPv6有什么区别?
虽说IPv4和IPv6都是用来标识连接到Internet的设备的地址,两者在原理上相同,但其工作方式却不同,那么IPv4和IPv6有什么区别呢?您将从以下几个方面找到答案。
性能
与IPv4相比,IPv6将地址长度从32位增加到了128位,可支持更多的地址需求。更有行业人士表示,地球上每平方米都有10的26次方的IPv6地址,因此,IP地址在可预见的未来都将不会耗尽。而且,IPv6地址的编码采用了类似于CIDR的分层分级结构,简化了路由,加快了路由速度。
IP报头
IPv4根据提供的IP选项,有20~60个字节的可变长度;而IPv6拥有40个字节的固定长度,相对于IPv4而言报头简单。此外,IPv4报头可能附带各种选项,但,IPv6报头没有选项,而是添加了附加的扩展报头(可选,其中包含了逐跳扩展、路由、分段和目标等),极大地减少了分组处理和报头带宽的开销。
网络安全
对于IPv4而言,互联网安全协议(IPsec)是可选的,但不一定是免费的,有的需要付费支持;但对于IPv6来说,互联网安全协议是必选项。此外,像身份验证、数据一致性和保密性的内容也加入到了IPv6中。由此说明,IPv6相对于IPv4来说,更加安全。
应用领域
如下图所示,从2009年到2019年通过IPv6访问Google的用户数占比小,且IPv6在早期阶段增长速度缓慢,这是为什么呢?究竟是什么原因导致IPv6的部署没有IPv4广泛呢?首先,IPv4在IPv6前面被提出,优先抢占了市场先机,而IPv6的部署是一个长期、循序渐进的过程。其次,在IPv6部署的前期,由于IPv6不够成熟,导致存在较多的问题,如,与现有的基础设施不兼容,无法从IPv4过渡到IPv6等。
在大多数的实际应用中,IPv6与IPv4基本上是分开使用的,但其实现在可以利用隧道技术将IPv6与IPv4进行互通。在IPv6与IPv4网络间的隧道中,路由器可以将IPv6的数据分组封装入IPv4中,当封装成IPv4分组离开IPv4网络(也就是隧道出口处)时,再将IPv6分组取出转发给目的节点。需注意的是,两个隧道的目的节点都必须支持IPv4和IPv6协议。
IPv4和IPv6的区别如下:
差异 | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|
地址表示方式 | 8位一个字节,十进制表示值从0到255,共四段,中间用“.”分隔 | 16位一个双字节,用十进制表示值从0到65535,共八段,中间用“:”分隔 |
地址类型 | 单点广播地址、多点广播地址和广播地址 | 单点广播地址、多点广播地址和任意广播地址 |
地址掩码 | 用于主机部分指定网络 | 未使用 |
报头字段数 | 12 | 8 |
报头字节长度 | 20 | 40 |
报头校验 | 有 | 无 |
类别分配 | A到E类别分配 | 无类别分配 |
配置 | 必须分配IP地址和路由 | 配置可选,具体取决于所需的功能 |
VLSM | 支持 | 不支持 |
片段 | 由发送方(主机或路由器)对其分段 | 在源节点分段,目标节点完成重新装配 |
路由信息协议(RIP) | 路由守护程序支持的路由协议 | 不支持RIP,使用的静态路由 |
网络配置 | 必须手动或通过DHCP配置 | 自动配置 |
简单网络管理协议(SNMP) | 用于系统管理的协议 | 同样支持IPv6 |
移动性和互操作性 | 受网络拓扑限制 capabilities. | 提供嵌入在网络设备中的互操作性和移动性功能 |
域名系统(DNS) | 逆向查找域为inaddr.arpa | 逆向查找的域为 ip6.arpa,如果找不到,则使用ip6.int |
IP地址解析 | 使用广播ARP | 通过多播邻居请求 |
服务质量(QoS) | 允许TCP/IP应用程序请求信息报优先级和带宽 | 通过IBM i实现的QoS不支持IPv6 |
总结
经上述介绍可知,IPv6不仅扩大了地址空间,提供了数百万亿个地址,满足了可预见未来的互联网需求;而且还简化了网络配置,降低了成本;因此,全球的网络从IPv4过渡到IPv6是不可避免的。但,这并不意味着IPv4即将被取代。
相关文章推荐
邮箱地址
-
Cat5e、Cat6、Cat6a和Cat7网线有什么区别?哪个更好?
2020年08月21日
-
一文带你了解SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28之间的区别
2024年04月13日
-
OM1、OM2、OM3、OM4和OM5多模光纤有什么区别?
2021年11月24日
-
SFP端口是什么?有什么作用?可以接RJ45吗?
2020年09月15日
-
QSFP-DD封装有何优势?800G光模块是否会沿用QSFP-DD封装?
2020年10月16日