中文

25G是新的10G吗?

发布于 2020年03月25日 by
3.4k

现如今网络正在朝着高速率发展,10G网络已经不能满足数据中心数据传输的需求,25G网络凭借高密度、低成本、低功耗得到了快速发展。近些年来,25G交换机愈发受欢迎了。有人说,25G将会接力10G技术成为未来以太网的基础架构,而现实情况是什么样的呢?

 

25G的崛起

早在2016年的ODCC开放数据中心峰会上,Mellanox(迈络思)公司曾预言:“未来3年内,25G将成为数据中心的主流网络”。在2019年底,25G SFP28光模块的价格已趋近于10G SFP+光模块(见下表),证实了这一预言。如今,光纤通信厂商纷纷投入25G产品研发,渴望分一杯羹,于是消费者就享受了由竞争带来的产品售价下降。也正因如此,25G有望成为新10G。

端口速率 通道数 总带宽 价格(以SR光模块为例)
10G 1 1280 90元起
25G 1 3200 290元起

当然,25G的快速发展,离不开数据中心拓扑结构的升级和5G网络的建设。

数据中心拓扑结构升级

亚马逊,微软,谷歌和Facebook等数据中心运营商正在全球扩建自己的数据中心,并将网络升级到100G、400G甚至更高的速率。数据中心向100G、400G发展,连同云计算发展等都推动了数据中心结构的升级。由于25G可向后兼容10G,因此从10G升级到25G不仅可以提升接入层速率,还可以节约部署和运营成本,由此看来,在接入层布局25G是明智之选。随着上层结构的提速扩容,10G组网无法满足带宽需求,必须有更高的带宽的支持,因此,不断有厂商将25G应用于接入层和ToR交换机。仅需很小的成本,就能将整个网络系统的吞吐量增加大原来的2.5倍,何乐而不为呢?此外,以25G为基础,向50G、100G甚至更高的速率升级,简单而高效。

25G.jpg

5G新生力量的助推

5G在传输上增加了中传,形成了前传、中传和回传三个部分。前传指有源天线单元连接分布单元的部分,中传指分布单元连接集中单元的部分,后传指集中单元以上部分。而这三个部分对5G通信光模块的需求各不同。在5G前传中,5G典型无线带宽是100M~1G,峰值是20G,天线端口可能为64或128,5G前传网络的颗粒度为25Gbps,由此可看出未来5G前传对光模块的速率要求将会以25Gbps为主流,例如25G SFP28 SR4和LR4等光模块多用于5G前传中的光纤直连。除此之外,5G时代催生了大量应用,物联网技术借势发展壮大,高性能计算驱动的智能化业务正在崛起,这些物种的发展对网络覆盖面和网络容量提出了更高的要求,25G BiDi光模块具有较长的传输距离,可以有效解决这一问题。大带宽、高速率是5G前传网络的基本要求,但是10G光模块达不到这些标准,所以用25G/50G来过渡。随着25G产品越来越完善,10G向25G迁移工作将会逐渐完成。

 

结论

综上所述,随着数据中心网络升级和5G前传的助推,未来光纤通信市场将进一步加大对25G产品的需求。由此可见,25G有望接力10G技术成为未来以太网的基础架构,发展前景不可小觑。