中文

250μm松套光缆与900μm紧套光缆有何区别?

发布于 2020年05月06日 by
4.8k

250μm松套光缆和900μm紧套光缆是两种不同类型的光缆,拥有相同直径的纤芯、包层以及涂覆层。但,两者之间仍然存在区别,具体体现在结构、功能、优点、缺点等方面,这也使得两者在应用方面存在差异性。本文将为您阐明这两种不同类型的光缆。

250μm松套光缆与900μm紧套光缆的对比

对于松套结构的光纤而言,它将光纤螺旋地放置在半刚性管中,从而可在不拉伸光纤本身的情况下延伸线缆。如下图所示,250μm的松套光纤是由纤芯、125μm包层和250μm涂覆层构成。一般来说,250μm的松套光缆中的纤芯数量在6~144之间,除了6芯松套光缆以外,其他光缆通常以12芯为基础单元构成。

250μm松套光缆与900μm紧套光缆的区别

与上述松套结构不同的是,900μm的紧套光纤在250μm的松套光纤结构外还增加了硬塑料套层,从而可起到保护作用。如上图所示,900μm的紧套光纤是由纤芯、125μm包层、250μm涂覆层(该涂覆层为软塑料)以及套层(该套层为硬塑料)构成。其中,涂覆层和套层将有助于隔离水分进入到纤芯中,且可防止将光缆敷设水下时因弯曲或压缩导致纤芯暴露的问题。900μm紧套光缆内的纤芯数量通常在2~144之间,较大纤芯数量的紧套光缆基本是以6芯或12芯为基础单元组成。

如下规格表,可详见250μm松套管光纤和900μm紧套管光纤的具体参数。


250μm松套管光纤 900μm紧套管光纤
纤芯 9μm,单模;50μm或62.5μm,多模; 9μm,单模;50μm或62.5μm,多模;
包层 125μm 125μm
涂覆层 软塑料;250μm 软塑料;250μm
套层 —— 硬塑料,900μm

250μm松套光缆和900μm紧套光缆如何选择?

由于250μm松套光缆与900μm紧套光缆的功能特性不同,导致两者的使用情况也不同,具体如下。

250μm松套光缆 900μm紧套光缆

高密度;

低收缩高拉伸强度;

机械力;

防潮;

防紫外线;

耐高温;

阻燃LSZH聚合物;

增强系统性能。

高灵活性;

高拉伸强度;

良好的机械和温度性能;

阻水;

防紫外线;

更高的生存标准;

玻璃纤维加强构件;

轻松终止。

250μm松套光缆适用于恶劣坏境,被广泛应用于室外。相对于900μm紧套光缆而言,250μm松套光缆具备更高的拉伸强度、防潮性和耐高温性,适用于温度变化和高湿度的环境。但,如果过度的拉伸,将会把纤芯从凝胶中扯出。此外,当需要绕多个弯道进行布线时,250μm松套光缆可能不是一个很好的选择。下面将重点说明为什么250μm松套光缆适用于室外环境。


  • 防水——通过使用凝胶填充光缆内部结构,使得光缆尽可能的得到保护,同时可有效防止水渗透。

  • 防紫外线——外护套含有炭黑,可有效防止紫外线。

  • 耐机械性——该类光缆具备铠装层,能承受较大机械力,提高耐用性。

  • 管道空间——由上可知250μm松套光缆和900μm紧套光缆的结构不同,且250μm松套光缆的尺寸几乎是900μm紧套光缆的三分之一,因此,与900μm紧套光缆相比,250μm松套光缆占用的管道空间更小,尤其是在于光纤数量较多的情况下,可有效降低安装总成本。

900μm紧套光缆非常适用于室内应用。相对于250μm松套光缆而言,900μm紧套光缆具备更坚固的特性,更适合中等距离的局域网LAN/广域网WAN连接或较长距离的室内敷设,甚至直接地下敷设。下面将重点说明为什么900μm紧套光缆使用室内环境。


  • 无需凝胶——室内应用不需要使用保护性凝胶,因此它比较适用于安装垂直于建筑物的立管中。

  • 灵活性——没有加强构件,从而使得光缆更加灵活。此外,它可以绕多个弯道拉动或垂直悬挂,无需担心纤芯轴移动的问题。

  • 容易拼接——与250μm的松套光缆相比,900μm紧套光缆没有那么脆弱,且它的每个纤芯的处理更加容易。无需清理凌乱的凝胶,也没有用于拼接或端接的扇出套件,只需将连接器直接压接至每根光纤即可。

总结

在弄清楚250μm松套光缆和900μm紧套光缆之间的结构和功能特性差异后,是不是就很好区分两者的应用呢!在安装之前,请务必根据应用环境来选择相应的光缆。