中文

MDI/MDIX/Auto-MDI/MDIX的解析大全

发布于 2019年06月05日 by
6.8k

MDI/MDIX是两种以太网接口类型(物理和电气/光学),用于承载传输的计算机网络中,这两种类型接口在连接使用时都必须使用正确的双绞线电缆连接,那么MDI和MDIX接口到底是什么?MDI/MDIX接口如何选择正确的双绞线电缆?本文将为您解决这些问题,且简单介绍Auto-MDI/MDIX(端口自动翻转,也称为智能MDI/MDIX识别技术)。

MDI与MDIX接口是什么?

MDI(Media Dependent Interface,介质相关/有关接口)也称为上行链路端口,一般用于PC上的NIC(网络接口卡)或集成NIC端口的以太网端口连接。当NIC的传输信号要传输到集线器或网络交换机的接收信号上时,需通过一根直通电缆连接MDIX端口。

MDIX(Medium Dependent Interface Crossover)是计算机、路由器、集线器或网络交换机上常见的8P8C端口。由于MDIX是MDI端口的交叉版本,因此MDI设备上的引脚1和2(传输)通过直通电缆连接到MDIX设备上的引脚1和2(接收)。类似地,MDI设备上的引脚3和6(接收)转到MDIX设备上的引脚3和6(发送)。在这种情况下,MDIX端口无需交叉双绞线布线。

MDI与MDIX如何选择正确的电缆?

一般情况下,PC或工作站等终端站使用MDI接口,而集线器和网络交换机使用MDIX接口。在其他网络设备(如路由器)上可支持多个MDIX端口和单个MDI端口,路由器上的MDI端口可用于连接电缆调制解调器。两个端口都标记为MDI或MDIX,可帮助您选择正确类型的电缆。通常情况下,MDI端口使用直通电缆连接到MDIX端口。对于MDI到MDI或MDIX到MDIX连接使用交叉电缆。在某些特殊情况下,为了便于在没有以太网交叉电缆的情况下连接到其他集线器或交换机,网络集线器或交换机会使用MDI端口(通常可切换)连接。

Auto-MDI/MDIX是什么?

根据上述可知,相同配置的两个端口(即MDI到MDI或MDIX到MDIX)使用以太网交叉电缆连接,但是在部署两种不同类型的以太网电缆时,可能会产生一些混乱和不便,Auto-MDI/MDIX技术则能很好地解决此问题。Auto-MDI/MDIX技术可根据需要在MDI和MDIX之间自由切换。在新设备接口上的Auto-MDI/MDIX端口能检测连接是否需要交叉,然后为其自动选择正确的MDI或MDIX配置。在这种情况下,使用直通电缆或交叉电缆则无关紧要。下图显示了MDI / MDIX和Auto-MDI/MDIX的电缆类型。

飞速(FS)内置Auto-MDI/MDIX端口的千兆PoE交换机解决方案

具备Auto-MDI/MDIX接口的路由器、集线器和交换机(包括一些10/100,以及所有1GB或10GB以太网交换机)在连接电缆后会自动切换到正确的配置。飞速(FS) 48端口S3400-48T4SP管理型PoE+以太网交换机就是其中之一。这款千兆管理型交换机配备48x10/100/1000Base-T RJ45以太网端口,1个控制台端口,4个10G SFP+插槽,可提供高达176Gbps的交换容量,企业级功能和较高的网络安全性。内置Auto-MDI/MDIX端口支持快速即插即用,无需使用交叉电缆。同时它还可以检测连接设备的链接速度,并根据兼容性和性能要求对其进行调整,使交换机可以向后兼容传统网络设备。

总结

总而言之,MDI是PC和工作站等终端站上的以太网端口,而集线器和网络交换机上的以太网端口是MDIX(俗称MDI的交叉版本),另外经过本文想想介绍相信您应该清楚了解到:MDI与MDIX连接时使用直通电缆,MDI与MDI或MDIX与MDIX连接时使用交叉电缆,Auto-MDI/MDIX可连接在MDI和MDIX之间,依靠端口自动切换功能来解决MDI与MDIX之间的问题。若是您仍然遇到有关MDI/MDIX和Auto-MDI/MDIX技术的问题,可访问飞速(FS)官网或拨打热线4008-652-852进行咨询。