中文

光纤收发器与以太网扩展器:该如何选择?

发布于 2020年06月30日 by
2.1k

随着网络的不断发展,对高带宽,更长传输距离的需求也日益增长。如何解决基于铜缆布线的以太网只能传输100米的问题呢?在网络中部署光纤收发器和以太网扩展器都是有效方案,但是它们之间有什么区别呢?又该如何选择光纤收发器和以太网扩展器呢?本文将为您一一解答。

什么是光纤收发器?

光纤收发器是一种经济高效且灵活的设备,主要是用于将双绞线电信号转换为光信号(反之亦然)来延长传输距离,常见类型为光电收发器和光光收发器。它们可以将光纤布线轻易地添加到铜缆布线系统中,延长了原布线系统的使用寿命。光纤收发器主要是用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的网络环境中。

什么是以太网扩展器?

以太网扩展器可以将以太网信号转换为数字仿真语言(Digital Simulation Language),再将信号转换回以太网。这有助于使用同轴电缆,网线或单双绞线(例如Cat5e/6/7网线)的十兆、百兆、千兆的以太网更容易地连接到警报电路,T1/E1电路,RS-232,RS-422,RS-485,CCTV(闭路电视)和CATV(社区天线电视)中。有了以太网扩展器,无需安装新电缆基础设施,节省了大量的成本和时间。

图1:光纤收发器 vs 以太网扩展器

光纤收发器与以太网扩展器:该如何选择?

光纤收发器与以太网扩展器凭借紧凑的尺寸和独立的电源,可以灵活地安装在局域网中来延长传输距离,但是它们之间还是有区别的。下文将为您介绍光纤收发器与以太网扩展器的区别。

光纤收发器与以太网扩展器的性能

光纤收发器和以太网扩展器的功能是不一样的,光纤收发器通常执行光电转换功能,光电收发器可以将铜缆中的电信号转换为光信号(反之亦然)来延长传输距离,而光光收发器可以实现单多模,单双纤和波长的转换(主要是将常规波长转换为WDM波长)。以太网扩展器是将以太网电缆转换为DSL信号,并通过同轴电缆,T1/E1铜缆将信号转换为电信号,它们的传输效率在很大程度上取决于所使用的线缆。光纤收发器可以支持10/100/1000Mbps甚至是10Gbps的传输速率,最远支持长达160km的传输距离,而以太网扩展器通常支持10/100/1000Mbps的传输速率,使用SHDSL技术可以将10/100Base-TX以太网传输距离扩展至20km,而使用VDSL技术可以将10/100/1000Base-T以太网传输距离扩展至3 km。

何时选择光纤收发器或以太网扩展器呢?

光纤收发器可以广泛用于各种行业,以提供光纤铜缆之间的连接来延长传输距离,常见应用环境包括企业网,校园网和城域以太网。下图展示了光纤收发器的典型应用环境:将位于电信机房的交换机连接到100米以外的大型设备中的工作站。光纤收发器将来自每个终端设备(例如工作站)的电信号转换为光信号再转换为电信号与以太网交换机相连,以太网交换机再将电信号发送到计算机室。

图2:光纤收发器典型应用场景图

以太网扩展器可以用来扩展您的局域网,如果在您的局域网中已有双绞线或电话线,使用一对以太网扩展器可能是最合适的选择。以太网扩展器可以延用已安装的各种铜缆,从而减少了安装新的线缆而带来的人力和财力资源的消耗。如下图所示,制造工厂A,B,C,D与总部的连接是由以太网扩展器将电信号转换为DSL信号,再转换为电信号来实现的。

图3:以太网扩展器的典型应用场景

结论

通过上面的讲述,相信您已经了解了光纤收发器和以太网扩展器的区别,尽管它们都能使用现有的布线系统来扩展局域网的传输距离,但是光纤收发器通常是进行光电转换,而以太网扩展器则通过双绞线或同轴电缆处理电信号和DSL。光纤收发器可以为远程网络扩展提供优良的性能,但是成本有点高。因此,应该更好的考虑网络的实际情况,来选择合适的光纤收发器或以太网扩展器。