中文

MTP/MPO转换光纤跳线是什么?如何应用?

发布于 2020年09月03日 by
3.0k

Base-12 MTP/MPO光纤跳线因能提高空间利用率和简化网络部署被广泛应用于数据中心的40G/100G高密度布线中,但事实上Base-12 MTP/MPO布线方案只使用了十二根光纤中八根光纤进行数据传输,相对来说比较浪费光纤资源,因此40G/100G骨干网正逐渐向更具有成本效益的Base-8 MTP/MPO结构化布线进行过渡。为了便于过渡,MTP/MPO转换光纤跳线应运而生,该类光纤跳线可将先前设计的Base-12 MTP/MPO架构转换为当前流行的Base-8或Base-24 MTP/MPO架构。

MTP/MPO转换光纤跳线是什么?

MTP/MPO转换光纤跳线拥有与MTP/MPO分支光纤跳线一样的扇出型结构,但光纤数量和类型不相同。MTP/MPO转换光纤跳线的两端均为MTP/MPO连接器,适用于高密度布线,如10G-40G/40G-40G/40G-100G/40G-120G网络连接,可有效避免光纤浪费,大大增加现有Base-12和Base-24 MTP/MPO结构化布线的空间利用率和灵活性。

MTP/MPO转换光纤跳线的应用

目前,MTP/MPO转换光纤跳线拥有三种不同类型:1x2 MTP/MPO转换光纤跳线、1x3 MTP/MPO转换光纤跳线以及2x3 MTP/MPO转换光纤跳线,适用于不同的应用环境。

1x2 MTP/MPO转换光纤跳线

1x2 MTP/MPO转换光纤跳线的一端是1个24芯MTP/MPO连接器,另一端是2个12芯MTP/MPO连接器。可将Base-24 MTP/MPO链路集成到现有的Base-12 MTP主干链路中进行信号传输,其中,光信号将会通过MTP/MPO转换跳线中的2根12芯光纤传输到预先安装的MTP/MPO系统中。如下图,Base-12架构通过1x2 MTP/MPO转换光纤跳线实现了Base-24 的100G通信,提升了传统基础架构的价值。

1x3 MTP/MPO转换光纤跳线

1x3 MTP/MPO转换光纤跳线的一端是1个24芯MTP/MPO连接器,另一端是3个8芯MTP/MPO连接器,该结构的MTP/MPO转换光纤跳线可将基于Base-24架构的主干链路转为三条基于Base-8架构的分支链路,可用于40G-120G网络部署。在连接40G时,1x3 MTP/MPO转换光纤跳线可为3个QSFP+光模块提供通信链路,其中跳线的24根光纤能得到充分利用。因此,在现有的Base-24架构中1x3 MTP/MPO转换光纤跳线可帮助其实现40G链路传输。也就是说,1x3 MTP/MPO转换光纤跳线也可将120G CXP光模块的信号分为三条40G QSFP+光信号进行传输,从而实现120G-40G的网络连接。

2x3 MTP/MPO转换光纤跳线

2x3 MTP/MPO转换光纤跳线的一端是2个12芯MTP/MPO连接器,另一端是3个8芯MTP/MPO光纤跳线,它可将2个12芯链路转换为3个8芯链路,使所有光纤都能得到充分利用。该结构的MTP/MPO转换光纤跳线可用于10G-40G和40G-40G网络连接。

在10G-40G网络连接中,将2x3 MTP/MPO转换光纤跳线带有3个8芯MTP/MPO连接器的一端插入到交换机上的3个40G QSFP+光模块中,带有2个12芯MTP/MPO连接器的一端连接到24芯2xMTP-12xLC光纤配线盒上,从而将三个40G信号转换为12个10G信号,实现10G和40G的连接。

在40G-40G网络连接中,将2x3 MTP/MPO转换光纤跳线带有3个8芯MTP/MPO连接器的一端插入到交换机上的3个40G QSFP+光模块中,带有2个12芯MTP/MPO连接器的一端连接到12xMTP光纤适配器面板上。这样一来Base-8 MTP/MPO链路可在现有的Base-12 MTP/MPO布线上进行传输,其中光纤资源也得到了充分利用。

总结

MTP/MPO转换光纤跳线旨在提供更为灵活的高密度布线系统,大大增加了Base-8、Base-12和Base-24架构的网络容量,为40G/100G/120G网络连接提供了更为经济高效的解决方案。与此同时,上述提及的三种MTP/MPO转换光纤跳线适用于不同的网络环境,您可根据当前的实际需求和未来的网络升级计划选择合适的解决方案。