如何区分MTP与MPO光纤跳线?
MTP和MPO光纤跳线两端都带有连接器,具有弯曲不敏感,精心抛光和低损耗的特性,非常适合需要节省空间的高密度布线系统和线缆管理布线。MTP和MPO光纤跳线的主要区别在于它们的连接头,本文将对此进行详细介绍。
如何区分MTP与MPO光纤跳线?
虽然MTP光纤跳线可以直接与基于MPO光纤跳线的布线系统互连,但是MTP与MPO光纤跳线在连接器类型,插销夹,浮动套圈,导向销,可拆卸外壳和性能方面有所不同。
连接器类型
MPO(多光纤推入式)连接器是一个至少带有8根光纤的连接器,旨在在一个连接器中提供多根光纤,符合IEC 61754-7标准和美国TIA-604-5标准,非常适用于高带宽和高密度布线系统连接。
MTP(多光纤拉出式)连接器是由US Connector公司制造的,是MPO连接器的改进版,因此MTP连接器可以与通用的MPO连接器完全兼容,并且可以直接与基于MPO光纤跳线的布线系统互连。但是,与通用的MPO光纤跳线连接器相比,MTP光纤跳线的连接器可以提高光学和机械性能。
插销夹
MTP光纤跳线的连接器通常配有金属插销夹,能够更好地扣紧插针,以极大程度地减少在使用时出现意外断裂的情况,而MPO光纤跳线连接器配有塑料插销夹,在使用时,可能会导致插针折断。
图1:MTP与MPO光纤跳线插销夹对比
浮动套圈
MTP光纤跳线的连接器具有浮动套圈,可用于改善机械性能。 换句话说,MTP光纤跳线连接器的浮动套圈可以在内部浮动,以在施加负荷的情况下还能保持稳定的连接。但是,MPO光纤跳线连接器没有浮动套圈。
导向销
与单芯光纤连接器不同,多芯光纤连接器的适配器仅用于粗对准。因此,在将两个MT套圈一起使用时,导向销对于精准对准至关重要。MTP和MPO光纤跳线连接器采用的导向销也有所不同,MTP光纤跳线连接器是紧密固定的不锈钢圆形导向销,以减少导向孔和套圈端面上的碎屑。MPO光纤跳线连接器采用圆柱形的导向销,在使用时可能会产生碎屑。
图2:MTP和MPO光纤跳线连接器导向销对比
MTP光纤跳线连接器有可拆卸外壳
MTP光纤跳线连接器设有可拆卸的外壳,使用户可以重新加工和抛光MT密封垫圈,能轻松地进行性能测试,并在组装后甚至在现场也能轻松改变其极性。MTP PRO光纤跳线可以在现场快速有效地配置线缆和改变极性,同时也能保证产品地性能。有关如何改变MTP PRO光纤跳线的极性的更多信息,请参阅MTP PRO光纤跳线现场工具使用说明。
图3:MTP光纤跳线连接器可拆卸外壳
性能
MPO光纤跳线连接器已被公认为是光纤布线的国际标准,适用于40G/100G数据中心布线结构。 但是,使用MPO光纤跳线连接器可能会产生一些问题,例如回波损耗,丢包等。而MTP光纤跳线连接器是一种高性能的MPO连接器,旨在确保光纤跳线的极性,有助于减少在高密度布线系统中传输数据时的插入损耗和回波损耗。
MTP/MPO光纤跳线常见问题解答
问:什么是MTP Elite光纤跳线?
答:与标准MTP光纤跳线相比,MTP Elite光纤跳线的插入损耗较低。MTP Elite单模和多模光纤跳线的插入损耗都是0.35db,而MTP单模光纤跳线的插入损耗是0.6db,MTP多模光纤跳线的插入损耗是0.75db。
问:MTP和MPO光纤跳线的连接器一样吗?
答:MTP连接器是一种高性能的MPO连接器,旨在提高机械和光学性能。
问:如何选择MTP或者MPO光纤跳线?
答:MTP和MPO光纤跳线均可用于高密度电缆结构,但是MTP光纤跳线是MPO光纤跳线的增强版,可提高数据中心体系结构中的光学和机械性能,它也为网络升级提供了极大的灵活性,能快速有效地配置线缆和更改极性。