中文

哪种光模块好?高品质光模块选购小窍门

发布于 2020年04月25日 by
2.9k

光模块在数据中心运营中扮演着不可或缺的角色。一个品质良好的光模块可以确保高密度光纤网络的灵活运转,为后续的管理和扩展提供了便利。那么如何挑选出一款高品质的光模块呢?除了光模块的硬件质量、兼容性等内在因素之外,可靠的光模块供应商、技术支持以及市场趋势发展的预测等外在因素也是很重要的。

高品质光模块满足什么条件?

在选择光模块时,光比较价格是远远不够的。一款品质高、性价比高的光模块一般都满足以下几个条件:

符合标准协议

如今,第三方光模块以较低的价格和可靠的性能已逐渐被市场认可。不少用户也将目光从成本高昂的品牌光模块转移到第三方光模块上来。但不可否认的是确认第三方光模块是否与现有设备兼容是至关重要。多源协议(MSA)标准规定了光模块的接口和尺寸,光模块供应商可以根据此协议提供与原始品牌功能相同的光模块,同时确保所提供的光模块能适用于原始设备上。

具备DOM/DDM功能

DDM(Digital Diagnostic Monitoring)是数字诊断监控,是光模块中使用的技术,以便用户能够监控光模块的实时参数。这些参数包括工作温度、工作电压、工作电流、发射和接收光功率等,还可以显示模块的出厂信息、提示告警/警告。与之功能相似为DOM,DOM(Digital Optical Monitoring)是数字光学监控,允许您实时监控光模块的各方面数据,例如光模块的发送和接收、输入和输出功率、温度、电压。网络管理员可以通过查看这些数据来确保光模块是否正常工作。DDM和DOM同为监测手段,可以帮助系统管理员预测模块的寿命、隔离系统故障、检测光模块是否兼容等。如今,性能佳的光模块可同时支持这两种功能。

光模块DOM/DDM功能.jpg

严苛检测 国际认证

光模块一旦出现失灵很有可能造成巨大的网络故障。一般供应商会严格把控光模块质量,对其进行性能测试、真机测试等操作,确保光模块具有良好的品质。且大多数供应商会对其研发的光模块进行国际认证,如MSA,IEC,ISO,RoHS等。在购买之前,可让供应商出示认证证书等佐证材料。此外,一般高品质光模块的激光安全等级可以达到一级,这样在安装/拆卸时便不会伤害眼睛。

光模块测试.jpg

据统计,光模块大约占网络资本支出的10%~15%,因此在确保光模块品质性能的同时控制每千兆比特的成本或单价尤为重要。好的光模块能保证一分价钱一分货,省下来的预算可以投入其他项目建设中,例如技术创新,自动化生产,工具维修等,以保持企业竞争力,业绩更上一层楼。

其他考量因素

除了上述提及的光模块自身内在因素之外,选购时还需考虑所选光模块的供应商以及网络发展趋势,以防万一。

供应商实力

数据中心的软硬件升级频繁,如果售后服务和技术支持更全面,时间更宽裕,就能良好的解决光模块使用在新设备上出现的问题。在市场上专注做光模块的第三方供应商数量繁多,不乏实力强大且口碑不错的,部分供应商都有承诺免费终身技术支持,且服务响应速度快;保修政策,售后服务更是人性化。

与新技术接轨

高速和高效的网络是人们不断追求的目标,为了满足更高密度、更大容量的需求,光模块不断衍生发展。虽说国内目前比较普及的光模块为千兆和万兆,但网络趋于更高带宽发展指日可待,如,5G网络陆续的部署(促进25G/50G/100G光模块发展),大型数据中心向100G甚至更高速率的迁移等等迹象都表明了网络高速率发展。因此,在选购光模块时,一定要考虑网络迁移路径是否便捷、合理,避免为后期网络升级造成不必要的成本,如,25G-100G网络迁移比10G-100G更便捷合理。

5G网络.jpg

结束语

简而言之,在购买光模块时,高质量和低成本是不变的追求,同时,选择一个靠谱、综合实力强大(如技术支持、口碑)的第三方模块供应商也是非常明智的。
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
34
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
数据中心预端接主干铜缆解决方案
2021年12月31日
1.8k