中文

直通网线 VS 交叉网线:有什么区别?如何选?

发布于 2021年12月23日 by
5.4k

虽然目前无线技术取得了较大的进步,但仍然有许多网络还在使用网线进行数据传输。根据网线水晶头接线的标准不同,网线被分为直通网线和交叉网线。虽然两者的传输介质相同,但是在使用方面存在差异性。那么,什么时候选择直通网线合适?又该什么时候选择交叉网线呢?阅读完本文您将从中找到答案。

T-568A标准与T-568B标准

在了解直通网线和交叉网线之前,我们先来看看T-568A和T-568B两种接线标准的区别。T-568A标准和T-568B标准的不同之处在于接线时的线序不同,T-568A标准采用的是“白绿-绿-白橙-蓝-白蓝-橙-白棕-棕”线序,T-568B标准采用的是“白橙-橙-白绿-蓝-白蓝-绿-白棕-棕”线序;其中,T-568B标准线序是迄今为止使用最为广泛的接线方案。

T-568A标准与T-568B标准

直通网线 VS 交叉网线:有什么区别?

同为网线,直通网线和交叉网线有什么区别呢?下面将为您揭开谜底。

直通网线

直通网线的两端水晶头采用了相同的接线标准(T-568A或T-568B),也就是说,网线的水晶头A的引脚1和水晶头B的引脚1连接着同一根纤芯,如下图所示。该类网线常用于计算机和交换机或集线器或路由器的连接。

直通网线

交叉网线的两端水晶头采用了不同的接线标准(T-568A和T-568B),也就是说,网线的水晶头A的引脚1和水晶头B的引脚3连接着同一根纤芯,水晶头A的引脚2和水晶头B的引脚6连接着同一根纤芯,反之同理,网线的水晶头A的引脚3和水晶头B的引脚1连接着同一根纤芯,水晶头A的引脚6和水晶头B的引脚2连接着同一根纤芯,如下图所示。该类网线常用于两台计算机之间或路由器之间或交换机之间的连接。

交叉网线

简单来说,直通网线遵循一种线序标准,用来连接不同网络设备;而交叉网线遵循两种线序标准,用连接相同网络设备。

直通网线 VS 交叉网线:如何选择?

由上可知,不同网络设备的连接需使用直通网线,而相同网络设备的连接需使用交叉网线。因此,在选择网线时,需结合网络设备类型及连接方案而定。下面将为您详细介绍常见的网线连接方案。

直通网线:不同设备的直连

当两台不同设备实现直连时,我们一般会使用直通网线而非交叉网线。以交换机和计算机连接为例,其中,交换机是数据端接设备,计算机是数据终端设备,而数据端接设备和数据终端设备的引脚定义不同,发送信号和接收信号的引脚刚好相反,比如说,数据终端设备的引脚1是发送信号,那么数据端接设备的引脚1就是接收信号。因此,此时我们无需再使用交叉网线,直接使用直通网线即可实现通信。

直通网线:不同设备的直连

交叉网线:相同设备的直连

当两台相同设备实现直连时,我们一般会使用交叉网线而不是直通网线。众所周知,网线的线序1和2是用来发送数据,3和6是用来接收数据;当两台相同设备进行连接时,如果是使用直通网线,那么两端的网络设备都是从线序1、2发送信号(相同设备发送信号的引脚相同),这时信号将会发生冲突导致无法正常通信,也就是说,设备两端都在发送信号和等待接收信号,所以链路无法通信。

交叉网线:相同设备的直连

这时,可能有人就会问了“如果网络中,有多台交换机和计算机,应该怎么选择网线呢”,事实上,这种网络架构也是非常常见的。我们只需遵循上述原则选择即可,例如:

● 计算机1与交换机1选择直通网线连接;

● 交换机1与交换机2选择交叉网线连接;

● 交换机2与计算机2选择直通网线连接;

交叉网线和直通网线的混用

总结

总的来说,直通网线和交叉网线最大的区别在于线序的不同,从而导致它们的应用也存在差异性,直通网线通常用于连接不同设备,而交叉网线用于连接相同设备,选择时结合实际布线需求而定即可。飞速(FS)现货供应直通网线和交叉网线,包含超五类六类超六类七类八类网线等,满足不同布线需求,除此之外,还能提供相应的理线产品等,如网络配线架理线架等。如若有购买需求,可点击在线客服了解更多详情。