中文

PC vs UPC vs APC光纤连接器:有什么区别?

发布于 2021年11月25日 by
16.6k

光纤连接器的套圈是光纤裸露端的外壳,用来与另一根光纤的发射端或接收端相连。当光纤连接器安装在光纤末端时,光会反射回到光纤上朝向光源,从而影响信号的传输。为了提高光纤的传输效率,工程师引入了套圈研磨抛光技术。PC、UPC和APC是光纤连接器内部套圈的三种研磨方式,下文将介绍这三种抛光类型的光纤连接器以及它们之间的区别,希望对您了解光纤连接器研磨抛光有一定帮助。

图1:光纤套圈的研磨方式

什么是PC光纤连接器?

PC指物理接触,它是OM1和OM2多模光纤上最常见的抛光类型。PC光纤连接器的对接端面呈凸面拱型结构,其接头截面是平的,因经过微球面研磨抛光,可有效减少光纤组件中的空气隙,使两个光纤端面达到物理接触。因此,PC研磨方式的单模光纤连接器典型回波损耗为-40dB,高于原始平面抛光样式的回波损耗(通常为-14dB)。不过,PC光纤连接器这种抛光方式已经过时,并不断演变成UPC连接器。

什么是PC光纤连接器?

图2:PC光纤连接器

什么是UPC光纤连接器?

UPC,即超物理接触,从PC光纤连接器演变而来,其端面抛光性能和表面光洁度更佳,端面呈圆顶状。UPC光纤连接器依赖机器抛光,回波损耗比PC光纤连接器高,约接近-50dB或更高。此外,当使用UPC光纤连接器时,要确保激光器的规格能够处理它所产生的回波损耗。还有一点需要注意的是,反复的连接和断开会导致UPC光纤连接器端面的质量和性能下降。

什么是UPC光纤连接器?

图3:UPC光纤连接器

什么是APC光纤连接器?

APC是指角度物理接触,与UPC光纤连接器不同,APC光纤连接器的端面精细研磨,与光纤包层成8度夹角,即消减反射,这使得大多数回波损耗被反射到包层中,不会干扰传输信号,损坏激光源。APC光纤连接器的典型回波损耗为-60dB,通常应用于广电和早期的CATV应用网络中,其接头采用了带倾角的端面,可以改善电视信号的质量,主要原因是电视信号是模拟光调制,当接头耦合面是垂直的时候,反射光沿原路径返回。

什么是APC光纤连接器?

图4:APC光纤连接器

PC vs UPC vs APC光纤连接器:有什么区别?

PC、UPC和APC光纤连接器在颜色、性能和应用三个方面存在差异,详见下文。

外观

由上文可知,PC和UPC光纤连接器均属于无角度抛光方式,端面呈弧状,只不过UPC光纤连接器在PC光纤连接器的基础上优化了端面抛光和表面光洁度,因此端面弧度略大,呈圆顶状,而APC光纤连接器则是进行了斜面抛光,端面通常被研磨成斜8度角。

另一个比较明显的区别是颜色,我们可以通过光纤连接器的颜色来区分其类型。一般情况下,PC和UPC光纤连接器为蓝色,APC光纤连接器为绿色。以飞速(FS)LC APC单模光纤跳线为例,其两端的光纤连接器均为绿色,而LC UPC单模光纤跳线的光纤连接器则为蓝色(如下图所示)。

PC vs UPC vs APC光纤连接器:有什么区别?

图5: LC/UPC连接器 VS LC/APC连接器

性能

以前,由于光纤连接器的设计存在一定间隙,使得APC光纤连接器很难实现低插损。如今,随着抛光技术的进步,APC光纤连接器的性能有所改进,且APC和UPC光纤连接器插损的差异也有所减小。

就回波损耗而言,不同的抛光端面造成了它们在光反射方面的差异。UPC光纤连接器在使用中会将任何反射光直接反射回光源,但是APC光纤连接器使反射光以一定角度反射到包层中,而不是直接反射到光源。因此,它们的回波损耗值各有差异。根据行业标准,PC、UPC和APC光纤连接器的回波损耗值分别为-40dB、-50dB和-60dB或更高。回波损耗越高、反射越小,因此光纤连接器性能越好。由此可知,APC光纤连接器的性能更优良。

应用

APC光纤连接器更适合应用在对回波损耗要求较高的区域,例如用于RF视频信号传输,尤其是FTTx应用以及无源光网络和其他使用高带宽的WDM系统应用。

而对于那些对回波损耗要求不高的领域,UPC或PC光纤连接器则是个不错的选择。PC光纤连接器非常适合应用在电信运营商网络中,而UPC光纤连接器则广泛应用于数字电视、电话和数据系统中。

结论

PC,UPC和APC都是光纤连接器的研磨方式,当在为某些特定的应用选择光纤连接器时,应该考虑成本和可操作性因素。例如,对于那些需要高精度光纤信号传输的应用,应该选择回波损耗较高的APC光纤连接器,而对于对光纤信号不太敏感的应用,可以选择PC光纤连接器或者UPC光纤连接器。