中文

PCI VS PCI-X VS PCI-E:为什么选择PCI-E网卡?

发布于 2020年03月24日 by
4.1k

现代计算机网络最大的特征就是可升级性,它能通过在PCI/PCI-X/PCI-E插槽上安装光纤网卡来实现网络升级。目前光纤网卡具备PCI、PCI-X和PCI-E三种类型,其中PCI是最原始的版本,PCI-E是目前最受用户欢迎的网卡。PCI与PCI-X、PCI与PCI-E有何区别为什么会选择PCI-E光纤网卡呢?阅读本文您将从中找到答案。

PCI/PCI-X/PCI-E是什么?

PCI(外设部件互连标准)是由英特尔(Intel)于1991年推出,用于定义局部总线的标准,该标准前后经历无数次的改进,最初,PCI光纤网卡主要用于个人计算机(PC)的主板上,后随着用户对更高性能的要求,该光纤网卡逐渐被其他光纤网卡所取代。PCI-X相当于是PCI的升级版,其传输速率高达1066MB/s,满足更高带宽的需求,同时可向后兼容PCI光纤网卡。PCI-E是目前最新且使用最为广泛的版本,主要用于计算机和服务器的主板上。该标准拥有多种规格(如1X~16x),可满足低速和高速设备的需求,最高传输速率可达10GB/s,具备较大的发展潜力。

PCI/PCI-X/PCI-E有什么不同?

虽然PCI/PCI-X/PCI-E光纤网卡均可作为服务器或计算机与网络连接的接口,但三者之间也存在些许区别。具体如下:

总线结构

PCI光纤网卡和PCI-X光纤网卡与PCI-E光纤网卡主要的区别在于总线结构不一样。PCI光纤网卡和PCI-X光纤网卡都采用传统的总线技术——共享总线结构,即所有连接的外围设备并行使用同一总线,这意味着数据将跨多行同时进行发送和接收。但两者不同的是,PCI总是频繁的在目标设备和总线之间交换数据,而PCI-X则只允许目标设备仅于单个PCI-X设备进行数据交换,与此同时,若是没有数据交换机,总线将会自动移除PCI-X设备,减少等待周期,从而提高性能。在相同的频率下,PCI-X提供的性能高出PCI14~35%。

但,PCI-E光纤网卡采用的是专用的点对点串行技术,相比PCI和PCI-X的共享并行架构来说,每个设备都拥有自身专用的连接,无需向整个总线请求带宽,创建了更加高效的总线系统。与此同时,它可以把传输速率提高到更高的频率(是PCI和PCI-X所达不到的)。

与网络通信时,设备都会在总线上等待,但随着添加的设备越来越多,整体性能也将下降。

1.jpg

图1:PCI / PCI-X与PCI-E光纤网卡的总线结构

插槽尺寸

PCI/PCI-X/PCI-E插槽尺寸差异较大。PCI光纤网卡有32位和64位两个版本,其中32位版本的PCI插槽有82毫米,而PCI-X光纤网卡在物理上类似于64位PCI光纤网卡,插槽有130毫米。这样看来,PCI和PCI-X光纤网卡占据了主板上相当大的空间。不同的是,PCI-E光纤网卡只用在PCI-E插槽上,而PCI-E插槽的尺寸取决于PCI-E总线的通道数,也就是“X1”“X8”等,数字表示提供的通道数。1通道的PCI-E X1插槽较小,几乎不占主板的空间,就算是32通道的PCI-E X32,也只与PCI-X插槽尺寸相仿。

带宽

如上所述,PCI光纤网卡具备32位和64位两个版本,可在33MHz和66MHz工作频率(总线时钟频率)下运行。当32位PCI光纤网卡工作在33MHz频率下(标准配置),最大带宽为133MB/s,当32位PCI光纤网卡工作在66MHz频率或者64位光纤网卡工作在33MHz频率下,最大带宽为266MB/s,当64位光纤网卡工作在66MHz频率下,最大传输速率为528MB/s。

大多数PCI-X光纤网卡都是64位的,通常工作在66MHz、100MHz、133MHz以及533MHz(PCI-X 2.0)频率下,最大带宽为1.06GB/s。

而PCI-E光纤网卡目前拥有五个版本,每个版本的带宽不同,从250 MB/s到几GB/s不等,实现了巨大的飞跃,如下图。具体的带宽取决于它的版本以及它的通道数的不同,目前来说,PCI-E 5.0 X16的带宽最大,可高达63GB/s。

PCIe版本 行代码 传输速率 x1 x4 x8 x16
1.0 8b/10b 2.5GT/s 250MB/s 1GB/s 2GB/s 4GB/s
2.0 8b/10b 5GT/s 500MB/s 2GB/s 4GB/s 8GB/s
3.0 128b/130b 8GT/s 984.6MB/s 3.938GB/s 7.877GB/s 15.754GB/s
4.0 128b/130b 16GT/s 1.969GB/s 7.877GB/s 15.754GB/s 31.508GB/s
5.0 128b/130b 32/25GT/s 3.9/3.08GB/s 15.8/12.3GB/s 31.5/24.6GB/s 63/49.2GB/s

为什么选择PCI-E光纤网卡?

经上述对比,相信您一定发现了与PCI和PCI-X相比,最新的PCI-E光纤网卡具备明显的优势,选择PCI-E光纤网卡是必然趋势。

解决早前技术瓶颈

从技术上来说,PCI-E光纤网卡放弃了PCI和PCI-X光纤网卡所采用的常规并行传输技术(该技术跟踪路由困难),而选择采用了串行传输技术,该技术允许每个通道独享自己专用带宽,通道之间互不影响,有效减少干扰问题。

确保传输速率

实际上,随着PCI-E光纤网卡通道数的增加,数据传输并不会受其影响。也就是说,如果用户使用的PCI-E光纤网卡,即便再安装一张光纤网卡,先前的传输速率也不会降低。相反,若是用户使用的是PCI或者PCI-X光纤网卡,若是想再安装一张光纤网卡,传输速率将会降低,因为PCI/PCI-X采用的共享总线结构,若增加一张光纤网卡,就意味着多一条传输通道共享传输速率。

提供经济高效的解决方案

从经济上来说,由于PCI-E光纤网卡采用了点对点传输技术,降低了硬件设计的复制性和难度,从而降低了系统开发和制造成本。 目前, PCI、PCI-X以及PCI-E这三种类型的光纤网卡都存在于市场中。但PCI-E光纤网卡能与当前的操作系统兼容且可以提供更高的带宽,因此,越来越多的计算机硬件设计人员和制造商选择将PCI-E集成到他们的最新产品中。未来,PCI-E将逐渐取代PCI和PCI-X。

2.jpg

图2:10GBase-T PCI-E光纤网卡

常见疑问解答

Q:PCI-E光纤网卡可以用在PCI或者PCI-X插槽上吗?

A:不行,因为PCI-E与PCI/PCI-X总线结构不同,不能相互兼容。在大多数情况下,主板上都会有PCI插槽和PCI-E插槽,因此在使用时将光纤网卡插入到与之匹配的插槽中,请勿乱用插槽。

Q:PCI光纤网卡可以用在PCI-X插槽上吗?

A:可以,但不建议这么做。虽然PCI-X可以兼容PCI,但若是将PCI光纤网卡插入到PCI-X插槽中,系统降至PCI级别,无法执行基于PCI-X的操作。若是您手上只有PCI光纤网卡,可以尝试使用,但请记住该操作会有降低系统级别的风险。

Q:32位PCI光纤网卡能用在64位PCI-X插槽吗?

A:大多数32位PCI光纤网卡可以在64位PCI-X插槽中运行,但总线带宽将受限于最低的总线时钟频率,也就是说如果将66MHz的PCI光纤网卡安装到支持133MHz的PCI-X插槽中,工作频率将受限在66MHz,这是最大带宽为266MB/s。