中文

PoE市场及其应用趋势

发布于 2020年03月31日 by
2.2k

对于PoE这一词大家也许并不陌生。它指的是一种以太网供电技术,主要通过网线给PoE受电端设备(PD)同时提供数据传输和电力支持。由于PoE技术具有易维护、易安装、恢复期短、低成本等特点使得PoE市场分额在近几年一直呈大幅上涨趋势。PoE市场的繁荣也促进了以太网供电技术在各行各业的广泛应用。

PoE市场概况

根据以太网供电市场调查数据以及对2016-2022年的市场预测情况显示,截止到2022年底,全球PoE市场的年复合增长率(CAGR)预计将增长13%,合计约占市场总份额的10亿美金。从全球不同地区参与的程度来看,北美目前占据主导地位,其次是欧洲以及亚太地区。

PoE市场情况.jpg

PoE市场情况

PoE市场划分及其类型

根据不同标准和特征,PoE市场可以进一步划分为不同类型:

设备种类:PoE的设备类型主要可分为PoE供电端设备(PSE)和PoE受电端设备(PD)。通常来说,供电端设备(例如PoE交换机)主要是用来连接受电端设备(例如VoIP电话),与此同时给这些终端设备提供稳定的电力和数据传输支持。供电端设备的应用大大降低了给每个受电端设备提供单独供电装置的需要。

供电类型:根据不同的以太网供电标准( IEEE802.3af标准/ IEEE802.3at标准/ IEEE802.3bt),目前市面上的供电端设备主要有四类供电类型:15.4W、30W、60W、100W。想要了解更多关于PoE不同标准及其供电技术,可点击阅读《关于PoE供电,你想知道的这里都有》。

产品类型:随着PoE技术的不断成熟和完善,基于PoE技术的产品应用也层出不穷。其中极受欢迎的PoE产品主要有交换机、供电器、IP摄像头、VoIP电话、无线AP这五种。而根据前不久市场研究公司Dell’Oro的预测,无线AP和PoE灯将成为未来十年PoE市场的两大主要增长动力。

应用类型:从PoE的应用类型来看,目前占主要分额的是设备连接、访问控制和安全、照明控制系统、信息娱乐系统这四个领域。

终端类型: 就PoE终端市场而言,主要有工业、商业和住宅三种市场类型。其中,工业市场预计到2025年将获得40%的市场份额,占据PoE市场的主导地位。而这一发展趋势主要得益于能源、油气、电信、汽车以及交通行业对PoE应用需求的急剧增长。

基于终端的PoE应用

从前面的部分我们可以了解到PoE市场按照终端类型来看主要分为工业、商业和住宅三种市场类型。一般来说,终端类型不同,基于PoE的具体应用方式也会呈现出不同特点。

住宅区的PoE应用

近几年,随着PoE智能型家的出现,PoE技术在家用方面的应用已经步入了新的阶段。PoE智能型家指的是通过PoE技术将各类家用终端设备相连接,从而实现一种集中式管理。

例如,我们可以将一台管理型PoE交换机分别与PoE LED灯以及其它附属配件例如无线网络配件相连,则可建立一个PoE 照明系统。用户只需要通过一些装有配套软件的移动端设备即可控制整个LED照明系统。

住宅区的PoE应用.jpg

住宅区的PoE应用

商业区的PoE应用

PoE技术在商业方面的应用,主要分布在办公区以及零售和医疗卫生这三个领域。近年来,在PoE商用中最为热门的一大应用是PoE智能型办公楼,它的应用原理类似于上面住宅应用中提到的PoE智能型家。在去年IEEE802.3bt这一新PoE标准发布之后,越来越多的高功耗终端设备开始应用到商业领域。比如,在PoE++应用的网络中,一台PoE++交换机每个端口的最大输出功率为100W。这样一来,办公楼里常见的那些数字标牌展示器、销售点系统、液晶屏电视以及电脑显示器等终端设备就可以相互连接构建一个PoE智能系统。

工业区的PoE应用

在工业领域中尤其是生产制造业,工业自动化的普及已经成为不可逆转的行业趋势。在这一趋势的推动下,PoE技术在工业领域的应用也加快了发展的步伐以为企业家们保持足够的行业竞争力。

PoE设备在工业领域的应用可以为各制造业主大大降低运营和管理成本。比如传感器和IP摄像头等PoE设备可以有效帮助经理们查看各生产车间的情况,及时监控车间设备运转情况和员工的工作情况。

总结

随着人们对PoE应用需求的不断增长,PoE市场分额在未来十几年里还将持续扩大。PoE技术通过网线同时实现电力和数据传输的这一特性不仅为住宅以及商业用户也为工业用户带来诸多便利。