中文

交换机的RJ45端口和SFP端口有什么区别?

发布于 2019年06月18日 by
8.5k

众所周知,千兆以太网交换机一般有两种端口:RJ45端口和SFP端口,这两种类型的端口都可以进行千兆以太网传输,那么它们之间有什么区别呢?应该使用何种端口的千兆以太网交换机来实现千兆以太网连接呢?本文将为您一一解答。

千兆以太网交换机上的RJ45端口是什么?

千兆以太网交换机的RJ45端口是一种内置端口,该类型的端口可用于数据中心中服务器接入、LAN、以及台式机交换机的上行链路或千兆到桌面的带宽应用。当两台千兆以太网交换机连接时通常使用标准的双绞线,如五类、超五类、六类、超六类网络跳线。

千兆以太网交换机上的SFP端口是什么?

SFP端口(小型可热插拔接口)也称为mini-GBIC端口,传输速率为1G,可以支持铜链路或光链路(在以太网中,SFP端口速率为1Gbit/s,在光纤通道系统中,SFP端口速率可达4Gbit/s)。当把电口模块插入SFP端口时,通常用网线(Cat5/Cat5e/Cat6)与之相连来进行数据传输。当光口模块插入SFP端口,则需要使用LC跳线来传输,以实现更长的距离传输。此外,在数据中心、局域网(LAN)等应用中,交换机的SFP端口还具有100/1000Mbps自适应功能。

千兆以太网交换机的RJ45和SFP端口连接示意图

下图是千兆以太网交换机的RJ45连接和SFP连接实例,其中,左侧是UniFi交换机的SFP连接,右侧是UniFi交换机的RJ45连接。SFP连接需要使用两个SFP电口模块和一根五类网线,或者使用两个SFP光口光模块和一根光纤跳线;而RJ45连接只需要使用一根五类网线就可以了。

RJ45端口 VS SFP端口

从上文来看,RJ45端口和SFP端口的性能基本一样;但从成本上来看,SFP端口的布线成本要更高一些。尽管如此,SFP端口仍有存在的必要,因为它可以支持SFP电口模块和SFP光口模块两种类型,使用SFP光口光模块时的传输距离也要比RJ45端口远,在实际应用中具有较高的灵活性,而且可扩展性也比较高。

相关推荐:最详细的以太网交换机端口类型概述

以太网交换机上的组合端口是什么?