中文

光模块是干什么用的?一文看懂光模块作用

发布于 2021年06月17日 by
3.5k

提及光模块大家都有所耳闻,数据中心和5G应用中它起到了重要作用。那您知道光模块具体是干什么用的,都有哪些类型,该如何选择吗?本文将重点讲解光模块的作用及其原理,让您更加深入了解光模块,并做出正确选择。

光模块是干什么用的?有什么作用?

光模块是用于光电转换和电光转换的光器件,由光电子器件、功能电路和光接口等组成。光电子器件包括发射和接收两部分,其中发射端把电信号转换成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号,所以光模块也被称为光收发一体模块。光模块虽然体积小,构造也比较简单,但对技术要求却很高。随着近年来互联网流量的加速增长,光模块的市场需求也在急剧扩大。

光模块是干什么用的

光模块的类型及应用

光模块按照封装形式来分一共有以下五种常见类型:SFPSFP+SFP28QSFP+QSFP28,速率分别为百兆/千兆,万兆(10G),25G,40G,100G。其主要的应用范围是以太网、光纤通道、SDH和SONET等,且可以用于光纤收发器、交换机、光纤路由器和光纤网卡等设备上。不同封装类型光模块的传输速率、传输距离和应用范围都有所不同,见下表所示。

类型 传输速率 传输距离 应用范围
SFP 100Mbps/1000Mbps 100m-40km 百兆以太网、千兆以太网、SDH、SONET、光纤通道
SFP+ 10Gbps 30m-100km 10G以太网、8.5G光纤通道、SDH、SONET
SFP28 25Gbps 100m-40km 25G以太网、32G光纤通道
QSFP+ 40Gbps 100m-40km 40G以太网
QSFP28 100Gbps 100m-80km 100G以太网、数据中心

如果您还想具体了解关于这几种封装类型光模块更多的知识可参考《一文带你了解SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28之间的区别》这篇文章。

光模块如何选择

结合实际需求去选择最合适的光模块,选择时以下几个方面可以作为参考:

传输速率及封装类型

光模块的传输速率从100Mbps至400Gbps不等,通常情况下传输速率是根据链路的数据传输速率而定。然而相同速率的光模块具备不同的封装类型,因此在这种情况下需要考虑到应用设备是什么类型的封装端口,例如,两台10G SFP+交换机的连接应选择10G SFP+光模块,而非10G XFP/X2/XENPAK光模块。

传输距离

不同光模块支持的传输距离是不一样的,考虑到光信号在传输过程中还会存在衰减和色散情况,选择光模块时其传输距离应稍稍大于实际要求的传输距离。

传输模式

光模块主要有三种数据传输方式:单工、半双工和全双工,单工传输只支持一个方向上的数据传输;半双工传输允许两个方向上的数据传输,但是在某一时刻只允许一个方向上的数据传输;全双工传输允许两个方向上的数据同时传输。建议选择支持全双工传输的光模块。

工作温度

光模块根据工作温度的不同划分为商业级光模块和工业级光模块,其中商业级光模块的工作温度是在0℃~70℃之间,工业光模块的工作温在-40℃~85℃之间。在购买时,应结合光模块实际的工作环境温度来选择,如隧道等温差较大的恶劣环境应选择工业级最为合适,一般的室内机房选择商业级即可。因为如果光模块的工作温度超出标准范围,其性能容易受损,严重时将会直接报废。

总结

根据上文介绍,相信您应该对光模块是干什么用的及其作用有一个比较清晰的认识和了解了。