中文

加固型光纤跳线——恶劣环境的理想方案

发布于 2020年06月16日 by
2.6k

随着光通信的网络的快速发展,光纤跳线的应用范围也越来越广。加固型光纤跳线是专门为极端恶劣环境下的布线系统而设计的,它们可以抵抗油或化学物质的侵蚀,有着较宽的温度工作范围或者防鼠防水能力等。那么加固型光纤跳线的常见类型有哪些呢?本文将为您介绍三种常见的加固型光纤:铠装光纤跳线,IP67防水光纤跳线和工业级光纤跳线。

铠装光纤跳线

铠装光纤跳线比一般的光纤跳线更加坚固。在一些条件较为恶劣的环境下,普通光纤跳线容易受到风吹雨淋、鼠咬和低温的影响,使用较长时间后表面容易产生磨损,影响信号的传输。而铠装跳线特别设计了一种细小的可挠性不锈钢套管来保护光纤,再在套管外加上阻燃PVC被覆,以达到防潮、防火等功能。铠装光纤跳线可分为单模和多模,其连接器类型各种各样,有LC,SC,FC,ST,LC/APC,SC/APC,FC/APC等。

铠装光纤跳线都具有强度抗拉、抗压,防鼠咬,不容易被踩压损坏等特点,也可以用于灰尘较多,或者易引起啮齿类动物破坏的恶劣室外环境中。下图展示了铠装光缆在室内应用的三种应用场景。

IP67防水光纤跳线

IP67防水光纤跳线符合开放设备供应商协会(ODVA)标准且满足IP66/67环境密封等级,它具有设计坚固的PU护套和铠装架构,可以在高温或恶劣的环境中使用。其中IP(Ingress Protection Rating)是指光纤对固态和液态微粒的防护能力,IP后第一位数字是指固态防护等级,范围为0-6,分别表示对从大颗粒异物到灰尘的防护;第二位数字是液态防护等级,分别表示对从垂直水滴到水底压力情况下的防护,数字越大表示液态防护等级越高。根据连接器的类型,IP67防水光纤跳线可分为IP67 MTP/MPO防水光缆,IP67 LC防水光缆等。IP67防水光纤跳线具有防鼠功能,适合在通讯塔和CATV(公共天线电视),工业、FTTA或其他恶劣环境中使用,为网络提供保护。

工业级光纤跳线

工业级光纤跳线由SUS弹簧管,Kevlar合成纤维,编织层和TPU外套制成,具备抗冲击,耐压,柔韧性好等优点。其耐弯曲,耐磨,阻燃和耐油等特性也使其非常适合室内和室外环境的应用,例如工业环境下需快速布线或反复收放使用等情况。

部署工业级光纤跳线被认为是工业环境上比较快速而有效地解决方案,因为它非常适合应急通信,广播电视,通过光纤通信进行的紧急抢险,采矿以及其它英避免潮湿,化学物质和腐蚀性气体的户外应用。

FTTA拉远跳线

FTTA拉远跳线一般是通过LC连接器进行端接,并具有低烟无卤阻的护套,可以防止紫外线的照射和化学物质的腐蚀,很适合应用于室外恶劣的环境。FTTA拉远跳线的硬质铠装管使其更加稳定,抗拉强度更高,可以满足室内和室外环境的安装需求。

这些FTTA拉远跳线具有卓越的抗压强度和良好的柔韧性,专为极端恶劣的室外环境应用而设计,可靠性高,降低了长期运营和维护成本。它们可以应用在当前4G/LTE和5G网络的光纤到天线(FTTA)的连接以及连接AAU和RRU的基站结构,也适用于室内和室外环境中的水平和垂直布线结构。

总结

加固型光纤跳线在采矿,潮湿的,长期受化学物质侵蚀等恶劣环境中的布线发挥着重要作用,它们不仅可以部署在室内的数据中心,还可以部署在室外工业环境。本文所提到的铠装光纤跳线,IP67光纤跳线和FTTA光纤跳线都可以应用在这些环境中,您可以根据自己特定的需求来选择合适的光纤跳线。